IDS 카메라가 장착된 바이크 피팅 시스템은 프로 운동 선수를 성공으로 이끕니다

사이클링은 인기있는 스포츠입니다. 그러나 힘을 가하면, 신체가 상당한 기계적 스트레스에 노출됩니다. 10시간의 사이클링은 54,000번의 페달 스트로크와 무릎, 엉덩이, 자세 근육 및 관절 제한의 많은 굽힘을 의미합니다. 페달링의 반복적인 움직임은 힘줄과 관절에 큰 부담을 줍니다. 이것은 기능적 및 생체 역학적 기능 장애로 이어질 수 있으며, 따라서 성능 저하 및 훈련 정지와 함께 통증 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.

어플리케이션

한 연구 (Clarsen Krosshaug, 2010)에 따르면, 전문 사이클리스트는 특히 등(85 %)이나 무릎(57 %)에서 통증을 호소하는 경우가 많습니다. 통증이나 부상을 피하는 것 외에도 성능 향상은 프로 스포츠에서 중요한 역할을 합니다. 가장 다양한 자전거 피팅 방법은 이제 운동 선수의 개별 요구에 따라 자전거를 적응시키는 데 사용됩니다.

프랑스 자전거 피팅 전문가 AR-Entraînement는 주로 개별 사이클리스트의 특정 성능 요구 사항 및 신체 능력 평가에 중점을 둡니다. 이것은 모든 사이클리스트가 신체 크기, 사지의 레버 길이 또는 체중과 같은 신체적 조건 및 이동성과 같은 신체적 및 조정 능력 측면에서 서로 다른 요구 사항을 가지고 있기 때문입니다.

정면 분석을 통해 페달을 밟는 동안 하지의 운동학을 식별할 수 있습니다.

전문 레이싱 자전거 팀인 Vital Concept B & B Hotels와 협력하여, AR-Entraînement는 주로 성능 센터에서 사용되는 분석 시스템을 개발했습니다. 자전거 피팅 전문가는 정적, 동적 및 지각 분석 방법을 결합합니다. Alban Renaud CEO는 "이 시스템은 실제 경험과 사이클링 세계의 피트니스 트레이너, 정골 치료사 및 의사와의 교환, 과학적 발견에 대한 이론적 검토 및 상식을 기반으로 합니다."라고 설명합니다.

분석을 위해, 전문가의 자전거는 롤러 트레이너에 고정되어 있습니다. IDS 카메라는 자전거 및 라이더와 정확히 평행하게 배치되어 이 세트를 2차원 X-Y 축에 기록합니다. 사이클리스트가 강도와 위치가 다른 페달을 밟는 동안 카메라는 모션 시퀀스를 캡처합니다. 고품질 및 고주파(60fps)에서 관절 각도의 변화는 왜곡 없이 정확하게 기록됩니다. USB 3.0을 통해 강력한 노트북에 연결된 IDS 카메라는 무료 모션 분석 소프트웨어를 사용하여 데이터를 전송합니다.

라이더의 각 기계적 파라미터에 대한 직접적인 영향, 즉 힘, 움직임 및 페달 기술의 영향이 측정됩니다. 페달 움직임은 단순히 원을 그리며 페달을 밟는 것이 아니기 때문에, 움직임과 관련된 변형이 고려됩니다. 라이더의 관절 각도는 최대 15 °의 편차를 보여줍니다. 그 결과 몸 전체에 지속적으로 변화하는 효과는 페달링의 전반적인 효율성에 영향을 미칩니다.

"Kinovea" 소프트웨어는 IDS 소프트웨어 제품군의 사이클리스트 패키지가 설치되는 즉시 IDS 카메라를 감지합니다. 각도, 거리 및 시간을 매뉴얼로 측정하고, 반자동 추적을 통해 비디오의 지점 궤적을 추적할 수 있습니다. 타임 라인을 통해 사용자는 원하는 속도로 앞뒤로 이동하거나 프레임 단위로 적절한 시간에 중지하고 해당 요소를 강조 표시할 수 있습니다. 이미지는 최대 6배까지 확대될 수 있습니다. 선택한 이미지에서 정렬 또는 연결 각도를 측정하여 각 자전거 조정을 평가할 수 있습니다. 측정 데이터에 따라, 사이클리스트의 생체 역학적 특성 및 요구 사항을 고려하여 필요에 따라 조정합니다. 발이 페달에 서 있는 각도가 인체 공학적 자세와 최적의 동력 전달에 결정적이기 때문에, 매번 설정을 변경한 후, 특히 페달 시스템 조정한 후에 새로운 획득이 수행됩니다.

변경 사항의 효과 비교

페달을 밟는 동안 다양한 관절 각도의 변화는 소프트웨어를 사용하여 다이어그램에 표시됩니다. 사이클리스트에 정확히 위치하는 마커의 궤적이 이를 위한 기반이 됩니다.

Kinovea는 여러 비디오를 동시에 표시하여 다른 샷에서 사이클리스트를 관찰하고 다른 설정을 비교할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 또한 손쉬운 비디오 관리와 몇 가지 유용한 키 조합을 제공하여 데이터를 빠르게 검색하고 분석 효율성을 향상시킵니다.

카메라

시스템은 USB 3.0 인터페이스를 사용하여 UI-3240LE 카메라의 이미지를 처리합니다. 이 특히 강력한 산업용 카메라에는 매우 빛에 민감한 e2v 1.3 메가 픽셀 CMOS 센서가 장착되어 있습니다. 또한, 작동 중에 전환할 수 있는 글로벌 및 롤링 셔터 변형을 제공하므로, 요구 사항 및 환경 조건을 변경할 수 있는 최대한의 유연성을 제공합니다. 또한, 최대 4개의 관심 영역(Areas of Interest; AOI)을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 여러 특성을 동시에 확인할 수 있으며, 다른 파라미터를 사용하여 AOI를 캡쳐할 수 있습니다. 최소 크기 덕분에, USB 3 uEye LE는 특히 쉽게 통합될 수 있습니다.

이러한 특성은 AR-Entraînement의 CEO를 확신 시켰습니다. "글로벌 셔터 기술은 이미지 세그먼트가 이동 중에 왜곡되지 않도록 보장해 주며, 이는 고정밀을 위한 매우 중요한 기능입니다."라고 Alban Renaud는 설명합니다. 카메라의 가격, 장기 가용성 및 긴 서비스 수명도 구매 결정에 중요한 역할을 했습니다. "높은 전송률도 결정적인 요소입니다. 콤팩트하고 견고한 디자인으로 쉽게 운반할 수 있습니다. 훈련 캠프에서 사이클리스트를 돌볼 수 있으려면 시스템이 이동형이어야 하기 때문입니다. "

결론

Alban Renaud에 따르면, 사이클리스트는 종종 생체 역학 및 운동학적 관계에 대한 필요한 노하우가 부족합니다. "이것은 많은 정보가 필요한 복잡한 문제입니다."라고 Alban Renaud는 설명합니다. 그의 목표 : 전문 사이클리스트의 독립성에 대한 지식 전달 및 지원. 그의 방법으로 그는 사이클리스트의 성과뿐만 아니라 신체적 웰빙을 높이고 싶어합니다. 더 잘 정렬된 힘으로, 더 유용한 기계적 에너지가 동일한 에너지 입력으로 생성되므로, 동일한 노력이 더 빠른 속도로 이어집니다. 동시에, 편안한 자세는 더 많은 편안함을 제공하여 더 나은 성과를 가능하게 합니다. Alban Renaud는 라이더가 자전거에 최적의 자세를 취하여 통증을 예방하고 부상 위험을 최소화하며 스포츠에서의 성공을 극대화할 수 있기를 바랍니다.

Alban Renaud가 페달링의 효과에 대한 변화의 영향을 설명합니다.