USB uEye LE 를 갖는 - 검사 로봇

안전 서비스에서

IDS의 USB 산업용 카메라를 갖는 폭발 환경 용 검사 로봇

거칠고 척박하며 극도로 뜨겁거나 차갑고 화재 또는 폭발 위험. 무인 시스템의 정기 및 임시 안전 점검을 위한 로봇은 사람들이 방문하기를 꺼리는 곳이면 어디에서나 사용됩니다. 네덜란드 Halsteren에 본사를 둔 ExRobotics B.V.는 이 분야의 선도적인 전문가입니다. 그들의 제품은 사용자의 시각, 청각, 냄새, 촉각 및 손을 대체합니다. 네덜란드 제조업체는 IDS Imaging Development Systems GmbH의 USB 산업용 카메라를 사용한 이미지 처리에 의존합니다.

특정 산업 분야에서는 극한 조건에서 작업하는 것이 필수적입니다. 직원의 위험을 최소화하기 위해 로봇이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 다국적 석유 및 가스 그룹과 수년 간의 협력 경험을 바탕으로, ExRobotics는 특히 위험 지역의 검사 및 모니터링을 위한 일련의 로봇을 개발했습니다.

어플리케이션

주요 목표 시장은 혹독한 기후대에서 또는 특히 높은 위험 잠재력을 가진 무인 석유 및 가스 시설 뿐 아니라 원자력, 광업, 에너지 및 화학 산업과 같은 시장도 있습니다.

이 회사는 모든 로봇이 부품 수준에서 IECEX Zone 1 또는 ATEX 인증을 받아서 폭발 방지에 대한 국제 또는 유럽 지침을 준수하도록 하는 것을 매우 중요하게 생각합니다. 따라서, Exrobotics는 가능한 모든 구성에 대해 새 인증서를 생성하지 않고도 모듈식으로 더 빠르게 생산할 수 있습니다.

USB uEye LE 를 갖는 - 검사 로봇
ExRobotics는 위험 지역에서 안전 점검을 수행할 수 있는 로봇을 개발합니다.

기본 아이디어는 독창적이며 간단합니다. 이 장치는 무선 네트워크를 통해 보안 제어실에서 작업자와 통신합니다. 사람 작업자는 위험 구역에 들어갈 필요가 없습니다. 또한, 이동 시간과 비용이 제거됩니다. 육지에서든 해상에서든, 여러 위치에서 동시에 여러 로봇을 제어하는 것이 간단합니다. 그리고 이것은 수백 또는 수천 킬로미터의 거리에서.

ExRobotics의 commercial director 인 Samir El Awadi는 최근 테스트를 언급하며 "우리는 9500km의 거리에서 로봇을 작동할 수 있음을 보여주었습니다."라고 말합니다. 네덜란드의 ExRobotics 공장의 로봇은 브라질 리우데 자네이루에서 세계 반대편에서 제어되었습니다. 중동, 북미 및 극동 지역의 석유 및 가스 산업의 주요 업체에게 광범위한 도달 범위가 필수적이기 때문에 이것은 중요한 포인트입니다.

USB uEye LE 를 갖는 - 검사 로봇
USB 3.0 UI-3591LE-C-HQ는 실제 검사를 서비스하고 2 개의 USB 2.0 UI-1461LE-C-HQ 카메라는 탐색에 사용됩니다.

1세대 로봇 - ExR-1 -은 순전히 원격 제어로 작동합니다. 즉, 항상 제어하고 가이드할 작업자가 필요합니다. "우리의 1세대 제품은 사람의 눈에 의존하여 제품이 보는 이미지를 해석합니다. 그러나 우리는 머신 비전을 추가하여 인간의 부담을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 특히 우리는 가스 기둥 및 진동 감지 작업을 하고 있습니다.”라고 Samir El Awadi는 설명합니다. 따라서 더욱 발전된 '빅 브라더'인 ExR-1.1은 이미 일상적인 보안 검사의 독립적인 성능을 위해 설계되었습니다. 사용자는 일반적으로 공용 4G 네트워크를 통해 멀리서 직접 로봇을 작동시키거나 자율적으로 작동하도록 허용하는 선택지를 가집니다. 이 경우 작업자는 경고 메시지에만 반응하고 필요한 경우 나중에 모니터링 정보를 확인할 수 있습니다. ExR-1.1은 또한 연간 최대 2 회 유지 보수 주기로 자가 결합 및 자가 충전을 위해 설계되었습니다.

왜 IDS 카메라일까요?

극심한 더위와 추위 속에서도 견고함과 신뢰성이 카메라를 선택할 때 결정적인 두 가지 기준이었습니다. IDS 카메라는 표준 비전 인터페이스도 지원합니다. 물론 구현된 센서와 모델의 속도도 중요한 역할을 했습니다.

USB uEye LE 를 갖는 - 검사 로봇
ExR-1은 각각 3 대의 IDS USB 산업용 카메라의 눈을 통해 봅니다.

ExRobotics는 포괄적인 IDS 소프트웨어 개발 키트 (SDK)의 일부인 uEye API를 사용하여 카메라를 시스템에 통합했습니다. Windows 및 Linux (32 비트 및 64 비트) 용 SDK 또는 IDS Software Suite이 포함되어 있으며 USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0 또는 GigE 연결 여부에 관계없이 모든 모델에 동일합니다. 또한 ExRobotics는 로봇의 이미지를 처리할 수 있는 자체 소프트웨어를 개발했습니다. 여기에는 매우 사용자 친화적인 줌 및 스냅 기능이 포함됩니다. - 이는 모니터링 및 검사 중 상세 이미지에 중요하고 필수적입니다.

전망

USB uEye LE 를 갖는 - 검사 로봇
석유 또는 가스 플랫폼과 같은 위험 지역에서 모니터링 로봇의 사용은 전 세계적으로 높은 잠재력을 가지고 있습니다.

„로봇은 지상 석유 및 가스 시설에 처음이지만 신뢰를 얻고 있으며 전 세계에서 문의를 받고 있습니다. 2018 년 하반기에 Shell과 ExonMobil의 네덜란드 합작 회사인 NAM 's에 10 대의 로봇을 배치할 예정입니다. 이것은 세계 최초가 될 것입니다.”라고 El Awadi가 강조합니다. 첫 번째 집단의 이 로봇은 섭씨 -20 ~ +50 도의 온도 범위에서 작동 할 수 있습니다. 사소한 수정으로 -40C ~ + 60C 범위에 도달할 수 있습니다.

기능성 분야의 초점은 더 많은 자율성, 클라우드 기반 스토리지 시스템 및 인공 지능과 결합된 점점 더 많은 이미지 처리 사용으로 옮겨 갈 것입니다. 따라서 ExR 시리즈의 로봇은 단순한 도구 그 이상입니다; 그들은 안전 서비스에서 독립적인 도우미가 됩니다.

USB 3 uEye LE: 비용 효율적이고 공간 절약형 프로젝트 카메라

사용 모델: UI-3591LE
카메라 제품군: uEye LE

IDS 산업용 카메라 USB 3 uEye LE
IDS 산업용 카메라 USB 2 uEye LE

USB 2 uEye LE : 컴팩트하고 다목적이며 합리적인 가격

사용 모델: UI-1461LE
카메라 제품군: uEye LE

네덜란드, Halsteren, ExRobotics B.V.