환경을 위한 성장
IDS는 CO2 감소를 강조합니다
지구 온난화와 미세 먼지 경보 시대에, 기업이 환경 보호에 실질적인 기여를 할 책임이 있습니다. 독일 산업용 카메라 제조업체 IDS Imaging Development Systems GmbH는 이 주제를 매우 진지하게 받아들이고, 지속 가능성과 미래 지향적인 에너지 생성 및 활용에 집중합니다. 최근에, 회사 차량을 전기 및 하이브리드 차량으로 전환하기 시작하였고, 직원들에게 자전거 대여를 제공합니다.
올해 IDS는 창립 20주년을 맞아 220명의 직원을 보유할 정도로 성장했습니다. 직원들은, 주로 Obersulm에 있는 독일 본사에서 근무하고 있으며, 국제적으로는 3개의 자회사와, 또다른 3개의 오피스에서 근무하고 있습니다. 그들은 전 세계에서 사용되는 연간 150,000대 이상의 카메라를 생산하고 있습니다. 오늘날 머신 비전 분야에서 가장 큰 회사 중 하나로서, 회사는 수년간 평균 이상의 성장을 실현해 왔습니다. 2016년의 기록적인 실적 이후, 2017년 1분기 현재 수치는 모든 기대치를 초과합니다. 예를 들어, 수신되는 주문량이 25% 증가했습니다.
성공은 변화하려는 용기와 의지에 기반합니다. 회사가 직원들 및 당면한 글로벌 환경에 대해 부담하는 책임뿐만 아니라 기술개발 양자에 관련하여도, 이는 사실입니다. "우리의 지속 가능하고 윤리적인 사업은 적극적으로 환경을 보호합니다"는 회사가 궁극적으로 추구하는 기본 원칙들 중의 하나입니다. 이에 대한 예시들은 "종이 없는 오피스"의 도입, 자원을 절약하는 생산 및 재생 가능 에너지의 지속적인 사용입니다. 이를 염두에 두고, 2015년에 오픈한 새로운 회사 건물은 선도적인 에너지 개념 하에 건설되었습니다. 이 개념은, 전체 사용 가능한 지붕 표면을 덮어 100kWp 이상의 전기를 생산하는 태양광 시스템뿐만 아니라, 건물 냉난방을 위한 열 펌프의 사용을 포함합니다. 더 오래된 건물에 필요한 추가 에너지는 100% 기후 친화적이고, 인증된 공급업체로부터 공급됩니다. 연간 CO2 절감량은 거의 100톤에 달하며, 회사의 미래 지향적이고 환경 관련된 포지셔닝을 보여줍니다.
또한, 모빌리티 측면에서 더 많은 지속 가능성을 향한 첫 번째 단계가 이미 취해졌습니다: IDS 회사 차량의 내부 허용 CO2 배출량은 매년 감소할 것이고 전기 및 하이브리드 자동차로의 전환이 시작되었습니다. 전기 자동차용 충전소가 회사의 주차장에서 이미 사용 가능합니다. 출근길이나 여가 시간에 적극적으로 활동하기를 원하는 사람들은 비즈니스 자전거 임대 프로그램을 이용할 수 있습니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.