롤러 컨베이어 위에서 감자를 검사하는 IDS 카메라

IDS 사례 연구: AI 기반 감자 선별

감자 수확: 농업 기술 스타트업, 품질 검사 및 선별 자동화

높아지는 품질 요구 사항, 비용 압박, 인력 부족. 독일 뮌헨에 본사를 둔 농업 기술 스타트업 Karevo GmbH에서는 이러한 과제에 대응하기 위해 감자와 양파를 더욱 효율적으로 선별해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. AI 기반 DUO85 선별 시스템을 통해 이 회사는 품질 검사를 자동화하고, 첨단 머신 비전 기술을 가족 농장과 농업 기업에서도 경제적으로 활용할 수 있도록 합니다.

이 시스템은 IDS uEye FA 제품군의 GigE Vision 카메라를 2~8대 사용합니다. 모든 감자를 다양한 각도에서 촬영하여, 카메라는 360° 전체 표면 뷰를 제공합니다. AI는 실시간으로 크기, 형태 및 결함을 분석하며, 견고한 카메라 설계는 열악한 농업 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

그 결과, 일관된 선별 품질과 수작업 감소, 시간당 최대 5톤의 처리량을 실현합니다. 농가는 안정적인 제품 품질과 더욱 효율적인 수확 작업이라는 이점을 얻을 수 있습니다.

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.