IDS 사례 연구: 정확한 위치 파악을 통한 효율적인 실험
기후 친화적 에너지 공급을 위한 레이저 기반 핵융합 연구 개발
핵융합은 이산화탄소를 배출하지 않는 미래 에너지 문제의 해결책으로 여겨집니다. 이 과정에서 기존 원자력 발전소의 원자로에서처럼 원자핵이 분열되는 대신 극한의 온도와 압력에서 융합합니다. 핵융합을 이용해 기후 중립적인 방식으로 대량의 에너지를 생산한다는 아이디어는 인류의 희망으로 여겨집니다. 그러나 핵융합은 기술적으로 매우 까다로우며, 실현을 위해서는 막대한 투자와 연구 개발이 필요합니다.
딥테크 기업인 Marvel Fusion은 상업적으로 실행 가능한 최초의 핵융합 발전소를 건설하는 것을 목표로 합니다. 이 독일 스타트업 회사는 이산화탄소 없이 깨끗하고 안전하게 전기를 생산할 수 있는 새로운 레이저 기반 접근 방식을 개발하고 있습니다. Colorado 주립대와 협력하여 세계 최초로 상업용 핵융합 연구를 위한 맞춤형 레이저 시스템을 개발할 예정입니다. 해당 기초 연구는 Munich 및 Bucharest에서 진행 중이며, 최대 20대의 IDS 카메라가 동시에 고진공 챔버의 실험을 모니터링하고 제어하는 데 사용되고 있습니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.