IDS의 혁신 기술을 살펴보고, 직접 솔루션을 개발해 보세요!
멀티 카메라 및 임베디드 비전 애플리케이션을 위한 GMSL2 Discovery Kit
GMSL2 Discovery Kit(Gigabit Multimedia Serial Link)는 지능형 카메라 모듈, 카메라 내 이미지 전처리 및 강력한 임베디드 컴퓨팅이 어떻게 최적으로 연동되는지 보여줍니다. 이 키트는 분리형 카메라 모듈, GMSL2 기술 및 NVIDIA Jetson Orin NX 기반의 임베디드 PC를 결합합니다.
ISP와 SoC는 카메라 모듈 내에서 주요 작업을 직접 처리합니다. SoC(System-on-a-Chip)는 여러 MIPI 센서의 이미지 데이터를 통합하여 하나의 GMSL2 연결을 통해 임베디드 PC로 동기식 전송할 수 있도록 합니다.
통합 ISP(Image Signal Processor)는 연결된 각 이미지 센서에 대해 이미지 데이터를 최적화합니다. HDR 프로세싱, 컬러 프로세싱 및 LED 플리커 완화와 같은 기능은 전송 전에 수행됩니다.
모든 기능이 포함되어 있어 별도의 통합 작업 없이 바로 사용할 수 있습니다.
- 라이브 이미지 디스플레이
- Python 및 OpenCV를 사용한 이미지 데이터 처리
- RTSP 스트림 직접 제공
이 키트는 고객 맞춤형 개발 프로젝트를 위한 출발점으로 활용할 수 있으며, 평가를 위해 관심 있는 개발자와 OEM 업체에 대여용 키트로 제공 가능합니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.