웹캠처럼 간편한 산업용 카메라: uEye XC 모델 선택
IDS Vision Channel에서 지금 바로 확인하세요: 펌웨어 업데이트 및 UVC와 USB3의 차이점
키오스크 시스템, 바코드 스캐너, 품질 관리 시스템에는 적합한 카메라가 부족한 경우가 많습니다. 일반 소비자용 카메라는 신뢰성이 떨어지고, 기존 산업용 카메라는 통합이 너무 복잡하기 때문입니다. uEye XC는 두 가지 모델로 이러한 시장의 공백을 메웁니다.
UVC 모델은 플러그 앤 플레이 방식으로 추가 소프트웨어 없이 작동합니다. 프로그래밍 없이도 신속한 통합을 요구하면서도 높은 산업용 신뢰성을 유지해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 그러나 USB3 Vision 모델은 본격적인 산업용 카메라로, IDS peak 또는 기타 USB3 Vision 호환 소프트웨어를 통해 카메라의 모든 기능을 완벽하게 제어할 수 있어 로봇 공학, 정밀 품질 관리, 의학 기술 등의 분야에서 활용 가능합니다.
IDS Vision Channel의 새로운 영상에서 어떤 모델이 어떤 용도에 적합한지, 설치 방법, 그리고 최신 펌웨어 업데이트의 주요 기능인 자동 이미지 최적화 및 13MP 고해상도 스트리밍을 확인할 수 있습니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.