uEye CP + Sony Starvis 2 = 저조도 환경에서도 강력한 20개 모델
2MP부터 12MP까지 다양한 센서를 탑재한 고성능 'CP (Compact Power)’ 제품군 확장
Sony Starvis 2 센서는 저조도 환경에서도 선명하고 깨끗한 이미지를 구현합니다. 근적외선 영역을 포함한 높은 광감도, 낮은 노이즈 및 확장된 동적 범위를 제공합니다. 이는 최대 정밀도와 세부 정확도를 요구하는 산업용 애플리케이션에 특히 적합합니다.
이제 완전한 기후 보상 제품인 컴팩트한 uEye CP에서도 이러한 강점을 누릴 수 있습니다. Sony Starvis 2 센서 IMX662(2MP), IMX664(4MP), IMX675(5MP), IMX678(8MP), IMX676(12.5MP) 5종의 특성과 IDS의 컴팩트한 고성능 CP모델의 성능을 결합합니다.
4월에 10가지 신규 USB3 uEye CP 모델의 양산을 시작하며, 이어 6월에는 GigE 변형 모델 10개의 양산이 이어질 예정입니다.
모든 모델은 에너지 효율적으로 작동하며 멀티 카메라 설정에 이상적입니다. 이 각설탕 모양의 소형 제품은 저조도 환경 등 다양한 산업적 요구 사항을 충족시키는 강력한 옵션으로 제품 포트폴리오를 확장합니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.