깨끗한 도시를 위한 AI 비전: IDS, 폐수 모니터링 연구 프로젝트 지원
Pforzheim 학생 프로젝트 수상 "PipeView", 제1회 IDS Computer Vision Day 에서 발표
인공지능과 환경 기술의 만남: Pforzheim 대학교 학생 Jonas Gaißer는 PipeView 애플리케이션을 통해 인공지능을 활용하여 하수 시스템을 비용 효율적이고 안정적으로 모니터링하는 방법을 연구하고 있습니다. IDS Imaging Development Systems GmbH제품을 기반으로 한 Gaißer의 학사 논문은 학생상을 수상하였으며, Obersulm 에서 진행된 첫 Computer Vision Day 에서 소개되었습니다.
IDS 박람회 행사를 통해 연구 및 산업계 관계자들에게 애플리케이션을 소개할 수 있었습니다. 그는 지도교수인 Heiko Thimm과 함께 특히 이벤트 기반 센서 기술의 최신 개발에 집중했습니다. 이 분야는 미래의 분야이자 그의 솔루션 개발과도 관련이 있습니다.
PipeView는 환경 오염을 조기에 탐지하기 위한 목적으로 하수관 모니터링에 인공지능(AI)을 지원하는 데 사용됩니다. 그 기본은 통합 AI 프로세서가 탑재된 IDS NXT rio 카메라로, IDS lighthouse 플랫폼을 통해 훈련합니다. 이 시스템은 오일 필름, 거품 또는 입자 등의 오염 물질을 자동으로 감지할 수 있습니다. 이는 프로젝트가 현재 개발 단계에 머물러 있음에도 수동 시각 검사의 필요성을 줄이고, 중대한 상태를 더 신속하게 활성화하여 후속 비용을 방지할 수 있습니다.
"우리의 목표는 폐수 흐름을 지능적으로 모니터링하고, 환경 오염을 조기에 탐지하는 것입니다,"라고 Jonas Gaißer는 설명합니다. „IDS 카메라는 오염된 지역을 자동으로 식별하고 변화하는 환경에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.„
"이런 실용적인 연구 프로젝트는 IDS를 둘러싼 AI 생태계가 얼마나 개방적이고 애플리케이션 중심적으로 발전하고 있는지 보여줍니다."라고 Computer Vision Day를 진행한 IDS Business Innovation & Ecosystem 책임자 Sigrid Rögner는 강조했습니다. "특히 젊은 인재와 대학 파트너십은 업무에 새로운 시각을 제시합니다. IDS는 전문성, 기술 및 네트워크를 통해 체계적으로 지원하게 되어 기쁘게 생각합니다."
IDS 매니징 디렉터 Alexander Lewinsky는 학생들과의 협력이 혁신의 중요한 동력이라고 보고 있습니다: "우리는 Jonas Gaißer가 석사 학위 과정의 일환으로 진행 중인 프로젝트의 추가 개발을 지원하고 있습니다. PipeView가 AI 비전 기술을 지속 가능한 응용 분야에 활용할 수 있는 모범 사례를 보여주기 때문입니다."
Pforzheim 출신 산업 엔지니어인 Gaißer는 수많은 석사 과정 학생들 사이에서 유일한 학사 졸업생으로 Student Awards at Environmental Informatics 2025에서 3위를 수상했습니다. "지속가능성에 명확히 초점을 맞춘 실용적 응용 사례가 이토록 많은 관심을 받는다는 사실은 인공지능 연구에서 학제적 접근이 얼마나 중요한지를 보여줍니다,"라고 Thimm 교수는 강조한다.
IDS NXT Experience Kit는 데이터 수집 및 훈련부터 카메라에서의 직접 실행까지 AI 기반 이미지 프로세싱을 위한 모듈식 완전 솔루션을 제공합니다. 직관적인 사용성과 개방형 플랫폼 아키텍처 덕분에 초보자부터 전문 개발자 모두에게 적합하여 PipeView와 같은 스마트 시티 및 환경 프로젝트 구현을 가능하게 합니다.
10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.