옆으로 나란히 배열된 여러 개의 렌즈

귀하의 애플리케이션을 위한 최적의 렌즈

차세대 IDS 렌즈

콤팩트한 표준 솔루션부터 고해상도 특수 애플리케이션까지, 새롭게 구성된 렌즈 포트폴리오를 통해 다양한 머신 비전 애플리케이션에 최적화된 광학 부품을 제공합니다.

C 마운트 포트폴리오는 2~20MP 해상도를 지원하며, 다양한 요구 사항을 충족하는 폭넓은 초점 거리 선택지를 제공합니다. 새롭게 추가된 제품에는 정밀한 근접 촬영을 위해 설계된 25mm에서 75mm 초점 거리의 차세대 12MP 매크로 렌즈가 포함됩니다. 20MP 렌즈는 7가지 모델로 출시되었으며, 모두 299유로의 동일한 가격으로 제공되어 대형 센서 카메라에 이상적입니다.

또한, 다양한 해상도의 경제적인 S‑마운트 렌즈도 추가되어 선택의 폭이 더욱 넓어졌습니다. 특히 uEye XLS 및 XLE 카메라에 적합하여 대량 생산 애플리케이션에 최적의 선택입니다.

IDS는 카메라에 적합한 액세서리도 제공하고 있습니다. IDS 렌즈 찾기와 같은 실용적인 도구는 작업 거리, 센서 포맷 등의 파라미터를 기반으로 적합한 렌즈를 추천하여, 손쉬운 통합과 빠른 제품 선택을 지원합니다.

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.