혁신을 통한 위기 극복
산업용 카메라 제조기업 IDS, 전략적 포트폴리오 재편으로 시장 상황에 대응
기술을 사용하기 쉽게 만드는 것 - 이것이 바로 산업용 카메라 제조업체 IDS Imaging Development Systems가 이 어려운 시기에 추구하는 신조입니다. 이를 위해 이 독일 중견 기업은 소비자 세계의 혁신 기술을 초기 단계부터 반복적으로 활용하고 이를 산업 분야에 맞게 지속적으로 발전시키고 있습니다. IDS는 올해 특히 많은 수의 신제품을 계획하고 있습니다. 머신 비전 업계 기업들은 2024년에 몇 가지 도전 과제에 직면했습니다. VDMA 머신 비전 부서에 따르면 독일 머신 비전 산업은 전년 대비 명목상 10%의 매출 감소가 예상된다고 합니다. 2025년에도 이러한 추세에는 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 이러한 현상은 주로 제조업의 수요 감소에 기인합니다. 그렇지만 물류, 의료 기술, 지능형 교통 시스템과 같은 새로운 분야에서도 기회가 있습니다. IDS는 이에 따라 제품군을 확장하고 있습니다.
"지난 한 해 동안 많은 어려움이 있었지만, IDS는 다양한 프로젝트를 진행하기 위해 노력했습니다."라고 IDS의 매니징 파트너인 Jan Hartmann은 설명합니다. 2025년에도 계속해서 혁신적인 제품을 시장에 출시할 계획입니다. 라이브 스트리밍, 산업 공정 모니터링, 카메라 메모리에 비디오 시퀀스를 녹화하기 위한 uEye Live 카메라 시리즈의 첫 번째 모델은 이미 구매 가능합니다. 매우 효율적인 움직임 분석을 위한 이벤트 기반 카메라도 출시될 예정입니다. 이 컴팩트한 모델은 매우 빠른 움직임도 손실 없이 시각화합니다. 동시에 기존의 이미지 기반 카메라 기술에 비해 데이터 양을 크게 줄여 산업용 및 비산업용 애플리케이션에 완전히 새로운 가능성을 제시합니다. 또한 IDS는 자체 개발 time-of-flight 카메라를 3D 제품군에 추가할 예정입니다.
맞춤형 카메라
IDS는 맞춤형 개발에도 주력하고 있습니다. 맞춤현 카메라는 개별 요구 사항에 따라 제작됩니다. 제품은 맞춤형 설계, 특수 소프트웨어 조정부터 빌딩 블록 원리에 기반한 모듈식 솔루션에 이르기까지 다양합니다. 숙련된 엔지니어링 팀이 전체 구현 과정에서 고객을 지원합니다.
IDS는 전통과 혁신을 결합합니다: 제품의 사용 편의성과 같은 검증된 가치는 최신 기술만큼이나 개발 작업의 중요한 부분입니다. 독일 Obersulm에 위치한 본사에 사내 EMC 측정실과 같은 투자를 통해 생산 및 개발 현장을 확보했습니다. 또한, 성장 시장으로 꼽히는 인도를 비롯한 새로운 시장도 지속적으로 개척하고 있습니다.
책임감, 혁신, 네트워크
가족 기업으로서 IDS는 사회적 책임에도 최선을 다하며, 경제적 이익을 넘어 지역의 사회 및 생태 프로젝트에도 참여하는 중견 기업입니다. 이러한 책임감은 회사의 행동과 장기적인 기업 전략에 영향을 미칩니다. 또한 IDS는 역동적인 생태계 확장에 투자하고, 스타트업과 긴밀히 협력하고 있습니다. 선도적인 산업용 카메라 제조업체이자 이미지 프로세싱 기업인 IDS의 기업 철학은 혁신을 추구하는 것입니다. 연구 목적과 새로운 아이디어를 위해 기술을 제공하고, 지식을 공유하며, 교육 기관을 지원합니다.
인공지능 지역인 Heilbronn 위치한 IDS의 본사는 이를 위한 이상적인 조건을 갖추고 있습니다. IDS는 이 인공 지능 커뮤니티의 일원으로 수많은 초지역적 파트너십에 적극적으로 참여하고 있습니다. Jan Hartmann은 혁신을 주도하고 이미지 프로세싱의 미래를 만들어가는 데 도움이 되는 광범위한 네트워크를 보유하고 있다고 말합니다: "시장에는 여전히 불확실성이 존재하지만, 개발과 혁신에 대한 지속적인 집중, 훌륭한 팀과 파트너와의 협력으로 IDS는 미래를 위한 준비를 잘 갖추고 있다고 확신합니다."
더 많은 정보: www.ids-imaging.com
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Sabine Terrasi은10년 이상 회사 프로필, 브로셔 및 사례 연구 디자인뿐만 아니라, 회사 및 기술 제품 커뮤니케이션도 지원해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 명확한 메시지와 근거 있는 콘텐츠를 제작합니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.