AI와 스트리밍 및 견고함의 만남
IP69K 보호 등급을 갖춘 IDS NXT oslo, IDS AI 제품군 확장
IDS Imaging Development Systems GmbH는 새로운 IDS NXT oslo를 통해 고성능 AI 카메라 제품군을 체계적으로 확장하고 있습니다. 이 모델은 인공지능을 탑재하여 최고 수준의 이미지 품질, 영상 스트리밍 및 녹화 기능을 산업용 등급의 컴팩트한 하우징에 결합하였습니다. 하우징은 먼지와 고압수 침투에 대한 최고 보호 등급인 IP69K 기준을 충족합니다.
이 새로운 카메라의 핵심은 IDS NXT malibu 모델에도 사용된 Ambarella 칩입니다. 이 칩은 최대 5MP 센서 해상도에서 초당 25프레임 이상의 압축된 비디오 스트리밍(H.264, MJPEG)을 지원합니다. 출력은 분석이나 시각화를 위한 추가 PC를 거치지 않고 RTSP 프로토콜을 통해 원하는 최종 장치에서 직접 이루어집니다. 따라서 AI 기반 오버레이가 포함된 실시간 이미지가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
또한 통합 ISP(Image Signal Processor)를 통해 밝기, 렌즈 왜곡, 색상 보정과 같은 자동 기능도 활용 가능합니다. 여기에 빛에 민감한 onsemi AR0521 센서가 결합되어, 까다로운 조명 조건에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
IDS의 3D 및 비전 소프트웨어 제품 책임자인 Patrick Schick는 “IDS NXT oslo는 실시간 분석은 물론 직접적인 스트리밍 및 녹화도 가능한 다재다능한 AI 카메라입니다. M12 커넥터가 포함된 견고한 IP69K 하우징은 까다로운 산업 환경 또는 농업 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다”라고 설명합니다.
IDS NXT oslo는IDS NXT AI 시스템 모델로, 하드웨어부터 소프트웨어까지 완벽하게 호환되는 구성 요소를 제공합니다. 사용자는 딥러닝, 이미지 프로세싱, 또는 프로그래밍에 대한 전문 지식 없이도 활용할 수 있습니다. 현재 양산 단계로 구매 가능합니다.
추가 정보: www.ids-nxt.com
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Sabine Terrasi은10년 이상 회사 프로필, 브로셔 및 사례 연구 디자인뿐만 아니라, 회사 및 기술 제품 커뮤니케이션도 지원해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 명확한 메시지와 근거 있는 콘텐츠를 제작합니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 1,12 MB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.