Ensenso N20 스테레오 3D 카메라를 이용한 목재 측정
Ensenso 3D 카메라를 이용한 목재 측정
지속 가능한 산림에서 생산되는 고품질 목재에 대한 수요가 끊임없이 증가하고 있습니다. Ensenso N20 스테레오 3D 카메라는 원목의 등급을 신속하고 저렴하게 분류함으로써, 목재 산업 분야에서 시간과 비용을 절감할 수 있는 기회를 제공합니다. 완전 전자식 목재 측정 방식은 제품과 관련된 목재 특성을 조기에 파악하여 후속 생산 공정을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 원목 야적장에서의 입고 측정은 다양한 원목의 평가 및 분류에 중요한 역할을 합니다. 측정 데이터가 더 빠르고 정확할수록 공정의 효율성은 더욱 높아집니다.
Ensenso N20 스테레오 3D 카메라를 이용한 목재 측정은 신속한 측정과 데이터 제공을 통해 시간과 비용을 절감합니다. 완전 전자식 목재 측정 방식을 통해 산림 관리자나 제재소 운영자는 150년 된 참나무가 가치 있는 원목 바닥재로 사용될 수 있는지 여부를 쉽게 파악할 수 있습니다. 또는 육안으로 식별하기 어려운 심재 부패나 공동 같은 손상으로 인해, 해당 목재가 무늬목 용도로만 사용 가능한지 여부도 판별할 수 있습니다.
인건비와 고가의 자원인 목재의 혼합을 크게 줄일 수 있습니다. 이로써 Ensenso 카메라는 목재 산업의 수익 최적화와 임업의 지속가능성을 모두 실현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
3D 목재 측정은 어떻게 작동할까요?
"카메라는 측정 시스템 내 목재 상단에 위치하여 측면에서 촬영합니다." 라고 Jörg Elektronik GmbH의 프로젝트 매니저 Michael Beer는 말합니다. “측정을 위해 시스템을 통과하며 목재를 이동시키거나 반대로 이동시킵니다." 요구 사항에 따라 최대 4대의 Ensenso N20 스테레오 3D 카메라를 사용하여 측정을 진행하며, 이 카메라들은 측정 과정 동안 이미지를 캡처합니다. 이러한 이미지는 픽셀 단위로 분석되고 수집됩니다.
따라서 캘리브레이션 수준을 기반으로 각 지점 간의 거리를 결정할 수 있습니다. 이 거리 값을 기반으로 목재 단면의 각 부분을 동시에 생성할 수 있습니다. 개별 측정 장치에서 생성된 단면 이미지는 고성능 알고리즘을 통해 하나의 이미지로 통합됩니다.
측정 과정에서 생성된 3D 데이터를 기반으로, 다양한 계산에 사용되는 목재 데이터가 산출됩니다. 이를 통해 산림 관리자와 제재소 운영자는 식별된 목재 품질과 수량을 바탕으로 가치를 쉽게 판단할 수 있습니다. 3D 측정을 통해 신속하고 정확하며 효율적인 절단 최적화가 가능해지며, 결과적으로 실질적인 비용 절감까지 달성할 수 있습니다.
“Ensenso N20 스테레오 3D 카메라의 높은 정밀도와 컴팩트한 디자인에 깊은 인상을 받았습니다.”
전망
Jörg Elektronik의 Michael Beer는 올바른 결정을 내렸습니다: 이 원목 측정 분야의 시장 선도 기업은 또 하나의 미래 지향적인 솔루션을 통해 성공적으로 포트폴리오를 확장하게 되었습니다. 산림 관리인은 150년 된 참나무의 가치를 효율적으로 평가할 수 있게 되어 매우 만족합니다. 이제 그는 지속 가능한 방식으로 관리하는 숲에서 어린 나무들을 돌보는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다. 이제 시간적 여유를 얻어, 지속 가능한 방식으로 관리하는 숲의 어린 나무들을 돌보는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있게 되었습니다.
Jörg Elektronik GmbH
원목 야적장용 공급업체는 목재 산업에 계측 데이터 수집(Ensenso 카메라 활용), 기계 제어, 데이터 수집 및 오피스 솔루션을 포함한 통합 시스템을 제공합니다.
10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.
귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.
Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.