목재 산업에서 접착 접합부 지능형 품질 검사
완벽한 파켓 마루
나무 바닥재는 따뜻하고 매력적인 분위기를 연출합니다. 자연스러운 나뭇결과 컬러 톤이 생동감을 주며 공간에 개성을 더합니다. 일반적으로 파켓 마루는 설치를 위해 클릭 시스템을 사용합니다. 오스트리아 Mettersdorf에 위치한 Scheucher Holzindustrie GmbH는 4세대 고품질 파켓 세공 마루를 제조하고 있으며, 전통과 현대를 결합한 제품을 생산하고 있습니다. 이 회사는 다층 마루의 접착 접합부 검사를 위해 인공 지능을 이용한 이미지 프로세싱, 즉 지능형 카메라 all-in-one 시스템 IDS NXT를 활용하고 있습니다.
애플리케이션
모든 파켓 마루 바닥이 같은 것은 아닙니다. 솔리드 변형 외에도 다층 파켓 마루가 특히 인기있습니다. 높은 품질에 내구성과 사용자 친화성을 갖춘 제품을 만들기 위해서 제조 과정에서 고려해야 할 몇 가지 측면이 있습니다. 예를 들어, 목재 종 선택은 파켓 마루의 안정성과 외관에 영향을 미칩니다. 이름에서 알 수 있듯이 여러 층으로 구성되어 있으며, 코어층과 마모층이 있습니다. Scheucher는 가문비나무 또는 소나무를 뒷면으로 사용합니다. 마모층에는 다양한 목재 종류를 선택할 수 있습니다.
"미리 완성된 파켓 마루"의 가장 큰 장점은 쉽게 설치할 수 있다는 것입니다. 많은 종류가 플로팅 바닥으로 놓을 수 있으므로 접착제로 붙일 필요가 없습니다. 약간의 수작업 기술만 있으면 경험이 없는 사람도 나무 바닥을 직접 설치할 수 있습니다. 클릭 시스템을 통해 판자가 정확하게 맞도록 합니다. 서로를 직접 ‘클릭’하면 됩니다. 이렇게 하면 시간이 절약되고 업무량이 줄어듭니다. 클릭 시스템은 패널이 안정적이고 정밀하게 맞물리도록 고정밀 밀링하는 것이 중요합니다. 밀링이 잘못되면 설치 중 문제가 발생하고 불안정해질 수 있습니다. 파켓 마루의 코어 층과 마모 층 사이의 접착 결합에도 동일하게 적용됩니다. 접착제를 고르게 도포하여 완벽하게 덮고, 각 층 사이의 균일한 결합을 보장해야 합니다. 공기가 포함되거나 도포량이 불규칙하면 구멍이 생기고 내구성이 저하될 수 있습니다. "다층 파켓 세공 마루 바닥의 프로파일링에서는 특수 클릭 프로파일을 판자에 밀링합니다. 이 과정에서 두 대의 지능형 IDS NXT 카메라를 사용하여 코어층과 백킹층 사이의 접착 조인트에 접착제가 있는지 확인합니다."라고 Scheucher의 연구 개발 담당자인 Klaus Bauer는 설명합니다.
PC 없이 가능한 지능형 품질 관리
Scheucher는 이미 접착된 파켓 마루 판자에 자외선을 비춥니다. 접착 형광물질과 접착제 잔여물이 보입니다. Scheucher는 인공 지능을 이용한 이미지 프로세싱을 통해 결함이 있는 마루판을 감지합니다. 한 시스템에 두 대의 IDS NXT rio 카메라가 사용됩니다. 이 지능형 모델은 신경망을 업로드하여 강력한 추론 카메라가 됩니다. 형광 접착 접합부를 감지하고 FPGA를 통해 이미지 데이터를 '엣지'에서 직접 처리한 후 결과를 다운스트림 프로세스로 전달합니다. 이 임베디드 솔루션은 호스트 PC의 부하, 에너지 소비 및 시스템 비용을 줄입니다. 나사식, IP 보호 커넥터와 견고한 하우징 덕분에 산업용으로도 적합합니다. 표준화된 산업 프로토콜 OPC-UA를 사용하면 기계 및 제어 시스템과 직접 통신할 수 있습니다.
딥러닝에 대한 사전 지식이 없이 AI 이미지 프로세싱 가능
애플리케이션 개발과 파켓 마루 제조업체의 기존 생산 시스템에 대한 통합은 IDS NXT rio Experience Kit로 빠르고 쉽게 이루어졌습니다. 산업용 이미지 프로세싱의 AI 애플리케이션을 위한 완벽한 추론 카메라 솔루션에는 사용자가 생산 환경에서 신경망을 생성, 학습 및 실행하는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이 패키지에는 1.6MP Sony 컬러 센서를 탑재한 IDS NXT rio 산업용 카메라, 전원 및 데이터 케이블, 삼각대 어댑터, 렌즈 등 필수 하드웨어와 IDS lighthouse 라이선스 형태의 필수 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 사용자는 딥 러닝, 이미지 프로세싱 또는 카메라 프로그래밍에 대해 걱정할 필요없이 계획된 애플리케이션에 완전히 집중할 수 있습니다. "지금까지 우리의 프로파일링 시스템에서는 접합부의 품질 관리를 위해 규칙 기반이, 지능형 등 어떤 이미지 프로세싱도 사용하지 않았습니다. 비전문가지만 AI를 사용하여 이 과제를 해결하는 것이 목표였습니다. 매우 드물게 발생하는 오류를 찾고자 하기 때문에 신경망을 학습시킬 수 있는 충분한 '나쁜 부분 이미지'를 찾는 것이 과제였습니다."라고 Bauer는 설명합니다. "그리고 성공했습니다. AI가 정상과 비정상 사이의 임계값을 인식하는 법을 훈련하기 전 약 60개의 OK 및 NOK 부품 샘플이 필요했습니다." 결함이 있는 패널은 안정적으로 분류하고 재작업할 수 있습니다. 이 시스템은 파켓 마루 본딩에 결함이 있는 마루판이 배송되는 것을 방지합니다. Bauer는 "이 점에서 우리는 100% 검사를 달성한 제조업체 중 하나가 되었습니다."라고 만족스럽게 말합니다. 특히 마루판을 확인하는 데 90밀리초도 걸리지 않습니다.
“우리의 목표는 비전문가도 AI를 활용하여 품질 관리를 하는 것이었습니다. 그리고 성공했습니다. Scheucher는 이러한 측면에서 100% 검사를 달성한 몇 안 되는 제조업체 중 하나입니다.”
전망
이 예시에서 접착 접합부 검사는 프로그래밍 작업이 늘어나기는 하지만 기존의 규칙 기반 이미지 프로세싱으로도 해결할 수 있습니다. 하지만 Scheucher는 지능적인 솔루션을 찾는 것을 목표로 하였습니다. 이는 Klaus Bauer가 언급했듯 추가 애플리케이션에 대한 준비가 되어 있음을 의미합니다: "이 작업은 AI 지원 이미지 프로세싱에 대한 좋은 소개였습니다. 특히 훈련 곡선이 빨랐기 때문이죠." 이를 통해 더 많은 애플리케이션과 미래 지향적이고 효율적인 생산을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.
지능형 이미지 프로세싱 시스템으로 물체를 분류하거나 결함, 편차 및 품질 문제를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 산업과 애플리케이션에서 오류를 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. IDS의 AI 기반 all-in-one 비전 시스템은 이 작업이 매우 복잡한, 전문가들만의 전유물이 아니라는 것을 보여줍니다. Scheucher Parquet과 IDS NXT에는 공통점이 있습니다: 정교한 시스템 덕분에 비전문가도 사용할 수 있으며, 완벽한 파켓 마루와 같은 최고 수준의 결과를 얻을 수 있다는 것입니다.