지식 기반

Ensenso 3D 카메라로 폼 파트(foam parts)의 정확한 트리밍

폼 부품은 엔센소 3D 카메라로 검사합니다.

최종 마무리 작업(The final touch)

자동차 산업의 기업들에게, 품질 관리 및 프로세스 관리는 매우 중요합니다. 고품질과 지속적인 개선, 폐기물 감소 및 오류 최소화를 보장하기 위해 OEM 제조업체 및 공급업체에 대한 조건들이 엄청 많습니다. 승용차의 내부에도 특히 주의를 기울여 운전자의 "기분 좋은 분위기"에 크게 기여합니다. 차량에서 완벽한 착석 편안함을 보장하기 위해, 제조업체는 처리할 폼들에 대해 높은 요구 사항을 적용합니다: 적응 가능하고, 유연하며, 저항력도 있고, 내구성이 있어야 하지만, 느낌과 외관이 좋아야 합니다. 그러나 높은 품질 표준은 경제적 효율성과 항상 연계되어야 합니다.

어플리케이션

미국의 머리 받침 및 팔걸이 제조업체 Adient는, 이러한 폼 소형 부품의 생산에서 사이클 속도와 정확성을 높이고, 폐기물을 줄이며, 제조 공정의 효율성을 높이기 위하여, 이 주제에 대해 생각해 왔습니다. Slovenj Gradec에 위치한 슬로베니아 공장에서, 최근 이 제품에 대한 자동 트리밍 라인이 가동되었습니다.

팔걸이와 머리 받침의 정확한 트리밍을 위한 솔루션은 프랑스 회사 Gips Vision과 함께 개발 및 통합되었습니다. Marseille에 기반을 둔 폼 생산용 3D 시스템 공급 업체는, 실제 생산 라인에서 생산한 후, 제품에 대한 마무리 작업을 수행하는 두 개의 로봇 셀들을 설계했습니다.

폼 제품의 정확한 360° 이미지
폼 제품의 정확한 360° 이미지

첫 번째 셀에서는, IDS의 Ensenso 3D 카메라가 폼의 3D 데이터를 캡처하는 데 사용됩니다. Ensenso N20은 먼저 오브젝트를 식별합니다. 그리고 나서, 로봇은 제품 주위를 움직입니다. 카메라는 폼 머리 받침 또는 팔걸이에서 “3D 포인트 클라우드”를 생성합니다. 결과는 프로세싱 유닛이 주어진 3D 모델과 비교한 폼 제품의 정확한 360° 이미지입니다. 실제 폼 표면에서 트림 곡선의 정확한 위치는 포인트 별로 결정됩니다.

로봇이 연삭 도구로 폼을 크기에 맞게 자릅니다.
로봇은 Ensenso가 결정한 데이터를 사용하여 폼을 트리밍합니다.

실질적인 재작업은 두 번째 셀에서 시작됩니다. 로봇은 셀 1에서 결정된 데이터를 사용하여 제품을 트리밍합니다. 특히, 연삭 공구(grinding tool)로 폼을 절단합니다. 이 트리밍 프로세스에서, 운전자가 접촉면에서 느낄 수 있는 껄끄러운 부분(burrs) 또는 폼의 결함이 제거됩니다.

이 시스템은 2/10mm까지 정확하며, 24시간 내내 사용될 수 있습니다. 시간당 최대 120개의 폼 재료를 마무리할 수 있습니다. Gips Vision의 혁신 프로젝트 리더 Thomas Derrien은 "고객 Adient에게, 이것은 폼 부품의 트리밍을 자동화하는 첫 번째 단계입니다"라고 설명합니다. "이미지 처리 기능이 통합된 로봇은, 같고 지루한 수동 작업을 항상 피할 수 있기 때문에 일상적인 작업을 훨씬 쉽게 만듭니다. 동시에, 품질이 눈에 띄게 향상됩니다. "

Gips Vision은 카메라 쪽에서 IDS의 Ensenso N20을 선택했습니다. 이 모델을 통합한 주된 이유는 뛰어난 속도와 처리 가능한 데이터 양이었습니다. 또한, Ensenso N20 3D 카메라의 견고한 소형 알루미늄 하우징과 트리거 및 플래시용 나사식 GPIO 커넥터는, 생산 공간의 열악한 환경에 특히 적합합니다.

모든 Ensenso 3D 카메라는, 휴먼 비전에 기반한 "투영된 텍스처 스테레오 비전(Projected Texture Stereo Vision)" 방법에 따라 작동합니다. 각 모델은, 표면 이미지의 정확도를 높이기 위하여, 캡처될 오브젝트(이 경우 폼 부품)에 보조 구조를 주조(cast)한 두 개의 CMOS 센서들과 프로젝터를 사용합니다.

두 개의 CMOS 카메라는 서로 다른 위치에서 개별 폼 부품을 봅니다. 두 카메라 이미지의 이미지 내용은 동일하게 보이지만, 오브젝트가 보여지는 위치의 차이(예를 들어, 머리 받침 또는 팔 걸이)를 발견할 수 있습니다. 카메라의 거리와 시야각은 물론 광학의 초점 거리까지 알려져 있기 때문에, Ensenso 소프트웨어는 이러한 차이를 삼각 측량에 의해 알려진 길이로 변환하여 각 개별 이미지 픽셀에 대한 오브젝트 포인트의 3D 조정을 결정하고 이들을 처리할 폼 부품의 3D 포인트 클라우드로 병합할 수 있습니다.

스테레오 비전의 품질은 조명 조건과 오브젝트의 표면 질감에 직접적으로 좌우됩니다. 폼은 매끄럽거나 반사되는 표면에 비해 쉽게 인식될 수 있는 질감을 가지고 있기 때문에, 하나의 이미지 쌍으로 충분한 정확도를 얻을 수 있습니다. 사용된 Ensenso N20 모델을 사용하면 3D 포인트 클라우드의 빠른 이미지 획득 및 평가가 가능합니다.

Ensenso N 시리즈는, 정밀도는 물론, 경제성과 속도의 측면에서도, 시스템 통합 업체와 고객 모두를 납득시켰습니다.

전망

품질 및 가격 측면에서 제조업체 및 공급업체에 대한 요구 사항은 자동차 산업에서만 증가하는 것이 아닙니다. 디지털 프로세스에 대한 변화는 다른 산업에서도 추진되고 있습니다. 따라서 프랑스 회사 Gips Vision은 폼 생산을 위한 시장 지향적 3D 어플리케이션을 개발할 뿐만 아니라, 유사한 어플리케이션에 대한 전문 지식을 통합하고 있습니다. Ensenso 3D 카메라는 품질 보증에서 픽&플레이스에 이르기까지 다양한 어플리케이션 시나리오에서 그 가치를 입증합니다.

(반짝이고, 어둡고, 반사되는 표면들에서) 움직이는 오브젝트나 정지한 오브젝트의 구체적인 세부 사항을 정확하게 감지하기 위하여; 멀티-카메라 시스템 또는 적응형 로봇 제어에 사용하기 위하여, Ensenso 3D 카메라가 장착된 3D 비전 및 로봇 비전 어플리케이션은 로봇 기술 및 자동화된 시리즈 생산에서 일상적인 작업을 용이하게 함으로써, 유행을 따릅니다: 정밀도가 경제성을 만족시킵니다.

Gips Vision

Gips Vision은 산업용 이미지 처리 분야에서 25년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 프랑스 Marseille에 기반을 둔 시스템 통합 업체는, 머신 비전, 품질 관리, 측정, 검사, 분류, 공정 제어 및 식별을 위한 시스템을 개발합니다.

Adient

Adient는 세계 최고의 자동차 시트 및 (자동차) 인테리어 부품 제조업체입니다. 이 회사는 안전, 기능 및 편안함을 제공하는 고품질 좌석 시스템 및 부품을 개발하고 제작합니다.

Ensenso 3D 카메라

사용 모델: Ensenso N20

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.