현대적인 건물 앞에 있는 IDS 카메라와 차량

자동차 및 상용차 분야 AI 기반 이미지 프로세싱

램프 ON, 램프 OFF?

한 눈에 보기

  • 산업 분야: 자동차 / 상용차 제조 / 품질 관리
  • 카메라: USB3 uEye XCP (U3-3680XCP Rev.1.2)
  • 작업: 차량용 멀티 챔버 램프의 올바른 작동 및 신호 할당 여부를 자동 검사하는 완제품 최종 검사
  • 과제: 높은 제품 다양성, 변동되는 생산 조건 및 복잡한 결함 패턴으로 인해 규칙 기반 검사 방식이 한계에 부딪힘
  • 솔루션: 적응형 알고리즘을 갖춘 AI 기반 검사 시스템, 두 대의 카메라를 활용한 병렬 이미지 캡처 및 로컬 IPC에서의 실시간 처리
  • 고객 이점: 신뢰할 수 있는 결함 감지, 새로운 변형에 대한 신속한 적응력, 최소한의 통합 노력으로 일관된 품질 관리

오늘날 제조 기업들은 막대한 압박에 직면해 있습니다. 고객은 점점 더 많은 제품 변형과 짧은 납기를 요구하지만, 오류는 증가하면 안 됩니다. 기존의 육안 검사는 빠르게 한계에 도달하고 있습니다. 시각적 품질 관리가 제조사에게 가장 큰 과제 중 하나로 부상하고 있습니다. 모든 생산 오류는 시간, 비용, 그리고 기업의 명성에 영향을 미칩니다. 러한 이유로 AI 기반 이미지 프로세싱은 검사 공정을 자동화하고, 다양한 제품 변형을 효율적으로 관리하며, 최고 수준의 품질을 보장하기 위한 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다. 오스트리아 기업 Danube Dynamics는 Aspöck Systems와 함께 멀티 챔버 램프 최종 라인 테스트를 어떻게 효율적으로 자동화할 수 있는지 보여줍니다. AI 솔루션 “auros for quality”와 IDS 카메라 기술의 결합은 다양한 생산 환경에서의 복잡한 검사 작업도 안정적으로 수행할 수 있어 즉각적인 부가가치를 제공합니다.

배경: ‘불이 켜졌는지 여부’ 그 이상

Aspöck Systems는 차량용 멀티 챔버 램프를 제조하며, 생산 라인의 마지막 단계에서 이를 신뢰성 있게 검사해야 합니다. 램프가 켜지는지 여부뿐만 아니라 올바른 챔버가 활성화되는지도 중요합니다. 깜박이는 신호등이 실수로 후방 안개등을 작동시켜서는 안 됩니다. 이는 도로에서 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 또한, 부품의 다양한 방향, 작업장 내 외부 광원, 먼지와 오염, 그리고 매우 다양한 제품 변형 등 생산 현장의 일반적인 조건도 고려해야 합니다. 고정된 검사 규칙에 기반한 기존 시스템은 이러한 환경에서 한계에 부딪히게 됩니다. 제품 변경 시마다 많은 조정 작업이 필요하며, 예기치 않은 오류 패턴은 안정적으로 감지하기 어렵습니다.

솔루션: AI와 카메라의 협업

이러한 어려움을 극복하기 위해 Aspöck Systems는 Danube Dynamics의 "auros for quality" 솔루션을 도입했습니다. 이 솔루션의 핵심은 라인에 직접 설치된 강력한 산업용 PC(IPC)에서 이미지 데이터를 실시간으로 처리하는 적응형 AI입니다. 이미지 캡처는 IDS uEye XCP 시리즈 산업용 카메라 두 대가 담당합니다.

모니터가 장착된 테스트 벤치, 그 옆에 통합 IDS 카메라 시스템
IDS 산업용 카메라가 통합된 “auros for quality” 테스트 벤치

“이 솔루션은 경직된 검사 규칙이 아닌 적응형 알고리즘을 기반으로 작동합니다. 이를 통해 복잡하거나 예상치 못한 오류 패턴도 신뢰성 있게 식별할 수 있으며, 새로운 제품에 매우 빠르게 시스템을 적용할 수 있습니다.”라고 Danube Dynamics의 CEO Nico Teringl이 설명합니다. IDS를 선택한 것은 신중한 판단이었습니다: “인터페이스, 가격 및 크기 외에도 IDS의 제안과 조언이 결정적인 요소였습니다. 우리는 함께 요구 사항을 정확히 충족하고 필요한 정밀도를 지속적으로 보장하는 카메라를 찾을 수 있었습니다."라고 Nico Teringl이 말합니다.

IDS의 역할: 센서 품질과 컨설팅 전문성의 결합

사용된 IDS U3-3680XCP Rev.1.2 모델은 5.04MP 롤링 셔터 CMOS 센서 onsemi AR0521을 탑재하고 있으며, 까다로운 조명 조건에서도 일관되게 디테일하고 노이즈가 적은 사진을 제공합니다. 뒷조명 기술은 높은 감도와 낮은 노이즈 레벨을 보장하여 낮은 주변 조명이나 오염된 환경에서 뚜렷한 이점을 제공합니다. IDS 2D 카메라 제품 책임자인 Jürgen Hejna는 "이 모델은 컴팩트한 크기, 견고한 설계, 우수한 저조도 성능의 조합으로 까다로운 최종 검사 라인에 이상적"이라고 강조합니다. 또한 IDS peak 소프트웨어 환경은 카메라 연결을 용이하게 하여 통합 작업을 크게 줄여줍니다. "IDS peak 덕분에 솔루션을 매우 빠르게 가동할 수 있었으며, 이를 Aspöck의 기존 생산 환경에 신속하게 통합할 수 있었습니다."라고 Nico Teringl이 덧붙였습니다.

카메라에서부터 실시간 테스트 결정까지의 실시간 처리

작동 중 멀티 챔버 램프는 제어 시스템에 의해 개별적으로 활성화됩니다. 동일한 IDS 카메라 두 대가 사진을 촬영하며, IPC에서 AI를 통해 이를 평가합니다. 두 대의 카메라가 병렬로 작동합니다: 한 제품을 테스트하는 동안, 다음 제품을 이미 테스트 벤치에 배치할 수 있습니다. 이 병렬 접근 방식은 검사 사이클 시간을 단축하고 효율성을 크게 향상시킵니다. 이 솔루션의 주요 장점은 클라우드 없이 로컬에서 처리한다는 점입니다: 이를 통해 완전한 데이터 주권, 높은 신뢰성, 그리고 지연 시간 최소화를 보장합니다. 이는 생산 중단을 반드시 피해야 하는 Aspöck Systems에 있어 결정적인 요소입니다. 이 솔루션은 램프의 정확한 정렬 상태와는 독립적으로 작동하며, 외부 광원이나 오염과 같은 환경적 변수에도 강한 내구성을 갖추고 있습니다.

녹색 또는 적색 불빛 하나가 켜진 멀티 챔버 차량 램프 사진 3장
테스트 벤치에서 작동 중인 멀티 챔버 램프 좌측 OK, 중앙 OK, 우측 NOK

결과는 HMI 터치스크린에 실시간으로 표시되며, 자동으로 기록되고 API를 통해 상위 생산 시스템으로 전송될 수 있습니다. 이를 통해 폐쇄형 검사 프로세스가 구축되어 수동 육안 검사를 대체하거나 효과적으로 보완하는 동시에 완전한 추적성을 보장합니다.

시험 결과를 표시하는 워크스테이션 터치스크린
직관적인 HMI 터치스크린

결과: 효율적이고, 유연하며, 신뢰할 수 있습니다

“auros for quality”와 IDS 카메라 기술의 결합을 통해 Aspöck Systems는 최종 라인 검사 기술을 완전히 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 열악한 생산 조건에서도 오류를 안정적으로 감지할 수 있습니다. 이 시스템은 터치스크린을 통해 단 몇 분 만에 새로운 제품 변형에 맞게 조정할 수 있으며, 시간이 많이 소요되는 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 또한, 결과에 대한 명확한 시각화와 디지털 문서화가 가능합니다.

“IDS의 지원은 성공에 결정적인 요소였습니다. 적합한 카메라뿐만 아니라, 요구 사항에 맞게 솔루션을 맞춤화하는 방법에 대한 조언도 제공했습니다.

— Nico Teringl, Danube Dynamics CEO —

전망: 변화하는 품질 보증

자동차 산업 분야의 품질 관리 요구 사항은 지속적으로 증가하고 있습니다. 검사 작업은 점점 더 복잡해지고, 요구되는 정확도는 높아지고 있어, 고성능 카메라와 AI 기반 평가 기능은 필수 요소가 되고 있습니다. “새로운 제품과 공정에도 큰 노력 없이 대응할 수 있는 유연한 AI 기반 이미지 프로세싱으로의 명확한 흐름을 보고 있습니다. 이것이 바로 IDS 카메라 기술과 결합한 ‘auros for quality’를 개발한 이유입니다.”라고 Teringl은 말합니다.

Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH

다뉴브 로고

Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH는 오스트리아 린츠에 본사를 둔 기술 기업으로, 2020년부터 산업용 지능형 임베디드 시스템 솔루션 분야를 전문으로 하고 있습니다. 이 회사는 소프트웨어, AI, 전자 기술의 접점에서 맞춤형 솔루션을 개발하며, “엣지 AI”를 통해 효율적이고 안전하며 미래 지향적인 자동화와 디지털화를 추진하고 있습니다. 현재 Danube Dynamics는 유럽 전역에서 30곳 이상의 고객을 보유하고 있으며, 15명 이상의 고도로 숙련된 개발자와 엔지니어 팀을 운영하고 있습니다.

Aspöck Systems GmbH

Aspöck Systems 로고

Aspöck는 1977년부터 혁신적인 차량용 LED 조명 시스템을 개발해 왔습니다. 유럽 트레일러 시장의 65% 점유율과 94%의 수출 비중을 자랑하는 이 회사는 생물 기반 및 생분해성 옵션을 포함한 자원 절약형, 고효율, 경량 플라스틱 솔루션을 공급하고 있습니다. Aspöck는 트레일러, 세미트레일러, 상부구조물 및 자동차·이륜차 산업을 위한 고품질 차량 조명 솔루션 분야의 선도 기업입니다.

제품

C-마운트가 장착된 컴팩트한 산업용 카메라 uEye XCP는 산업용 품질과 합리적인 가격을 결합한 제품입니다.

uEye XCP

업계에서 가장 작은 C-마운트 하우징 카메라

사용 모델: U3-3680XCP Rev.1.2