라벨 캡처를 자동화하고 프로세스 신뢰성을 보장하는 Vision AI Label Reader
다양한 라벨에 질서를 부여하는 AI
한 눈에 보기
- 산업 분야: 전자 산업
- 카메라: uEye CP (U3-3800CP-M-GL Rev.2.2)
- 작업: 입고 및 물류 단계에서 제품 정보를 자동으로 캡처하여 구조화된 데이터 형태로 제공
- 과제: 다양한 라벨 레이아웃, 다국어 표기, 손상된 코드, 빛을 반사하는 포장재 등으로 인한 신뢰성 있는 캡처의 어려움
- 솔루션: Vision AI Label Reader를 통해 라벨을 감지하고 텍스트와 1D·2D 코드를 판독한 뒤, AI로 내용을 해석하여 ERP 시스템으로 전송
- 고객 이점: 수작업 검사 감소, 데이터 품질 향상, 공정 신뢰성 및 전 과정 추적성 증대
전자 산업의 입고 작업은 점점 더 압박을 받고 있습니다. 수많은 제조업체에서 공급되는 부품들은 라벨 레이아웃이 일정하지 않고 다국어로 표기되어 있으며, 공정 처리 시간 또한 점차 단축되고 있는 상황입니다. 과거에는 수작업으로 처리 가능했던 작업들이 이제는 공정의 병목 지점이 되고 있습니다. 손상된 바코드나 반사가 있는 포장재는 작업량을 증가시키고 공정 내 오류 발생 가능성을 높입니다.
collective mind GmbH(COMI)의 Vision AI Label Reader는 이러한 복잡성을 어떻게 효율적으로 관리할 수 있는지 보여줍니다. 이 AI 기반 이미지 프로세싱 시스템은 레이아웃, 언어, 코드 유형에 관계없이 입고 및 물류 과정에서 품목 정보의 캡처 및 해석을 자동화합니다. 산업용으로 설계된 이 솔루션은 공정 신뢰성을 높이고, 데이터 품질을 향상시키며, 업무 흐름을 간소화합니다. IDS Imaging Development Systems GmbH의 uEye CP 산업용 카메라가 분석에 필요한 이미지 데이터를 제공합니다.
수동 검사 대신 완전 자동화된 데이터 수집
Vision AI Label Reader는 매일 다양한 품목, 라벨 및 포장재를 처리하는 작업 환경에 맞게 설계되었습니다. 이러한 특징 덕분에 이 시스템은 전자제품 제조 서비스 제공업체는 물론 복잡한 물류 프로세스와 방대한 재고를 보유한 기업에 특히 적합합니다. 대표적인 예로, 세계적인 전자 부품 유통업체인 Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH는 이미 이 시스템을 성공적으로 운영하고 있습니다. 이 시스템의 목표는 모든 관련 품목 정보를 자동으로 수집하여 구조화된 형식으로 제공하는 것입니다.
이를 위해 시스템은 물체에 부착된 모든 라벨을 인식하고, 인쇄된 텍스트와 1D 및 2D 코드를 읽은 후 인공지능을 사용하여 내용을 해석합니다. 필요한 경우 손으로 쓴 입력도 처리할 수 있습니다. 무엇보다 중요한 것은, 인식 과정이 미리 정의된 라벨 표준에 의존하지 않는다는 점입니다. 새로운 레이아웃, 언어 또는 코드 형식도 재학습 없이 처리할 수 있어 확장성과 장기적인 활용성을 보장합니다.
카메라와 AI의 협업
이 솔루션의 핵심 구성 요소는 IDS의 uEye CP 시리즈 산업용 카메라입니다. 이 장비는 라벨과 포장 표면을 고해상도로 촬영하여 AI 분석을 위한 이미지 데이터를 제공하며, 까다로운 환경에서도 미세한 세부 사항을 정확하게 감지합니다. 실제 현장에서 드라이팩과 같은 반사성 포장재, 손상된 코드, 변동하는 조명 조건은 이미지 획득의 난이도를 높이는 주된 요인이 됩니다. 하지만 적절한 조명 시스템과 결합하여 안정적인 인식 성능을 구현합니다. 또한 표준 비전 인터페이스(USB3 Vision)를 사용하여 산업용 PC와의 연결이 간편하고 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
uEye CP의 컴팩트한 마그네슘 하우징(29 × 29 × 29 mm)은 약 50g의 무게로 가벼우면서도 견고합니다. COMI는 Sony STARVIS 시리즈의 고감도 IMX183 롤링 셔터 CMOS 센서가 탑재된 모델을 사용합니다. 이 제품는 뒷조명(BSI) 기술을 통해 저조도 환경에서도 안정적인 이미지 품질을 제공합니다.
“20.44 MP의 해상도와 약 20fps의 프레임률을 갖춘 이 카메라는 아주 작은 라벨 정보까지도 안정적으로 캡처하는 데 필요한 최적의 디테일을 제공합니다.”
향상된 데이터 품질 및 전 과정 이력 추적성
이미지 획득 후, AI는 여러 단계에 걸쳐 데이터를 분석합니다: 라벨의 위치를 식별하고 내용을 추출한 후 의미론적 분석을 수행하며, 이를 통해 부품 번호, 배치 정보, 제조사 데이터 등을 명확하게 분류하여 할당합니다. 결과는 SAP 또는 proALPHA와 같은 연결된 ERP 시스템으로 직접 전송되어 실시간 비교 및 검증이 이루어집니다.
사용자는 이를 통해 수동 검사 단계와 오류 발생 가능성을 크게 줄일 수 있습니다. 동시에 데이터 품질이 향상되고 모든 품목 이동에 대한 완벽한 문서가 생성됩니다. 이렇게 구현된 100% 추적성은 특히 의료 기술과 같은 후방 산업의 더욱 엄격해지는 규제 요건을 고려할 때, 점점 더 결정적인 차별화 요소가 되고 있습니다.
입고 공정 효율성 향상
기존의 다중 라벨 판독기와 비교했을 때, 실제 사용 결과 품목 인식 효율이 약 30% 향상된 것으로 나타났습니다. 업무 프로세스를 가속화하고, 인력을 보다 효율적으로 배치하며, 입고 과정의 병목 현상을 줄일 수 있습니다. 라벨 내용에 대한 자동 타당성 검사는 프로세스 신뢰성을 높이고 오류를 식별하는 데 도움이 됩니다.
전망: 탁상용 스캐너에서 완전 자동화 시스템으로
시장은 고도로 자동화된 품목 캡처 방향으로 분명히 나아가고 있습니다. 향후 Vision AI Label Reader는 단순한 탁상용 스캐너의 역할을 넘어, 자동화된 창고 및 물류 흐름 솔루션에 완전히 통합되어 운영될 예정입니다. 이는 이미 시스템 통합 업체들과 협력하여 계획 중에 있습니다. Husemann에 따르면, 이는 카메라 기술에 더 높은 수준의 성능을 요구합니다. "카메라는 변화하는 조명 조건, 때로는 열악한 조명 조건에도 대응해야 하며, 반사성 표면에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 동시에 라벨과 포장재가 다양한 높이와 거리에 위치하더라도 안정적으로 캡처할 수 있어야 하므로 깊은 피사계 심도가 필수적입니다."
또한, ‘라벨 리더’의 기능 범위는 점진적으로 확대될 예정입니다. 순수 품목 캡처 외에도 손상된 라벨, 접착제 잔류물 또는 불량품 식별과 같은 이상 및 결함 감지 기능이 중요해질 것입니다. 이를 통해 AI 기반 이미지 프로세싱은 단순한 캡처 시스템을 넘어 입고 공정의 핵심 품질 관리 및 검사 도구로 자리매김할 것입니다. 결국, 데이터의 정돈이 공정 완성도의 핵심입니다.
collective mind GmbH
collective mind GmbH는 AI를 산업적 가치 창출의 핵심 동력으로 활용하고 있습니다. 이 회사는 머신 비전과 생성형 AI에 주력하여 산업 공정을 자동화하고, 품질을 보장하며, 데이터를 실질적인 비즈니스 성과로 전환하는 솔루션을 개발합니다. 고객과 함께 스마트 산업의 미래를 설계하는 것을 목표로 합니다.