USB 3.0 산업용 카메라의 전문적인 바이크피팅(bikefitting)
완벽한 핏
더 적은 고통, 더 큰 성능! 바이크피팅은 사이클링 세계에서 마법의 단어입니다. 그 목적은 모든 사이클리스트에 대하여 최적의 라이딩 포지션을 결정하는 것입니다. 이를 위해, 피팅자는 조만간 등, 다리 또는 손에 불편함이나 통증을 유발할 수 있는 문제 영역을 정확히 찾아 내고, 자전거와 라이더가 완벽한 조화를 이루도록 합니다. 비디오 분석은 여기에서 중요한 역할을 합니다.
GeBioM mbH Münster는 gebioMized 브랜드로 이 이슈를 받아들여 왔습니다. GP BikeView 시스템은 신체 파스쳐와 페달링 동작을 분석하기 위해 특별히 개발되었습니다. 이를 위해, 일반적인 방식으로 고정 자전거의 라이더 페달 및 1.3 MP IDS 카메라 두 대가 전방과 측면에서 사이클리스트를 기록합니다. 전면의 카메라는 무릎 변위를 식별하기 위한 것이며, 측면의 카메라는 부족한 등 파스쳐에 집중합니다.
어플리케이션
비디오 자료는 이미 있었거나, 지체 이상 조건과 같은, 물리적 요구 사항을 고려하여 분석됩니다. 이를 위해 gebioMized에 의하여 개발된 독점 소프트웨어를 사용하면 분석 모듈을 비디오에 직접 표시할 수 있습니다. 따라서, 예를 들어, 이미지에 그리드, 수직선 또는 (세그먼트) 각도를 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 각각의 신체 포지션과 관절 각도를 훨씬 쉽게 해석할 수 있습니다. 신발 페달 조정 또는 다리 축의 부족한 파스쳐가 시각화됩니다.
이미지를 확대하거나 비디오 속도를 조정할 수도 있습니다. 최대 4개의 비디오들 또는 개별 이미지들을 동시에 표시하는 옵션을 사용하면 서로 다른 관점들이나 조정들을 비교할 수 있습니다.
결과에 기반하여, 피팅자는 최적의 인체 공학적 시팅 포지션을 찾을 때까지 안장 및/또는 손잡이의 높이와 기울기를 조정합니다. 필요한 경우 개별 자전거 부품도 더 적합한 모델로 교체됩니다. 피팅 프로세스가 완료되면, 분석의 모든 데이터가 요약되고 보고서로 문서화됩니다. 중요한 사실들을 더 잘 시각화하기 위해, 그리드 및 기준선과 같은 관련 신체 각도 및 관절 축 또한 표시할 수 있습니다.
새로운 자전거를 만들고자 하는 사람은 누구나 gebioMized 바이크피팅 시스템을 사용할 수 있습니다. 이를 위해 바이크피팅이 사용되어, 자전거 프레임이나 부품에 의해 설정된 제한 없이 생체 역학적으로 최적의 시팅 포지션을 찾을 수 있습니다. 이것은 예를 들어 경기 스포츠 또는 재활 분야에서 엄청난 이점을 제공합니다.
gebioMized 고객은 스포츠 소매 업체 또는 대형 의료 용품 매장뿐만 아니라, 주로 스포츠 센터입니다. “이는 성장하는 시장이며 우리 제품은 이러한 성장에 맞춰 지속적으로 발전하고 있습니다”라고 gebioMized의 생산 매니저인 Dieter Schulte는 말합니다. 덧붙여, “이것이 유연하게 사용할 수있는 신뢰할 만한 부품을 찾는 것이 중요한 이유입니다. IDS의 USB 3 uEye LE로, 완벽한 산업용 카메라를 찾았습니다. 작동이 간단하고 카메라를 우리의 시스템에 통합하기가 매우 쉬웠습니다. IDS 소프트웨어 패키지를 사용함으로써, 인터페이스를 전환하는 것도 문제가 되지 않았습니다.”
얼마 전에, gebioMized는 더 높은 데이터 전송률을 통해 전체 시스템 성능을 향상시키기 위해 USB 2.0 uEye 카메라에서 USB 3.0 인터페이스가 장착된 더 강력한 모델로 전환했습니다. 전환의 또 다른 이유는 해외 수요 증가 때문이었습니다. 특히 미국 고객은 점점 더 USB 3.0 표준을 선택하고 있습니다.
소프트웨어
모든 IDS 카메라들에 대해 동일한 소프트웨어 패키지는, 원활한 모델 전환의 핵심 요소였습니다. 무료 IDS Software Suite을 사용하면 USB 2.0, USB 3.0 또는 Gigabit Ethernet 연결 여부에 관계없이, 서로 다른 인터페이스들에서도 전체 IDS 모델 범위 내에서 카메라 간에 혼합 작동 및 전환이 가능합니다. 필요한 모든 드라이버는 컴퓨터에 연결된 후에만 카메라에 로딩됩니다. 그 결과, 소프트웨어 업데이트를 통해 언제든지 기능을 확장할 수 있습니다.
C, C++ 및 VB의 소스 코드를 사용하여 카메라 통합 및 이미지 획득을 위한 데모 프로그램도 사용할 수 있습니다. 고객은 이를 프로그래밍에 사용하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다. IDS 소프트웨어 패키지에는 HALCON, MERLIC, Common Vision Blox 또는 LabVIEW와 같은, 널리 사용되는 많은 머신 비전 라이브러리용 인터페이스도 포함되어 있습니다.
카메라
최적의 카메라를 선택하는데 geBioMized의 결정적인 요인은, 높은 데이터 전송률 외에도 크기, 가격 및 장기적인 가용성이었습니다. IDS의 USB 3 uEye LE 시리즈는 이러한 모든 기준을 충족합니다. 비용 및 공간 절약형 프로젝트 카메라는 광각 렌즈를 사용할 수 있는 C/CS-마운트 렌즈 마운트 덕분에 광범위한 용도에 적합합니다.
gebioMized에서 사용된 USB 3 uEye 3240LE 모델은, e2v의 130만 화소 CMOS 센서가 장착된, 특히 강력한 산업용 카메라입니다. 이 센서는 IDS 제품 포트폴리오에서 가장 민감한 센서들 중 하나이며, 전해상도에서 60fps를 제공합니다. 최대 4개의 관심 영역 (AOI)을 포함하는 추가 기능들이, 기능들의 범위를 완성합니다. 이를 통해 사용자는 여러 기능을 동시에 확인하거나 광범위한 다른 파라미터들을 사용하여 일련의 노출에서 AOI를 캡처할 수 있습니다.
라이더의 파스쳐를 최적화하는 것은, 특히 경기 스포츠에서 결정적인 성능 향상을 달성할 수 있으며, 성공과 실패의 모든 차이를 만들 수 있습니다. 특별히 개조된 훈련용 자전거의 타겟팅된 사용은, 또한 재활에서 더 큰 회복 기회를 약속합니다. 요컨대: 더 유리한 시작 조건 덕분에 통증이 적다는 것은, 스포츠와 치료 모두에서 더 높은 성능과 더 큰 성공을 의미합니다. 정말 쉽습니다!
gebioMized
gebioMized는 GeBioM의 상표이며, 개별 사이클링 제품을 나타냅니다. 브랜드 이름은 회사 이름 "GeBioM"과 "customized"의 조합에서 유래되었습니다. GeBioM은 10년 이상 생체 역학 분야에서 활동해 왔습니다. Münster University의 스포츠 과학부에서 시작된 GeBioM은 스포츠 과학 및 지체 이상 이슈들에 대한 유능한 파트너입니다. 10년 이상의 사이클링 연구에서 얻은 풍부한 생체 역학 경험과 과학적 발견들이 gebioMized 제품의 개발에 포함되었습니다.