uEye XC 카메라 옆의 잘린 텍스트와 아직 연결되지 않은 케이블

자동으로 완전한 이미지 생성

웹캠의 단순함을 갖춘 산업용 카메라

단순하고 복잡하지 않은 조작법 때문에 일반 소비자용 웹캠이 일부 머신 비전 어플리케이션에서도 종종 사용됩니다. 그러나 사용자는 이러한 매력적인 가격의 디바이스가 기존 산업용 카메라에 비해 품질, 내구성, 및 장기 가용성 측면에서 단점이 있다는 것을 잘 알고 있습니다. IDS Imaging Development Systems GmbH는 이러한 시장 세분화를 해결하고 두 분야의 장점을 결합한 카메라 uEye XC를 개발했습니다.

IDS의 기술 자문 Heiko Seitz가 새로운 uEye XC에 대한 가장 중요한 질문에 답변합니다.

이 카메라를 일반 소비자용 웹캠과 비교할 수 있는 이유는 무엇입니까?

IDS는 웹캠의 일반적인 특징과 장점을 갖춘 산업용 카메라 uEye XC를 개발했습니다. 표준 산업용 카메라 대비 웹캠의 인기 요인인 가격과 기능성에 집중하기 위해 필수적인 요소로 구성 요소를 줄였습니다.

USB3 인터페이스 덕분에 하나의 케이블로 카메라를 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다. USB3는 비용 효율적인 표준 인터페이스로 널리 사용 가능하고, 고해상도 이미지의 실시간 전송을 위한 전력과 충분한 성능을 모두 제공합니다. 카메라에 내장된 많은 자동 기능 또는 초점, 게인, 셔터 속도, 화이트 밸런스, 감마, 및 색상을 통해, 카메라는 코드 한 줄을 작성하지 않고도 매번 완벽한 이미지를 생성합니다. 이 진정한 플러그 앤 플레이는 일단 플러그인 되면 카메라가 일반적인 웹캠처럼 작동하고, 웹캠들보다 열등하지 않음을 의미합니다.

소비자 시장에서 웹캠에 비해 어떤 이점이 있을까요?

소비자 시장용 웹캠과 달리, IDS는 산업용 부품으로 uEye XC를 제작합니다. 이를 통해 이 카메라 모델의 사용 가능성을 수년 동안 변경하지 않고 유지함으로써 긴 제품 수명 주기를 보장할 수 있습니다. 또한, 가벼우면서도 강한 다이캐스트 금속 하우징은 거친 환경 조건에서도 강력하며, 고품질을 보장합니다. 이것은 또한 카메라 움직임이 있는 어플리케이션에서도 중단을 방지하는 나사식 USB 커넥터와 함께 사용 가능합니다. 산업용 카메라의 경우, 일반적으로 uEye XC는 프로그래밍 가능한 소프트웨어 인터페이스를 가지며, 귀하의 소프트웨어 어플리케이션을 완벽하게 제어하고 통합 가능합니다.

uEye XC는 어떤 어플리케이션에 적합한가요?

uEye XC는 어떤 어플리케이션에 적합한가요?
이 카메라는 소비자용 웹캠을 사용하여 적은 비용으로 이미지를 생성하였지만, 산업용 품질이 여전히 중요한 요구 사항인 어플리케이션에서 빛을 발할 수 있습니다. 자동 이미지 향상 기능 뿐만 아니라 Full HD 및 4K 이미지 형식으로, 이미지 데이터는 머신 비전 및 평가 보다는 오히려 사람의 눈에 최적화됩니다. 그리고, 가벼운 무게와 컴팩트한 크기로 어디서나 쉽게 사용할 수 있습니다.

uEye XC는 다음의 어플리케이션에서 활용 가능합니다:

• 로봇 공학 분야. 예: 로봇 암(저중량, 단일 케이블 동작, 오토포커스)
• 스마트 유통(광 시야각, 오토 포커스, 및 4K 해상도)
• ATM 또는 티켓 발권기와 같은 키오스크 시스템, 또는 오래된 휴대전화의 자동 반납 시스템 (오토포커스 및 4K 해상도, 디지털 줌, 사람 감지)
• 자율 주행 운송 카트와 같은 물류 및 내부 물류 어플리케이션(지속적으로 변화하는 작동 거리에 대한 오토포커스)
• 피부 스캔(매크로 렌즈 악세서리) 등의 의료 분야
• 인원 계수와 같은 야외 어플리케이션(자동 밝기, 오토포커스)

uEye XC 모델은 이전에도 있었습니다. 새 버전이 달라진 점은 무엇인가요?

이전 버전과 비교하여, 새로운 uEye XC는 이제 소프트웨어 측면에서 Vision 표준을 준수하므로 IDS peak와 완벽하게 호환가능 합니다. 오토포커스/센서 모듈과 이제 분리되는 ISP의 분리를 통하여, 이제 업계 표준 부품들로 카메라를 완전히 구축할 수 있습니다. 이전 버전은 소비자 부문의 SoC를 이용했는데, 아쉽게도 긴 사용 가능성을 가지지 않았고 개발 가능성이 거의 없었습니다. 새로운 하드웨어 개념을 통해, 고객에게 장기적인 사용 가능성 및 더 길어진 제품 수명 주기를 보장할 수 있습니다. 또한 다른 한편으로는, 사용되는 부품 측면에서 다른 센서와 해상도를 가진 추가 모델을 제공할 수 있게 되는 등 유연성을 갖게 되었습니다. 또한 프로그래밍 가능한 ISP를 통해, JPEG 인코더, 얼굴 인식, 또는 자동 팬 앤 줌(pan & zoom) 사람 추적과 같은 향후 업데이트에서 추가적인 기능을 카메라에 장착할 수 있을 것입니다.

또 다른 분명한 이점은, 새로운 XC가 이제, 이전에는 감소된 속도로만 가능했던, 고해상도 13MP 실시간 이미지를 25fps로 전송할 수 있다는 것입니다. 이 새로운 카메라는 이전 모델의 입증된 장점을 반영하여, 이전 모델에 비해 결코 열등하지 않습니다. 새 모델은 IDS의 인기 있는 uEye XC 모델의 개선된 버전입니다.