uEye XC 산업용 웹캠
산업, 물류, 로봇 등 다양한 분야에 활용 가능한 산업용 웹캠
카메라를 연결하면, 자동으로 초점을 맞추고, 선명한 이미지 또는 영상을 획득합니다. 이는 물체의 거리가 자주 변하는 경우에 특히 유용합니다. 웹캠은 많은 키오스크 및 로봇 어플리케이션에 사용됩니다. 일반적으로 웹캠은 소비자 시장을 위해 설계되었습니다. 오토포커스 카메라 uEye XC는 다릅니다. uEye XC는 산업용 카메라와 웹캠의 시장 격차를 좁힙니다. 프로그래밍이 가능한 USB3 Vision 또는 플러그 앤 플레이 UVC 프로토콜 모델 중 선택할 수 있습니다. 키오스크 시스템부터 물류, 로봇까지. uEye XC는 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
USB3
UVC
자동 이미지 제어
오토포커스
플러그 앤 플레이
컴팩트한 디자인
13 메가픽셀
바로 사용이 가능한 카메라
바로 연결하고 시작하기만 하면 됩니다
uEye XC는 웹캠의 단순함을 갖춘 산업용 카메라입니다. 카메라의 설정 및 작동에는 케이블 연결만 필요합니다. 케이블만 연결하면 카메라 설정 및 작동이 가능합니다. onsemi 센서 AR1335가 탑재된 13MP 오토포커스 카메라 uEye XC는 연결 후 바로 상세한 고해상도 이미지와 영상을 제공합니다.빠르게 교체 가능한 매크로 렌즈를 사용하면, 카메라의 최소 오브젝트 거리(Minimum Object Distance)를 쉽게 줄일 수 있습니다. 따라서 의료 기술과 같은 클로즈업(close-up) 어플리케이션에 적합합니다.
긴 제품 수명 주기
산업용 부품의 사용
소비자용 웹캠과 달리 uEye XC 카메라는 산업용으로 설계되었습니다. 부품들은 산업용 어플리케이션에 필수적인 장기간 사용가능성을 기준으로 평가되었습니다. 디지털 줌, 자동 화이트 밸런스 및 색 보정과 같은 유용한 기능들을 통해, 모든 디테일을 완벽하게 캡처할 수 있습니다. 필요에 따라 IDS의 강력한 소프트웨어 개발 키트인 IDS peak로 귀하의 어플리케이션에 맞게 카메라를 프로그래밍할 수 있습니다. UVC(USB Video Class) 프로토콜 모델을 선택하면, 추가 드라이버 없이 일반적인 웹캠 "플러그 앤 플레이"의 이점을 누릴 수 있습니다.
소형 경량
다용도 오토포커스 카메라
uEye XC 카메라는 세련되고 가벼운 마그네슘 하우징을 자랑합니다. 크기가 32 x 61 x 9 mm (W x H x D)에 불과한 이 제품은 가벼운 무게에도 불구하고 작고 견고하며 산업용으로 굉장히 적합합니다. 13MP 온세미(onsemi) 센서는 20fps의 전해상도를 제공하며, BSI 기술 덕분에 광 조건의 변화를 쉽게 처리할 수 있습니다. USB3 및 UVC(USB Video Class) 카메라와 액세서리가 포함된 편리한 Starter Set로 구매하실 수 있습니다.
품질 관리
산업 생산을 위해서는 최고 수준의 품질과 안전이 충족되어야 합니다. 예를 들어, uEye XC는 프로세스 및 품질 보증에서 강점을 나타냅니다. 이는 표준화되고 일관된 제품 품질을 보장하고, 전체 프로세스를 개선하며 생산성을 높입니다.
키오스크 시스템
현금, 여권 사진 또는 엽서용 장비에 관계없이 uEye XC는 모든 키오스크 시스템에서 사용할 수 있습니다. 사진 지원 단말기에서의 맞춤형 서비스를 쉽게 구현할 수 있습니다. 공항에서 uEye XC와 여권 판독기를 결합하는 것은 자산 보호를 위한 이상적인 구성입니다.
물류 자동화
uEye XC는 컨베이어 벨트상의 물건, 소포의 바코드 또는 수하물의 라벨을 캡처하는 데 도움을 줍니다. 오토포커스 카메라는 첫 번째 단계부터 마지막 단계까지 작업을 모니터링, 분석 및 최적화할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
의학 기술
피부과에서, 소형의 오토포커스 카메라는 매크로 렌즈를 사용하여 가장 미세한 피부 병변을 정확하게 감지할 수 있습니다. 온라인 상담 또는 진단을 수행하더라도, uEye XC는 고품질의 이미지와 유연한 처리를 보장합니다.
웹캠의 단순함을 갖춘 산업용 카메라
단순하고 복잡하지 않은 조작법 때문에 일반 소비자용 웹캠이 일부 머신 비전 어플리케이션에서도 종종 사용됩니다. 그러나 사용자는 이러한 매력적인 가격의 디바이스가 기존 산업용 카메라에 비해 품질, 내구성, 및 장기 가용성 측면에서 단점이 있다는 것을 잘 알고 있습니다. IDS Imaging Development Systems GmbH는 이러한 시장 세분화를 해결하고 두 분야의 장점을 결합한 카메라 uEye XC를 개발했습니다. IDS의 기술 자문 Heiko Seitz가 새로운 uEye XC에 대한 가장 중요한 질문에 답변합니다.
uEye XC로 무엇이 가능한지 알아보세요.
클로즈 업: 13MP 오토포커스 카메라와 실용적인 매크로 렌즈의 조합으로 물체를 정밀하게 검사할 수 있습니다. 예를 들어, 50 유로 지폐의 1.5cm 정도의 일부분처럼 단 몇 센티미터의 가까운 범위에서 가장 작은 세부 사항을 시각화합니다. 이런 기능은 품질 보증 또는 생명 과학 분야의 작업에 이상적입니다.
다양한 기능이 있습니다: 이 오토포커스 카메라는 의도된 피사체에 자동으로 초점을 맞춰 완벽한 거리 설정을 보장합니다. 예시 사진은 창문의 안쪽(카메라로부터 4cm), 창문의 외부(8cm), 창틀에 놓인 컵(20cm), 및 주변(무한대)을 보여줍니다. 필요한 경우, 초점은 소프트웨어로 제어 가능합니다.