멀티 카메라 이미지 프로세싱을 통한 역동적인 플라즈마 제트 정밀 분석
플라즈마가 시각화되는 순간
한 눈에 보기
- 산업 분야: 플라즈마 물리학 및 실험 연구
- 카메라: USB3 uEye CP (U3-31J0CP Rev. 2.2)
- 작업: 동기화된 멀티 카메라 촬영을 활용한 역동적인 플라즈마 방전의 공간적 포착
- 과제: 마이크로초 단위의 작고 자체 발광하는 플라즈마 필라멘트는 정밀한 동기화와 극도로 짧은 노출 시간 필요
- 솔루션: 동기화된 5대의 카메라, 글로벌 셔터 센서, 정밀한 캘리브레이션을 갖춘 다중 시점 스테레오 시스템
- 고객 이점: 플라즈마 제트의 검증된 3D 재구성 및 동적 방전 구조의 체계적 분석을 위한 신뢰할 수 있는 기반 마련
플라즈마 제트는 이온화된 기체가 집중된 역동적인 발광 구조 형태로 발생원에서 방출되는 현상으로, 재료 가공에서 플라즈마 의학에 이르기까지 수많은 기술·의료 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 동시에 플라즈마 방전은 실험적으로 연구하기 가장 어려운 현상 중 하나입니다. 이는 규모가 작고, 역동적이며, 수 마이크로초(µs) 내에 변화할 만큼 불규칙합니다.
독일 Greifswald에 위치한 Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP)의 ‘Medical Plasma Source Systems (MPS)’ 연구팀은 이러한 과제를 해결하기 위해 전념하고 있습니다. Torsten Gerling박사의 지도 아래, 연구팀은 이미지 프로세싱 기반 측정 방법 등을 활용하여 의료 분야에 사용되는 플라즈마 발생원의 근본적인 특성을 연구하고 있습니다. 현재의 연구는 INP에서 개발된 대기압 저온 플라즈마 발생원이자 역동적이고 자기 발광적인 플라즈마 필라멘트를 생성하는 이른바 ‘kINPen’ 플라즈마 제트의 방전 현상을 실험적으로 조사하는 데 집중하고 있습니다. 연구진은 역동적인 방전 구조를 공간적으로 포착하기 위해, 초기부터 IDS의 산업용 카메라를 활용한 동기식 멀티 카메라 시스템을 사용해 왔습니다.
현재 연구 중인 kINPen 플라즈마 제트는 INP에서 전적으로 개발된 대기압 저온 플라즈마 발생원으로, 여기에서 생성된 플라즈마는 장치 외부로 유출되며, 매우 작은 공간적 범위(직경 0.1mm, 길이 10mm) 내에서 역동적인 방전 구조(1µs 주기)를 나타냅니다. 이러한 급격한 시간적 변화와 소규모 특성의 결합 덕분에 kINPen은 개별 플라즈마 제트 방전의 공간적 구조와 전파 현상을 실험적으로 연구하기에 적합한 기준 시스템이 됩니다.
바로 이 공간적 차원이 현재 연구의 핵심입니다. INP 연구원 Artur Wittig는 “연구 초점은 플라즈마 방전의 3차원 구조에 있습니다”라고 설명합니다. “이 구조에 대한 실험적 관측은 플라즈마 제트와 그 작용 메커니즘을 더 잘 이해하고 제어하기 위한 중요한 단계입니다.”
물리학의 한계에 도전하는 이미지 프로세싱
이미지 프로세싱에 요구되는 조건은 매우 까다롭습니다. 플라즈마 방전은 불과 몇 마이크로초 단위의 시간 규모로 변화하며, 약 10 mm 정도의 거리에서만 확장되는 매우 역동적인 현상입니다. 개별 방전 채널을 시각화하기 위해서는 극도로 짧은 노출 시간이 필요합니다. 이 애플리케이션에서는 9.35~30.03 마이크로초 범위의 노출 시간이 사용됩니다. 이미지는 8비트 단일 프레임으로 흑백 촬영되었습니다. Artur Wittig는 “여기서 핵심은 모든 카메라가 완벽하게 동기화되어 작동해야 한다는 점입니다. 그래야만 매우 짧은 시간 내에 동일한 형상을 포착할 수 있기 때문입니다”라고 강조합니다. 2차원 단일 프레임 이미지는 방전 현상을 고해상도로 보여 주지만, 그 공간적 구조에 대해서는 제한된 결론만 도출할 수 있습니다. 특히 플라즈마 필라멘트와 같이 스스로 빛을 내는 매우 역동적인 피사체의 경우, 추가적인 관측 시점 없이는 실제 3차원 분포를 추측에 의존할 수밖에 없습니다. 여러 각도에서 동시에 이미지를 촬영해야만 방전의 곡률, 꼬임 또는 측면 편향과 같은 공간적 특징을 정확하게 재구성할 수 있습니다.
"모든 이미지에서 동일한 플라즈마 필라멘트가 실제로 포착되도록 해야 합니다."라고 연구 그룹 책임자인 Torsten Gerling 박사는 설명합니다. “이를 위해서는 플라즈마 발생원과 관련하여 매우 정밀한 타이밍과 높은 수준의 반복 정밀도가 요구됩니다.”
역동적인 방전 현상에도 유지되는 안정적인 이미지
표면이 없는 상태에서 측정할 경우, 플라즈마 내에서 수명이 짧고 실 모양으로 나타나는 방전 채널인 ‘가이드 스트리머(guided streamers)’로 알려진 여러 개의 필라멘트가 발생할 수 있지만, 표면이 포함된 측정에서는 대개 하나의 지배적인 방전 경로가 뚜렷하게 나타납니다. 이러한 현상은 이른바 ‘유도 모드’ 에 의한 것으로 분석됩니다: 가이드 스트리머는 표면까지 이어지는 전도성 채널을 형성합니다. 이후 이 채널을 따라 일종의 일시적인 글로우 방전이 불규칙적으로 점멸합니다. 메모리 효과로 인해, 이전 방전에서 생성된 준안정 입자들이 후속 가이드 스트리머의 재점화를 촉진합니다. 이들은 가스 흐름에 의해 약간 어긋나기는 하지만 대체로 동일한 경로를 따릅니다.
특히 kINPen에 고주파를 인가할 경우, 이러한 효과로 인해 여러 번의 방전 과정에 걸쳐 공간적으로 재현 가능한 방식으로 가시적인 플라즈마 구조가 형성됩니다. 이를 통해 이를 확실하게 시각화할 수 있습니다.
이러한 물리적 특성은 이미지 프로세싱 기반 측정 기술을 활용하여 역동적인 플라즈마 방전을 체계적으로 조사할 수 있는 핵심적 기초를 제공합니다.
방전 채널을 나타내는 중심선(빨간색)과 방향 확인을 위한 법선(파란색)이 포함된 포인트 클라우드를 통한 방전 구조의 3D 재구성.
다중 시점 스테레오를 이용한 3D 재구성
플라즈마 방전의 공간적 구조를 실험적으로 규명하기 위해, INP는 5대의 IDS 카메라를 동기화하여 작동시키는 다중 시점 스테레오 방식을 채택했습니다. 플라즈마 방전 현상을 여러 각도에서 동시에 포착합니다. 카메라 시스템의 정밀한 캘리브레이션과 더불어, 견고한 공간 재구성을 위한 핵심 요구사항은 미세한 방전 구조를 왜곡 없이 최대한 그대로 재현해내는 것입니다.
1.2”의 넓은 이미지 서클과 f/2.8의 조리개 값을 갖춘 IDS의 75mm 대구경 렌즈가 사용되었습니다. 이 방전 현상의 축 방향 길이가 10mm 미만이고 폭이 1mm 미만이기 때문에 이러한 광학적 성능이 요구됩니다.
“약 500mm의 관측 거리에서 플라즈마 필라멘트는 거의 자체 발광하지 않으며, 그 밝기는 반딧불이의 밝기와 비슷합니다.”라고 INP에서 진행된 석사 학위 논문의 지도교수이자 심사위원인 Philipp Mattern 공학박사는 설명합니다.
“불과 몇 마이크로초의 짧은 노출 시간 내에 고해상도 이미지를 촬영할 수 있었던 것은, 센서와 광학계의 정밀한 결합 덕분이었습니다.”
이미지 분석 과정에서 플라즈마 방전 내의 특징적인 구조들을 식별하고, 이를 여러 이미지 간의 점 대응 관계로 활용하여 방전의 3차원 구조를 포인트 클라우드 형태로 재구성합니다.
Artur Wittig는 “이러한 방식으로 얻은 포인트 클라우드는 방전 경로를 조사하기 위한 신뢰할 수 있는 기초 자료를 최초로 제공합니다.”라고 설명합니다. “이를 통해 우리는 플라즈마 구조를 시각화할 수 있을 뿐만 아니라 체계적으로 분석할 수도 있습니다.”
트리거와 동기화에 중점을 둔 카메라 선정
이미지 프로세싱 작업은 IDS의 uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2 산업용 카메라 5대가 수행하며, 이 모델은 뛰어난 트리거 및 동기화 기능을 갖추고 있어 멀티 카메라 시스템의 병렬 운용에 매우 적합합니다.
이 시스템의 개념적 토대와 IDS 하드웨어 채택 결정은 Philipp Mattern 박사의 아이디어에서 비롯되었습니다. 과학 및 기술 지원의 일부는 그가 운영하는 엔지니어링 회사인 M.E.S.S. (Mattern Engineering & Software Solutions)를 통해 제공되었습니다. “유사한 애플리케이션을 다뤄본 경험에 비추어 볼 때, 이 카메라 시스템이 높은 수준의 광학적 및 시간적 요구사항을 충족할 수 있을 것이라는 확신이 있었습니다.”라고 Mattern박사는 설명합니다.
카메라 선정에 영향을 미친 주요 요인은 정밀한 하드웨어 트리거 기능, 정확한 동기화 성능, 그리고 매우 짧은 노출 시간을 안정적으로 제어할 수 있는 능력이었습니다. 플라즈마 방전의 매우 역동적인 특성 때문에, 모든 이미지에서 동일한 특징을 포착하기 위해서는 정밀한 트리거와 정확한 동기화, 그리고 마이크로초 단위의 재현 가능한 노출 시간이 필수적입니다. 글로벌 셔터 센서를 사용하여 수명이 짧은 플라즈마 구조를 왜곡 없이 촬영할 수 있으며, 마이크로초 단위의 노출 시간에서도 안정적인 이미지 품질을 보장합니다.
이 카메라에는 정사각형 Sony Pregius S CMOS 센서(IMX546)가 탑재되어 있으며, 8.13MP의 해상도를 제공합니다. 글로벌 셔터와 뒷조명(BSI) 기술의 결합으로 저조도 환경에서도 짧은 노출 시간이 가능해졌으며, 이는 자체 발광하며 순식간에 사라지는 플라즈마 구조를 안정적으로 촬영하기 위한 핵심 요구사항입니다.
Artur Wittig는 “IDS가 제공한 포괄적인 문서 자료와 더불어, 동시 이미지 캡처를 위한 멀티 카메라 구성 설계 및 검증, 그리고 멀티 카메라 시스템의 안정적인 구축 과정에서 받은 기술 지원이 큰 도움이 되었습니다.”라고 말합니다.
통합 작업은 IDS peak SDK를 통해 이루어지며, 이를 통해 여러 대의 카메라를 설정하고 동시에 작동할 수 있습니다. 카메라 설정을 안정적으로 저장하고 재사용할 수 있는 기능 덕분에, 실험 측정 시리즈를 일관된 조건에서 수행하고 서로 비교할 수 있습니다. 멀티 카메라 시스템의 제어와 자동화는 Python용 IDS peak API를 통해 수행되며, 이를 통해 병렬 작동, 트리거 및 이미지 저장을 편리하게 관리할 수 있습니다.
단순한 시각화를 넘어: 실험적 개념 검증
개발된 멀티 카메라 기법은 단순히 시각적인 예시를 보여주기 위한 목적에 그치지 않습니다. 오히려 이는 실험적인 개념 증명을 보여주는 것입니다: kINPen 제트의 역동적인 플라즈마 방전을 3차원 포인트 클라우드로 재구성하고, 이를 통해 구조적으로 분석 가능하다는 사실이 처음으로 입증되었습니다. 이는 플라즈마 제트 방전의 공간적 전파에 대한 추가 연구를 위한 실질적인 토대를 제공합니다.
또한, 이 방법은 kINPen에만 국한되지 않으며, 비교적 적은 노력으로도 다른 소규모 방전 구조에 적용할 수 있습니다.
전망
현재 진행 중인 연구는 가스 유량이나 방전 모드와 같이 변경된 작동 조건하에서의 분석을 포함하여, 플라즈마 제트 방전 분석에 계속해서 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 높은 시간적·공간적 해상도로 동적 구조를 연구해야 하는 상황 등 다른 애플리케이션에 대한 적용도 생각해 볼 수 있습니다. Schlieren이나 BOS(Background Oriented Schlieren) 기법과 같은 이미징 기술에 대한 연구도 현재 활발히 진행 중입니다. 이는 피사체 자체를 촬영하는 것이 아니라, 공기나 작동 가스 등 유체에서 일어나는 변화를 포착하는 광학 이미징 기술입니다. 향후 이러한 기술들은 플라즈마 방전 인근의 보이지 않는 유동과 밀도 차이를 시각화할 수 있는 새로운 가능성을 열어줄 것이며, 이를 통해 실험적 분석을 보완할 것입니다.
IDS의 관점 및 기술적 평가
이번 프로젝트는 IDS의 유연한 고성능 이미지 프로세싱 솔루션이 실험 연구의 새로운 지평을 어떻게 열어가고 있는지, 그리고 이를 통해 과거에는 보이지 않았던 것들을 어떻게 가시화하고 있는지를 인상적으로 보여줍니다. IDS의 제품 마케팅 매니저 Heiko Seitz는 “플라즈마 방전과 같이 매우 역동적인 피사체를 다루는 애플리케이션에서는 개별적인 기능보다 글로벌 셔터 센서와 하드웨어 트리거를 통한 정밀하고 재현 가능한 노출 제어 기능을 결합하여 여러 대의 카메라를 동기화하는 것이 핵심입니다.”라고 설명합니다. “이러한 기능 덕분에 멀티 카메라 환경에서도 일관된 이미지 데이터를 포착할 수 있으며, 이는 연구 개발 분야의 까다로운 이미지 프로세싱 작업을 수행하기 위한 신뢰할 수 있는 기반이 됩니다.”
Leibniz Institute for Plasma Research and Technology e. V.
Leibniz Institute for Plasma Research and Technology (INP)는 25년 이상 저온 플라즈마 분야에서 응용 기초 연구 및 개발을 수행해 왔습니다.