작물 보호, 수확, 농업: 농업 분야에서의 카메라 활용
IDS 카메라로 동물의 건강 및 식물 성장을 모니터링하고, 해충을 감지하며 수확 프로세스를 최적화하세요.
헛간, 밭, 온실, 숲 등 농업 및 임업 분야에서는 누구나 높은 지속 가능성 기준, 증가하는 소비자 요구 및 증가하는 비용 압박과 마주쳐야 합니다. 이미지 프로세싱은 농장 관리자의 효율적인 프로세스 구성, 비용 절감, 더 나아가 환경 보호에 도움이 될 수 있습니다.
농업 분야는 열악한 환경 조건, 제한된 공간 또는 특이한 인터페이스로 인해 맞춤형 하드웨어 조정이 필요한 경우가 많습니다. IDS의 숙련된 엔지니어링 팀은 인증된 맞춤형 특수 카메라와 소프트웨어를 개발합니다.
근적외선 감도가 높은 IDS 카메라는 날씨 조건에 따라 변화하는 조명 조건에서도 디테일을 안정적으로 시각화할 수 있어 특히 농업 분야에서 인기가 있습니다. 예를 들어, 엽록소나 식물의 건강 상태를 감지할 때 활용 가능합니다. uEye XCP 및 XLS 제품군에서 만날 수 있는 Starvis 2 IMX662 센서와 같은 강력한 센서를 통해 가능합니다.
올인원 AI 시스템인 IDS NXT와 고성능 솔루션인 DENKnet을 통해 사용자 친화적인 방식으로 AI에 접근할 수 있습니다. 무엇보다도 다양성, 숙성도, 품질을 고려한 선택적 수확에 사용할 수 있습니다.
IDS에서 전문가의 도움을 받아보세요!
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.