IDS 사례 연구: 마이크로미터 단위의 정밀한 재료 분석
초미세 입자의 실시간 고속 이미지 분석
정밀한 재료 분석은 제약, 식품, 건축 자재, 생명공학, 환경 과학 등 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 합니다.
품질 보증이든 재료 거동 예측이든, 정확한 입자 특성 분석은 매우 중요합니다. 그러나 입자는 분말, 액체, 정제, 모래, 미세 플라스틱 또는 색소 등 형태와 출처가 매우 다양합니다. 이러한 다양성을 분석하려면, 실험실은 정밀도, 효율성, 실용성 간의 균형을 유지해야 합니다. 특히 미세한 입자 크기 분포에서 마이크로미터 또는 나노미터 단위 범위의 아주 작은 편차도 재료 특성에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에, 정확성과 재현성은 무엇보다 중요합니다. 한편, 처리량이 많은 생산 환경에서는 다수의 샘플을 품질의 저하 없이 신속하게 분석해야 합니다.
오스트리아 기업 Anton Paar GmbH는 입자 특성 분석 전문 기업입니다. 이 회사의 장비는 움직이는 입자의 고속 이미지를 포착하도록 설계되었습니다. 성공적인 동적 이미지 분석기에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나는 uEye Warp10입니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.