3D 비전: Ensenso B 모노 버전 출시
미세한 디테일까지 3D로 재구성하여 뛰어난 3D 데이터 품질을 구현하는 5MP 모노 센서
이제 기본 색상 정보가 포함된 3D 포인트 클라우드와 근거리에서 가장 세밀한 디테일을 표현하는 최고 해상도의 3D 포인트 클라우드 중에서 선택할 수 있습니다.
새로운 Ensenso B '모노'는 RGB 센서 대신 두 개의 고해상도 흑백 이미지 센서를 사용해 3D 데이터 품질을 한 단계 끌어올렸습니다. 이로 인해 컬러 정보는 제공되지 않지만, 두 개의 2D 흑백 센서를 통한 5MP 해상도는 놀랍도록 높은 공간 정밀도를 제공합니다. 선명한 디테일과 정확성은 절대적인 정밀도가 필수적인 까다로운 애플리케이션에 새로운 기회를 열어줍니다.
최대 감도, 즉 고대비 패턴 투사가 가능한 스테레오 이미지의 경우, 모노 이미지 센서가 장착된 다른 Ensenso 모델과 마찬가지로 통합 레이저 프로젝터는 청색광으로 작동합니다. 새로운 '모노' B 시리즈 모델은 RGB 모델과 마찬가지로 20cm의 매우 짧은 작업 거리에서 고품질 3D 이미지를 촬영할 수 있습니다.
새로운 Mono-B의 뛰어난 디테일 선명도와 심도 정확도를 직접 확인해 보세요.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.