소프트웨어 릴리스를 알리는 IDS peak 로고

포괄적인 HDR 지원 및 타사 제품과의 향상된 호환성

에어리어 스캔 카메라용 사용자 친화적 HDR 기능 및 Nion을 위한 3D 데이터 포맷이 추가된 IDS peak 업데이트

IDS peak 카메라 SDK를 통해 신규 및 기존 고객 모두 IDS 2D 산업용 카메라를 위한 HDR 기능을 갖춘 포괄적인 소프트웨어 지원 혜택을 누릴 수 있습니다.

Sony 센서의 센서 기반 Clear HDR 및 Quad HDR 기능 외에, 펌웨어 기반 Sequence HDR 기술도 지원합니다. 이는 거의 모든 IDS 카메라 라인업을 아우르는 수준입니다. IDS peak API를 통해 개별 HDR 노출값은 물론, 사전 계산된 HDR 및 LDR 이미지에도 접근이 가능합니다. IDS peak는 캡처, 병합 및 톤 매핑 과정을 전적으로 처리합니다. 커스텀 HDR을 별도로 구현할 필요가 없습니다. 소스 코드 샘플과 IDS peak Cockpit의 완전한 통합 지원으로, 별도의 추가 노력 없이도 결과를 평가하고 시각화할 수 있습니다.

이번 업데이트에서는 proxy transport layer를 하나 더 추가함으로써 데이터 전송 기능을 강화했습니다.  이 소프트웨어 구성 요소는 기존 GenTL 인터페이스를 보완하며, IDS 카메라의 기능을 최적화합니다. 연산 부담이 큰 변환 및 포맷팅 작업은 호스트 PC로 전달되어 처리됩니다. 이를 통해 카메라의 성능을 그대로 유지할 수 있습니다. 그 결과, 표준 규격을 준수하는 데이터 포맷을 추가로 활용할 수 있게 되었습니다.

Nion을 활용한 3D 애플리케이션에서는 IDS Proxy GenTL이 깊이 값을 직교 XYZ 좌표로 변환합니다. 이러한 데이터 포맷은 많은 머신 비전 시스템과 직접 호환되며, GigE Vision을 통해 MVTec HALCON 등의 환경에 바로 통합할 수 있습니다. 동시에, 30 fps에 달하는 카메라의 높은 데이터 처리 속도는 그대로 유지됩니다. 결과적으로 IDS Proxy GenTL은 카메라 성능을 저하시키지 않으면서 효율성과 호환성을 높여줍니다.

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.