IDS peak uEye 2D 및 3D 카메라를 위한 
소프트웨어 개발 키트

Logo für Software IDS peak

현대적이고 다재다능하며, 표준을 준수하는 SDK 입니다. It’s so easy 정말 쉽습니다!

IDS peak는 uEye 2D 및 3D 산업용 카메라 기반의 머신 비전 애플리케이션을 완성하는 소프트웨어입니다. IDS의 혁신이 무료 IDS 카메라 소프트웨어에 담겨있습니다. 이 SDK는 IDS의 하드웨어와 완벽하게 호환되어 카메라를 최대한 활용할 수 있으며, 포괄적인 지원이 가능합니다.

Vision 표준 전송 프로토콜인 GigE Vision® 및 USB3 Vision®은 모든 uEye Vision(2D) 및 uEye 3D 카메라와 표준화된 통신을 지원하여, 어떤 응용 분야에서도 뛰어난 호환성, 구동의 재현성 및 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 이는 카메라의 유연성과 독립성을 유지합니다.

IDS peak - GigE Vision - USB3 Vision

IDS peak SDK에는 카메라 작동 및 프로그래밍에 필요한 프로그래밍 인터페이스와 소프트웨어 도구가 포함되어 있습니다. 직관적인 프로그래밍, 빠르고 쉬운 작동 및 산업용 카메라를 위한 다양한 어플리케이션 옵션 등 사용하기 쉬운 편의 기능을 확인하실 수 있습니다.

IDS peak는 이미 성능이 검증된 기존 2D 카메라(모델명 "UI-")도 지원하므로, 기존 모델을 모든 표준 uEye 2D 및 3D 카메라와 함께 조합하여 사용할 수 있습니다.

사용이 쉽습니다

  • 동일 코드 기반 C, C++, .NET 및 Python의 이해하기 쉬운 프로그래밍 인터페이스
  • 다양한 편의 기능은 프로그래밍을 용이하게 하고, 어플리케이션 코드를 줄이며, 가독성을 개선하고 카메라 어플리케이션 품질을 향상시킵니다.
  • 사용자 친화적인 IDS peak Cockpit 도구는 프로그래밍이 아닌 구성(configuration) 덕분에 어플리케이션 준비작업을 간소화하고 가속화합니다.

포괄적입니다

  • 다양한 사례에 사용할 수 있는 어플리케이션 인터페이스 (C, C++, .NET, Python)
  • 카메라를 더욱 빠르고 쉽게 설정할 수 있는 새로운 IDS peak Cockpit과 같은 많은 도구가 포함되어 있습니다.
  • Windows 및 Linux 환경에서 빠른 시작을 위한 많은 예제 프로그램이 소스 코드 프로젝트로 제공됩니다.

다재다능합니다

  • uEye Vision(2D) 및 uEye 3D 카메라("U3-" / "GV-" / "Nion-")와 기존 uEye 카메라("UI-")를 모두 지원합니다
  • 디베이어링, 색상 및 감마 보정, 뒤집기 및 회전과 같은 픽셀 연산 기능이 통합되어 있습니다. 2D 및 3D 이미지 데이터를 위한 이미지 프로세싱 기능과 유용한 자동 모드가 보완되었습니다
  • IDS peak는 HDR을 지원하는 IDS 산업용 카메라는 물론, Clear HDR, Quad HDR, Sequence HDR과 같은 기술도 지원합니다. 사용자는 각 노출 이미지와 HDR/LDR 출력 이미지에 액세스할 수 있습니다. IDS peak에 이미 통합된 이미지 획득, 병합 및 톤 매핑 기능을 통해 평가가 간편해지고 산업용 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 추가적으로 FPGA가 없는 저가 카메라 모델 라인업도 확장 중입니다.

독립적입니다

  • IDS peak는 어느 펌웨어 버전이든 모든 uEye 카메라를 지원합니다.
  • 플랫폼 독립적인 소스 코드 아키텍처입니다. 모든 IDS peak 라이브러리는 Windows, Linux, Linux Embedded에서 사용할 수 있습니다.
  • 컴파일러 독립적인 인터페이스는 사용자의 프로그래밍 환경의 올바른 설정을 단순화하고 컴파일러 호환성을 높입니다

GenICam과 호환됩니다

  • EMVA (GenICam) 및 AIA (GigE Vision, USB3 Vision)의 비전 표준을 원칙으로 합니다.
  • IDS peak 업데이트는 최신 GenICam 사양이 포함됩니다.
IDS peak API

IDS peak는 GenICam인터페이스를 통해 모든 uEye Vision(2D) 및 uEye 3D 카메라와의 표준화된 통신을 지원하며, 이는 Vision 표준을 준수하는 타사 애플리케이션에서도 동일하게 사용할 수 있습니다. uEye Transport Layer를 통해 IDS peak는 검증된 기존 uEye 카메라(모델명 "UI-")도 지원하므로, 모든 표준 규격을 준수하는 uEye 2D 및 3D 모델과 함께 사용할 수 있습니다.

IDS peak 구성 요소

IDS peak SDK는 소스 코드 샘플에서 전송 레이어까지 필요한 모든 구성 요소를 제공하여 사용자가 자신만의 어플리케이션을 개발하는 데 최적의 환경을 제공합니다.

IDS 피크 프로그래밍 위치에 대한 신호로 다음과 같이 표시합니다.

IDS peak 프로그래밍 인터페이스

어플리케이션 개발을 위해 IDS peak의 여러 언어 중에서 프로젝트에 가장 적합한 프로그래밍 언어를 선택할 수 있습니다. 표준 C++ 또는 .NET 프레임워크를 통한 객체 지향 접근 방식을 선호하는지 여부와 C를 통해 유연한 기본 언어를 사용하고자 하는지, 빠른 프로토타이핑을 위해 Python을 사용하려는지에 관계없이 모든 언어는 동일한 표준화된 코드 기반을 바탕으로 장치 액세스, 메모리 처리 및 이미지 수집 설정을 단순화합니다. 편리하고 다양한 기능을 갖춘 IDS peak는 어플리케이션을 개발할 때 빠르고 사용자 친화적인 액세스를 제공합니다.

전송 계층에 대한 표시로

IDS Vision transport layer

IDS peak에는 어플리케이션 또는 3rd party 소프트웨어에 사용할 수 있는 GigE Vision® 및 USB3 Vision®용 GenTL Producer가 포함됩니다. 표준 호환 카메라를 사용할 때 다른 표준 호환 transport layer를 사용할 수도 있지만, IDS peak GenTL을 사용하면 카메라 하드웨어에서부터 어플리케이션 영역까지 지원을 받을 수 있습니다.

전송 계층에 대한 표시로

uEye transport layer

특히 새로운 uEye+ 비전 표준 호환 카메라 모델 외에도 GigE 및 USB2 인터페이스의 uEye 카메라(모델명 "UI-")도 IDS의 uEye Transport Layer를 통해 IDS peak를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 IDS peak로 새 어플리케이션에 보유하고 있는 uEye 카메라를 사용하거나 uEye+ 카메라를 함께 사용할 수 있습니다.

IDS 피크 콕핏의 단순함을 보여주는 신호로

IDS peak Cockpit

IDS peak Cockpit은 코드 프로그래밍 없이도 카메라를 빠르고 쉽게 평가할 수 있는 직관적인 그래픽 인터페이스를 제공합니다. GenICam 일반 노드 보기에서 모든 카메라 파라미터를 표시하는 것 외에도, IDS peak Cockpit은 다양한 실용적인 이미지 정보와 대화 상자 기반의 환경을 제공합니다.

IDS 피크의 많은 도구의 신호로

IDS peak 도구

실용적인 도구를 사용하여 여러 카메라를 자동으로 설정합니다. ids_ipconfig를 사용한 카메라 네트워크 설정 쿼리 및 구성이 가능합니다. ids_devicecommand는 GenICam 인터페이스를 통해 사용 가능한 모든 카메라 설정에 대한 정보를 제공하며 이를 직접 구성할 수 있습니다.

IDS 피크 소스 코드 샘플의 표시로

IDS peak 소스코드 샘플

IDS peak API로 프로그래밍에 대한 빠른 도입을 위해 기존 소스 코드 샘플을 사용하세요. 연결된 카메라를 쉽게 찾고 여는 방법을 알아보십시오. 단 몇 단계를 거치면 트리거된 이미지 획득으로 라이브 카메라 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. IDS peak로 쉽게 사용해보세요.

IDS 피크 문서에 대한 표시로

IDS peak 문서

IDS peak 문서는 프로젝트를 만드는 방법에 대한 개요를 제공하고, IDS peak API의 기본 원칙과 가장 중요한 클래스 및 함수를 설명합니다.

IDS peak Cockpit

IDS 산업용 카메라의 성능 살펴보기

IDS peak Cockpit을 사용하면 첫 번째 이미지를 즉시 캡처할 수 있고, 카메라를 자세히 평가할 수 있습니다. 현대적이고 직관적인 사용자 인터페이스는 광범위한 측정을 가능하게 하고 다양한 카메라 설정을 쉽게 비교할 수 있도록 합니다.

산업용 카메라 작업을 위한 다양한 기능을 갖춘 IDS peak Cockpit은 사용이 쉬운 도구로 많은 인기를 누리고 있습니다. - It's so easy! 정말 쉽습니다!

소프트웨어의 단순성을 보여주는 IDS 피크 창

프로그래밍을 대신하는 "구성(Configuring)"

히스토그램, 라인 및 픽셀 보기, 색상 및 그레이스케일 변환, 유용한 자동 기능, 대역폭 관리 등의 도구를 활용하여 코드를 작성하지 않고도 다양한 어플리케이션 상황에 맞게 uEye 카메라를 알맞게 설정할 수 있습니다. 모든 설정은 카메라 또는 PC 구성에 저장 후 다른 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 IDS peak Cockpit은 소스 코드에서 카메라 파라미터를 프로그래밍하지 않고도 어플리케이션 준비의 필수 부분을 구성하는 데 도움이 됩니다.

HDR 지원 IDS 카메라의 경우, IDS peak Cockpit에서 다양한 HDR 모드와 설정을 평가할 수 있습니다. 사용자는 HDR 데이터를 직접 시각화하고 다양한 촬영 설정을 비교할 수 있습니다. 이를 통해 별도의 도구나 사용자 인터페이스를 직접 개발할 필요 없이, 고대비 장면에 적합한 파라미터를 신속하게 결정할 수 있습니다.

픽셀 단위의 정밀한 색상 분석

분석, 주석, 문서

뿐만 아니라, 광학적으로 픽셀 수준까지 이미지를 측정하여 오류 또는 기타 특수 상황을 체계적으로 분석할 수 있습니다. Cockpit에는 특수한 경우를 문서화하기 위한 간단한 주석 기능도 있습니다.

작업 공간 커스터마이징

모든 파라미터와 대화를 IDS peak Cockpit에 개별적으로 필터링하고 배치하여 작업 공간을 개별적으로 설정할 수 있습니다. 반복되는 워크플로를 효율적으로 지원하기 위해 다양한 작업 공간을 생성, 저장, 로드할 수 있습니다.

새로운 IDS peak Cockpit을 테스트하고 더 쉽게 카메라 작업을 할 수 있도록 하는 기능을 확인하십시오. 귀하에게 필요한 유용한 도구가 IDS peak 설정에 포함되어 있습니다.

IDS 피크 콕핏의 대시보드에 다양한 창을 배치할 수 있습니다.

IDS peak 에 대한 고객들의 평가

“IDS peak는 USB3 Vision을 통해 카메라를 간편하게 고성능으로 통합할 수 있도록 지원합니다. 균일한 SDK 구조는 개발, 제어 및 이미지 획득을 크게 간소화합니다. 이를 통해 AI 기반 이미지 프로세싱 워크플로우를 더 빠르게 구현하고 유연하게 적용할 수 있습니다.”

— Martin Kohnle, Project Manager for AI & Digitalisation at ITA —

“IDS peak API의 Python 인터페이스를 사용하면 카메라를 매개 변수로 지정하고 이미지를 캡처하는 소프트웨어를 빠르고 쉽게 개발할 수 있습니다.”

— Cécilia Gauvin, S-MA-C-H 의 공동 창립자이자 매니징 디렉터 —

“프로그래밍하기 쉬운 API와 실행 중인 소프트웨어의 플러그 앤 플레이 기능에 확신을 갖게 되었습니다.”

— Johann Enthammer, F&S Bondtec의 전무 이사 겸 CTO —