모래 속에 반쯤 파묻힌 산업용 카메라, 주변에는 휘날리는 모래 구름이 맴돌고 있다.

새로운 uEye SFA: 열악한 환경에서도 끊김 없는 실시간 모니터링

까다로운 환경을 위한 견고한 모니터링 카메라

새로운 uEye SFA는 까다로운 환경에 적합하도록 설계된 뛰어난 내구성의 카메라로 IDS uEye Live 모니터링 제품군을 확장합니다. IP69K 등급의 하우징은 먼지와 고압수로부터 안정적인 보호 기능을 제공하며, 나사 고정 방식의 커넥터를 적용해 높은 수준의 작동 신뢰성을 보장합니다. PoE(Power-over-Ethernet) 덕분에 단일 케이블로 최대 100미터 거리까지 데이터 및 전력을 전송할 수 있습니다.

uEye SFA는 8MP Sony STARVIS 2 IMX678 센서를 탑재하여 저조도 및 어두운 환경에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.

다른 모든 uEye Live 카메라와 마찬가지로 독립적으로 작동하도록 설계되었으며, 영상 스트리밍, 하드웨어 가속 인코딩 및 이벤트 기반 녹화 기능을 제공합니다. 독립적으로 설정할 수 있는 여러 스트림을 통해 산업 공정 모니터링에 최상의 유연성을 제공합니다.

까다로운 환경에서도 안정적인 실시간 모니터링이 가능한 견고한 카메라를 찾고 계신가요?

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.