IDS 이벤트 기반 카메라 시리즈 uEye EVS.

uEye EVS: 이벤트 기반 센서를 탑재한 새로운 IDS 카메라 시리즈 출시

적은 데이터 용량으로 빠른 움직임도 손실 없이 효율적으로 캡처 가능

크기가 작고 빠르게 움직이는 물체를 모션 블러 없이 최대한 효율적으로 캡처하려면 어떻게 해야 할까요? 대량의 데이터를 생성하지 않고 어떻게 움직임을 분석할까요? IDS Imaging Development Systems GmbH는 이러한 과제를 해결하기 위해 특별히 개발된 이벤트 기반 비전 센서 탑재 산업용 카메라 uEye EVS를 새롭게 출시합니다. 연속적인 데이터 스트림 대신 관련 이벤트만 기록합니다. 기존 이미지 기반 시스템에 비해 생성되는 데이터의 양이 현저히 줄어듭니다. 따라서 uEye EVS는 진동에 대한 광학 모니터링이나 고속 모션 분석과 같이 고속으로 효율성과 정밀도가 요구되는 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

이 초소형 USB3 카메라는 아주 작은 움직임도 손실 없이 실시간으로 시각화합니다. 또한, 매우 높은 동적 범위로 매우 어두운 환경에서도 작동합니다. 이는 SONY/Prophesee IMX636 이벤트 기반 비전 센서 덕분에 가능합니다. 기존 이미지 센서와 달리, 모든 이미지를 일정한 간격(프레임)으로 캡처하는 것이 아닌, 장면 내의 변화에 대해서만 반응합니다. 시야의 밝기가 변하는 시점과 위치에 따라 각 개별 센서 픽셀에 대해 이벤트를 전송합니다. 시간 해상도, 즉 두 개의 연속적인 밝기 변화 사이의 측정 가능한 최소 시간 차이는 100마이크로초 미만일 수 있습니다. "이벤트 기반 카메라는 시간 해상도가 뛰어나 매우 역동적인 장면에 최적화되어 있습니다. 초당 10,000개 이상의 이미지 기반 프레임 속도에 필적하는, 정보 손실 없이 빠른 물체의 움직임을 캡처할 수 있는 최상의 조건입니다." 3D 및 비전 소프트웨어 제품 담당자 Patrick Schick은 설명합니다. 동시에 센서는 시야에서 움직이지 않는 영역을 모두 무시하여 이미지 기반 방식보다 10~1000배 적은 양의 데이터만을 생성합니다. 이렇게 하면 메모리와 컴퓨팅 시간이 절약됩니다.

IDS는 'uEye EVS' 카메라 라인과 최초의 uEye XCP-E 제품군을 통해 이벤트 기반 센서 기술을 29 x 29 x 17mm에 불과한 초소형 산업용 포맷으로 제공합니다. 완전한 다이캐스트 아연 하우징과 C 마운트 어댑터, 컴팩트한 크기, 나사식 USB Micro-B 커넥터를 갖춘, 다양한 산업 및 비산업 분야에 이상적인 카메라입니다. 더 많은 제품이 추가될 예정입니다.

추가 정보: https://kr.ids-imaging.com/ueye-evs-cameras.html

이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

'손을 흔드는 고양이' 움직임 그림 - 왼쪽 이벤트 기반, 오른쪽 이미지 기반.
컴팩트한 USB3 카메라 uEye XCP-E는 아주 작은 움직임도 손실 없이 실시간으로 시각화합니다.
uEye XCP-E: 이벤트 기반 센서가 탑재된 IDS 산업용 카메라.
이벤트 기반 센서 기술로 uEye EVS 카메라는 이미지의 관련 변화만 포착합니다.
다양한 uEye EVS 카메라 모델.
IDS의 새로운 이벤트 기반 uEye EVS 카메라
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Sabine Terrasi은10년 이상 회사 프로필, 브로셔 및 사례 연구 디자인뿐만 아니라, 회사 및 기술 제품 커뮤니케이션도 지원해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 명확한 메시지와 근거 있는 콘텐츠를 제작합니다.

다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 4,81 MB

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.