IDS Nion 3D 카메라 – 컨베이어벨트 애플리케이션

IDS의 Nion 3D ToF 카메라, 양산 시작

어떤 환경에서도 빠르고 정밀한 3D 데이터를 제공하는 고해상도 1.2MP ToF(Time-of-Flight) 기술

IDS Imaging Development Systems GmbH는 1.2MP 해상도와 통합된 깊이 처리 기능을 갖춘 산업용 ToF 카메라 Nion을 통해 3D 제품군을 확대하고 있습니다. 빠른 움직임이나 변화하는 조명 조건에서도 30 fps의 고해상도와 시간적 안정성을 갖춘 깊이 정보를 제공합니다. 따라서 실제 공정 속도에 맞춰 정밀한 3D 데이터가 필요한 물류, 자동화, 로봇 공학 등의 분야에 적합합니다.

Nion은 움직이는 물체를 블러 현상이 거의 없이 선명하게 포착합니다. 외부 광에 대한 높은 저항력을 갖추고 있어, 실내외 어디에서든 재현 가능한 측정 결과를 보장합니다. 0.3m에서 7.5m에 이르는 측정 범위는 일반적인 산업 현장의 상황을 포괄합니다. IP67 등급의 견고한 하우징 덕분에 더 열악한 환경에서도 사용할 수 있습니다. Power over Ethernet (PoE) 기능은 설치 시간과 케이블 연결을 간소화합니다.

IDS 3D 비전 및 이미징 소프트웨어 Product Manager인 Patrick Schick은 다음과 같이 말합니다: “Nion은 가변적인 조명 조건에서도 안정적인 깊이 데이터를 제공합니다. 이는 빠르고 정확한 3D 데이터에 의존하는 자동화 프로세스를 위한 견고한 기반을 마련해 줍니다."

시중에 출시된 표준 ToF 카메라와 비교했을 때, onsemi AR0130 깊이 센서는 더 높은 해상도와 더 낮은 노이즈를 제공하며, 주변 조명 조건에서도 안정적인 결과와 개선된 동작 안정성을 구현합니다. 이를 통해 Nion은 물체가 빠르게 움직이거나 조명 조건이 변하는 상황에서도 높은 깊이 정밀도를 구현할 수 있습니다.

Nion은 컴팩트한 디자인, 뛰어난 측정 품질, 그리고 탁월한 가성비를 바탕으로 3D 이미지 프로세싱을 쉽게 접해볼 수 있는 기회를 제공합니다. 기업은 기존 시스템에 Nion 카메라를 유연하게 통합할 수 있어 안정적인 깊이 데이터를 위한 경제적인 솔루션을 활용할 수 있습니다. Patrick Schick은 “많은 경우 기존의 2D 공정을 그대로 유지하면서, 공정 내 의사결정에 도움이 필요한 부분에만 선택적으로 깊이 데이터를 보완하여 활용할 수 있습니다.”라고 강조합니다.

Nion 3D카메라는 현재 양산 중입니다. 기술 정보는 IDS 웹스토어에서 확인하실 수 있습니다. 주문 및 문의도 가능합니다.

추가 정보: www.ids-imaging.kr/nion

이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

3D 카메라가 컨베이어 벨트 위 노란색 상자에 담긴 물체의 깊이 이미지를 포착합니다.
Nion은 움직이는 물체를 블러 현상이 거의 없이 선명하게 포착합니다. 빠르게 진행되는 생산 또는 물류 공정에 이상적입니다.
3D 카메라가 적재된 롤온 컨테이너의 색상별로 구분된 포인트 클라우드를 캡처합니다.
Nion은 부피 측정 및 팔레타이징/디팔레타이징 작업에 적합합니다.
회전하는 팬의 3D 포인트 클라우드, 깊이 이미지 및 강도 이미지를 보여주는 산업용 카메라.
Nion은 높은 수준의 디테일과 신뢰할 수 있는 깊이 데이터가 필요한 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.

다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 3,56 MB

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.