케이블에 연결된 두 대의 IDS uEye Live 모니터링 카메라가 대각선으로 배치되어 있습니다.

uEye Live 시리즈: 실시간 프로세스 관찰, 정확한 이벤트 추적

IDS, 스트리밍, 모니터링, 이벤트 녹화를 위한 새로운 카메라 시리즈 출시

부품의 상호 작용 또는 마모를 확인하기 위해 매번 기계를 열어봐야 할까요? 그러지 않아도 됩니다. 카메라를 사용하면 상황을 훨씬 더 쉽게 파악할 수 있습니다. 소비자 부문의 제품은 매우 일반적이지만 단점도 있습니다. 산업용 제품에 비해 제한된 기간 동안만 사용할 수 있는 경우가 많으며, 교체용 부품을 구하기 어려운 경우도 있습니다. IDS Imaging Development Systems에서는 uEye SCP 및 uEye SLE 제품군의 "uEye Live" 카메라를 출시합니다. 모니터링 작업에 특화되어 있으며, 다양한 라이브 스트림을 제공하고 이벤트 녹화도 가능합니다.

이 GigE 카메라는 독립적으로 작동하도록 설계되었습니다. 웹 프론트엔드(HTTP)를 통한 간편한 액세스 외에도 비디오 스트리밍, 하드웨어 가속 비디오 인코딩, 카메라 메모리의 이벤트 기반 녹화 등의 기능을 제공합니다. 즉, 사건이 발생한 경우 카메라를 통해 “과거를 들여다볼 수 있다”는 것입니다.

사용자는 목적에 따라 적합한 제품을 선택할 수 있습니다. uEye SCP 시리즈는 완전한 29x29x29mm 하우징을 갖추고 있습니다. uEye SLE 시리즈는 다양한 마운팅 옵션의 보드 레벨 모델로 구성되어 있어 임베디드 애플리케이션에 적합합니다. Sony Starvis 2 시리즈의 8.3MP 롤링 셔터 센서 IMX678이 탑재된 최초의 uEye SCP 카메라가 출시되었습니다. 보드 레벨 버전과 추가 센서 모델은 2025년 출시 예정입니다.

Philipp Ohl (IDS Head of Product Management)은 다음과 같이 설명합니다. "이 모니터링 카메라는 산업용 등급이며, 컴팩트하고 비용 효율적입니다. 동시에 여러 개의 비디오 스트림을 전송할 수 있으며, Sony Starvis 2 기술 덕분에 저조도 환경에서도 인상적인 이미지 품질을 제공합니다." 자동 이미지 향상 기능을 갖춘 통합 ISP도 중요한 역할을 합니다.

총 3개의 병렬 스트림을 사용할 수 있습니다. 이 모델은 H.264 외에도 추가 플러그인이나 타사 소프트웨어 없이 웹 브라우저에서 직접 표시할 수 있는 HTTP를 통한 MJPEG도 제공합니다. RTSP 프로토콜은 H.264 스트림을 기존 도구 및 애플리케이션에 표준화된 방식으로 통합할 수 있도록 지원합니다. 웹 기반 REST API 덕분에 카메라는 기계 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

추가 정보: https://kr.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html

이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

렌즈와 케이블이 포함된 두 대의 IDS uEye Live 모니터링 카메라.
스트리밍과 이벤트 녹화를 결합한 IDS의 모니터링 카메라
IDS uEye Live 카메라가 비디오 스트림을 보여주는 태블릿과 함께 놓여 있습니다.
공정 모니터링 등 단일 장치 솔루션으로 사용되는 카메라
IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas는 2011년부터 IDS의 마케팅 총괄로 재직하며 글로벌 마케팅 전략을 주도해 왔습니다. 기업 커뮤니케이션, 브랜드 관리, 디지털 캠페인, 회사 웹사이트 및 B2B 웹 스토어의 콘텐츠 및 기능 개발, 그리고 기술 문서 제작을 총괄하고 있습니다. 그의 핵심 목표는 기술과 창의성을 결합하여 IDS를 산업용 이미지 프로세싱 분야에서 명확하게 자리매김하는 것입니다.

다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 5,83 MB

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.