다양한 HDR 기술을 하나의 소프트웨어로
Clear HDR, Quad HDR, Sequence HDR – 적합한 HDR 솔루션 선택을 간소화하는 IDS
강한 반사광, 변화하는 조명 조건 또는 큰 밝기 차이는 산업용 이미지 프로세싱의 많은 애플리케이션을 어렵게 만듭니다. HDR(High Dynamic Range)은 측정 가능한 동적 범위를 확장하고, 이미지의 과다 노출 또는 과소 노출 영역에서 손실될 수 있는 세부 정보를 보여줍니다. 애플리케이션마다 요구사항이 다르기 때문에 적절한 HDR 방식을 선택하는 것은 중요한 단계입니다. 애플리케이션에 따라 동적 범위, 해상도 또는 움직임에 대한 허용 범위가 중요할 수 있습니다.
이에 따라 IDS Imaging Development Systems GmbH는 하나의 소프트웨어 환경에서 다양한 HDR 기술을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 각 기능을 보다 쉽게 비교하고 테스트하며, 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. Clear HDR, Quad HDR 및 Sequence HDR을 통해 IDS는 동적 범위, 해상도 및 움직임에 대한 요구사항이 서로 다른 다양한 애플리케이션에 대응할 수 있는 세 가지 HDR 모드를 제공합니다. IDS peak를 사용하면 HDR을 지원하는 IDS 카메라를 구성하고, 출력 데이터를 획득하며, HDR 결과를 처리하고 시각화할 수 있습니다.
IDS Imaging Development Systems의 제품 마케팅 매니저 Heiko Seitz는 “사용자는 HDR을 개발하고 싶은 것이 아니라 HDR을 사용하고 싶어 합니다.”라고 말합니다. “따라서 IDS peak에서는 다양한 HDR 기술을 하나로 통합하여, 이미지 캡처부터 완성된 HDR 결과에 이르기까지 지속적으로 소프트웨어를 지원합니다. 이를 통해 평가를 간소화하고, 통합에 필요한 작업을 줄이며, 적합한 솔루션을 보다 빠르게 도입할 수 있습니다.”
HDR은 단순한 이미지 센서의 기능 그 이상입니다. 카메라 센서와 펌웨어가 PC의 이미지 프로세싱과 상호작용해야만 추가 이미지 정보를 실제로 활용할 수 있습니다. 따라서 IDS는 카메라 촬영 제어, 다양한 이미지 데이터 형식, HDR 센서 데이터 병합 및 톤 매핑 알고리즘과 같은 핵심 기능을 IDS peak SDK에 직접 통합했습니다. 사용자는 개별 HDR 노출 데이터뿐만 아니라 계산된 HDR 및 LDR 결과에도 액세스할 수 있습니다. IDS peak Cockpit을 사용하면 전체 HDR 툴체인의 HDR 이미지를 탐색하고, 테스트하고, 시각화할 수 있습니다. 이 모든 작업은 사전 프로그래밍 없이 수행할 수 있습니다. 소스 코드 예제는 사용자가 자신의 애플리케이션에 보다 쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다.
이러한 접근 방식은 산업용 이미지 프로세싱의 다양한 애플리케이션에 도움이 됩니다. 여기에는 반사 부품의 품질 검사, 물류 및 OCR 애플리케이션, 로봇 및 자동화, 용접 공정은 물론 교통 및 실외 애플리케이션이 포함됩니다. 의료 기술 및 현미경 분야에서도 HDR을 사용하여 고대비 장면에서 더 많은 이미지 정보를 활용할 수 있습니다.
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 4,37 MB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.