보드 레벨 카메라를 위한 추가 커스터마이징 옵션을 제공하는 uEye ACP 시리즈
경제적인 비용으로 최소 주문 수량 1개부터 제공, 빠른 납기, 다양한 선택 옵션
IDS 산업용 카메라 제품군은 다양하지만, 때로는 고객의 요구 사항이 매우 상세해 맞춤형 개발이 필요할 때가 있습니다. 하지만 이는 주로 대량 주문일 때 의미가 있습니다. 이러한 이유로 IDS는 모듈식 설계 원리를 통해 다양한 카메라 변형이 가능한 uEye ACP 시리즈를 개발했습니다. 온라인 구성 도구는 독특한 모델을 조립하는 데 도움을 줍니다.
IDS Imaging Development Systems는 uEye ACP 시리즈를 위해 센서 보드, 커넥터, 렌즈 홀더 등 중요한 카메라 구성 요소를 표준 모듈로 개발하여 자유롭게 조합할 수 있습니다. USB3 및 GigE Vision 인터페이스, 다양한 커넥터 옵션을 갖춘 커넥터 보드, 플렉스 케이블, 0.5~20MP의 다양한 이미지 센서가 포함되어 있습니다. 맞춤형 보드 레벨 카메라는 일반적인 개발 주기 없이 최소 1대의 수량으로 기성품으로 제공됩니다. 또한 고객은 카메라를 완전히 조립된 상태로 배송받거나 개별 구성품으로 배송받을 수 있습니다. IDS에서는 출하 전 철저한 테스트를 통해 “Made in Germany”의 고품질을 보장합니다.
또한, uEye ACP 제품 라인 외에도 맞춤형 개발 프로젝트도 수행합니다. 요청 시 숙련된 팀이 개별 설계부터 하우징, 보드 전자 장치 및 커넥터 구성의 조정, 소프트웨어 조정에 이르기까지 기술적으로 가능한 모든 작업을 수행합니다.
추가 정보: https://www.ids-imaging.kr/acp-cameras.html
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Oliver Senghaas는 2011년부터 IDS의 마케팅 총괄로 재직하며 글로벌 마케팅 전략을 주도해 왔습니다. 기업 커뮤니케이션, 브랜드 관리, 디지털 캠페인, 회사 웹사이트 및 B2B 웹 스토어의 콘텐츠 및 기능 개발, 그리고 기술 문서 제작을 총괄하고 있습니다. 그의 핵심 목표는 기술과 창의성을 결합하여 IDS를 산업용 이미지 프로세싱 분야에서 명확하게 자리매김하는 것입니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 1,27MB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.