지식 기반

라인 스캔 모드는 라인 스캔 카메라에 대한 비용-효율적인 대안을 나타냅니다.

렌즈가 장착된 IDS uEye 카메라가 인쇄된 종이의 생산 과정을 관찰합니다.

두 월드에서의 최고

라인 스캔 모드는 곡면 분석 또는 끝이 없는 웹 검사와 같은 산업용 머신 비전의 많은 어플리케이션에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 오브젝트의 크기나 모양으로 인해 단일 노출로 전체를 캡처할 수 없는 경우 "스캔"해야 합니다. 카메라는 정보를 라인별로 캡처하여 원근 왜곡이나 균일하지 않은 조명이 없는 오브젝트의 사진을 메모리에 생성합니다. 라인 스캔 모드를 사용할 경우, 이동이 필수적입니다. 예를 들어, 컨베이어 벨트에서 검사할 소재를 이동하거나 카메라 자체가 이동하는 경우 시계가 필요합니다.

„끝없는 웹 검사 외에도 빠르게 움직이는 오브젝트와 관련된 일반 검사, 측정 및 분류 작업은 기존 라인 스캔 카메라에 대한 어플리케이션의 일반적인 영역입니다. 다른 것들에는 목재 또는 와인 코르크와 같은 둥근 오브젝트의 검사가 포함됩니다. " 라고 IDS Imaging Development Systems GmbH의 제품 매니저인 Patrick Schick는 설명합니다. 라인 스캔 카메라는 빛에 민감한 단일 라인이 있는 이미지 센서를 사용하여 이러한 방식으로 오브젝트를 스캔하는 카메라 시스템입니다. 대조적으로 영역 스캔 카메라 (또한, 매트릭스 스캔 카메라라고도 함)의 센서는 병렬로 배열된 여러 라인의 2 차원 매트릭스로 구성되며 단일 노출로 전체 오브젝트를 캡처하도록 설계되었습니다. 관련된 어플리케이션 유형에 따라 각 경우에 사용되는 두 카메라 변형들이 결정됩니다.

빛에 민감한 단일 라인은 일반적으로 훨씬 더 높은 해상도를 갖기 때문에, 특수 라인 스캔 카메라를 영역 스캔 카메라의 단순한 변형으로 설명할 수 없습니다. 결과적으로 각 라인에 대한 분석 데이터의 품질이 상당히 높습니다. 이러한 증가된 라인당 데이터 양 외에도, 이러한 카메라는 병렬 데이터 채널을 통해 여러 지점에서 동시에 판독되는 라인을 통해 매우 빠른 라인 속도를 달성할 수 있습니다. 이 데이터 양은 일반적으로 카메라 링크 인터페이스를 사용하여, 호스트 PC로만 전송할 수 있습니다. 결과적으로, 섬유, 종이, 휠 림 또는 실리콘 웨이퍼의 끝없는 웹 검사와 같이 데이터 양 및 속도 측면에서 극한의 요구사항을 가진 라인 스캔 어플리케이션은 거의 항상 이러한 종류의 최적화된 라인 스캔 카메라를 사용해야 합니다.

라인 스캔 카메라의 이미지와 소프트웨어 기반 라인 스캔 모드가 있는 에어리어 스캔 카메라의 이미지 비교.
이미지 비교

그러나 어플리케이션에 따라 이것이 필수적인 것은 아닙니다. IDS 소프트웨어에서 제공하는 라인 스캔 모드는 영역 스캔 카메라를 라인 스캔 카메라로 변환하여, 기존의 라인 스캔 카메라 어플리케이션에 간단하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. "영역 스캔 카메라를 사용하는 고객은 종종 라인 스캔 모드가 제공하는 이점을 인식하지 못합니다."라고 Schick는 말합니다. "우리는 이 옵션이 두 월드의 장점을 모두 제공한다는 것을 보여줍니다. 또한, 라인 스캔 모드에서 캡처한 정보에서 기대하는 2D 이미지를 전달함으로써 고객을 지원합니다. 고객이 선호하는 설정을 지정하면, 소프트웨어가 왜곡 없는 이미지를 제공합니다. " 이를 통해 영역 스캔 카메라에서처럼 이미지 데이터를 쉽게 사용할 수 있습니다.

라인 모드를 활성화한 uEye 콕핏 창 이미지
IDS Software Suite: 수직 AOI 병합 모드

IDS Software Suite을 사용하면 ams/CMOSIS, e2v 또는 Sony 센서가 있는 특정 GigE 및 USB 3.0 카메라 모델에 대해 "수직 AOI 병합 모드"기능을 사용하여 라인 스캔 모드를 활성화할 수 있습니다. 즉, 영역 스캔 카메라를 라인 스캔 카메라로 사용할 수 있습니다. 라인 스캔 카메라의 동작을 가능한 가깝게 에뮬레이션하기 위해, 이미지 획득을 위한 표준 트리거 외에 각 개별 라인을 트리거하는 옵션이 제공됩니다. 예를 들어, 컨베이어 벨트 속도의 변동을 상쇄할 수 있습니다.

소프트웨어는 실행하기에 적합한 하드웨어가 당연히 필요합니다. 라인 스캔 모드의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 IDS는 ams/CMOSIS의 매우 민감하고 빠른 4.2 메가 픽셀 CMOS 센서 CMV4000가 구비된 UI-3370CP 산업용 카메라 모델을 권장합니다. 이는 고가의 라인 스캔 카메라가 여러 어플리케이션 분야에서 보다 저렴하고 매우 강력한 영역 스캔 카메라로 간단히 대체될 수 있음을 의미합니다. USB 3.0 인터페이스와 함께 센서는 전해상도에서 80fps를 달성합니다. 라인 스캔 모드에서 작동할 때 UI-3370CP 산업용 카메라는 9.4kHz로 이미지를 캡처합니다.

하단에 히스토그램이 표시된 IDS 소프트웨어 제품군의 이미지
IDS Software Suite: 히스토그램

영역 스캔 카메라는 어플리케이션 설정과 관련하여 이점도 제공합니다. 라인 스캔 카메라의 정확한 조정은 누락된 2D 이미지로 인해 간단하지 않지만, 영역 스캔 카메라의 시야는 초점을 맞추기 매우 쉽습니다. IDS에서 개발한 사용자 인터페이스를 사용하면, 몇 번의 클릭만으로 라인 스캔 모드를 설정할 수 있습니다. 히스토그램에서 가장 균일한 밝기 분포로 라인을 정의하고 라인 스캔 모드로 전환할 수 있습니다. 그런 다음 모든 파라미터를 카메라 설정 파일에 저장할 수 있습니다. 이는 불필요한 프로그래밍을 피하고 모든 어플리케이션에서 재현 가능한 결과를 제공합니다.

따라서 사용자는 어플리케이션에 따라 값 비싼 라인 스캔 카메라를 사용할 것인지 또는 IDS의 간단하고 저렴한 솔루션을 사용할 것인지 스스로 결정할 수 있습니다.

IDS 직원 헤이코 자이츠
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

공학 석사 Heiko Seitz는 2001년부터 IDS에서 근무하고 있습니다. 카메라 소프트웨어 개발자로 수년간 근무한 후, 현재 IDS에서 제품 마케팅 매니저로 기술 커뮤니케이션을 지원하고 있습니다. Heiko Seitz의 경험은 복잡한 기술과 실용적 지식 전달 사이의 간극을 메우며, 기술 문서, 웨비나, 강연 등에서 이를 효과적으로 구현합니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.