지식 기반

디지털 세극등 촬영을 이용한 안과 진단용 고급 이미지 문서화 시스템

"데이터 분석 중"이라는 텍스트가 있는 카메라의 시야 내 사람의 눈

눈을 더 깊이 들여다보는 안과 진단

세극등 검사는 안과에서 가장 중요한 진단 기술 중 하나입니다. 눈의 전방, 중앙, 후방 부분을 자세히 검사할 수 있습니다. 안과 의사는 이 기술을 사용하여 아주 작은 변화, 이상 또는 손상을 인식할 수 있습니다. 이 절차는 각막 손상, 안구 감염, 망막 박리, 황반변성과 같은 안과 질환의 진행을 조기에 발견하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 하지만 눈은 움직임이 빨라 촬영하기 까다로운 피사체로, 모션 블러와 흔들림과 같은 이미지 오류가 발생하기 쉽습니다. 안과 전문의와 안경사의 진단을 용이하게 하고 워크플로우를 개선하는 동시에 검사 시간을 단축하려면 빠르고 안정적인 세극등 문서화 시스템이 필요합니다. 의미 있는 이미지를 제공할뿐만 아니라 사용자 친화적이고 인체공학적으로 디자인되어야 합니다.

녹색 형광 눈 화면 이미지.
각막에 콘택트렌즈가 정확하게 맞는지 시각화하기 위한 ImageCam® 3의 형광 이미지

독일 OCULUS Optikgeräte GmbH는 안과 전문의, 검안사, 안경사를 위한 안과 진단용 기기를 개발하는 회사입니다. 다양한 제품을 개발하고 있으며, 매우 작고 가벼운 세극등 이미지 문서화 시스템은 그 중 하나입니다. 의료 기술 및 현미경 분야 애플리케이션에 이상적인 IDS의 강력한 고해상도 USB3 Vision 산업용 카메라가 통합되어 있습니다.

OCULUS 제품 관리자 Michael Moos

"눈을 촬영하는 어려운 상황에서 빠른 카메라만이 노이즈가 적은 이미지를 제공합니다."

— Michael Moos, 제품 관리자, OCULUS Optikgeräte GmbH —

효율적인 시스템

범용 세극등 이미지 문서화 시스템인 OCULUS ImageCam®3은 직관적이고 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 디지털 세극등 촬영에 높은 기준을 제시합니다. 여기에는 눈의 전방, 중간, 후방을 매우 정밀하게 진단할 수 있는 뛰어난 시야각이 포함됩니다. 이미지는 IDS uEye+ CP 제품군의 저조도 고성능 USB3 카메라로 캡처됩니다. "눈을 촬영하는 어려운 상황에서 빠른 카메라만이 노이즈가 적은 이미지를 제공합니다." 카메라 모델을 선택한 OCULUS의 제품 관리자 Michael Moos는 설명합니다.

5장의 눈 후방 연속 사진, 1장 확대 사진
IDS USB3 Vision 카메라가 장착된 OCULUS ImageCam®의 연속 녹화

또 다른 중요한 요구 사항 기준은 속도입니다. "고급 카메라 기능으로 초당 최대 60프레임의 연속 촬영이 가능합니다. 무엇보다도 이러한 연속 녹화를 통해 움직임이 중단되는 동안 눈을 녹화할 수 있습니다. 혁신적인 frame-out-of-video 기능을 사용하면 세극등 전체 검사 과정을 간단하게 문서화할 수 있으며, 이를 통해 최고 품질의 개별 이미지를 선택하여 평가할 수 있습니다."라고 Michael Moos는 말합니다. OCULUS ImageCam® 3를 사용하면 필요한 시간을 최소화하면서 품질 저하 없이 실현 가능합니다.

강력한 카메라

IDS CP 카메라 제품군은 광범위한 픽셀 사전 처리 기능을 제공하고 이미지 시퀀스 버퍼링을 위한 내부 120MB 이미지 메모리를 갖추고 있어 의료 기술 분야에 이상적입니다. 이를 통해 420MByte/s의 높은 데이터 전송 속도와 낮은 CPU 부하, 쉬운 통합이 가능합니다. 사용된 모델에 탑재된 Sony Pregius IMX265된 센서는 최고의 3MP급 CMOS 이미지 센서 중 하나로 꼽힙니다. 이 1/1.8" 글로벌 셔터 센서가 장착된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3270CP Rev.2.2 모델은 3.19MP (2064 x 1544 px)의 해상도를 구현합니다. "하지만 이 경우 훨씬 더 높은 프레임률을 위해 AOI를 사용하여 이미지를 축소합니다."라고 IDS 의료 및 현미경 세일즈 매니저인 Phillip Schissler는 설명합니다. OCULUS는 카메라를 IDS peak 소프트웨어 개발 키트와 통합했습니다. "IDS peak를 사용하면 카메라 기능을 자세히 테스트하고 애플리케이션에 맞게 최적화할 수 있습니다."라고 IDS 의료 전문가는 말합니다.

그러나 이 카메라는 감도, 동적 범위 및 선형성 측면에서만 의료 기술 및 현미경 검사에 권장되는 것은 아닙니다. 필요한 조명 강도와 속도 외에도 카메라의 크기도 모델을 선택하는 데 결정적인 기준이었습니다. 약 50g, 29 x 29 x 29mm 크기의 작은 마그네슘 하우징은 견고하면서도 가볍기 때문에 공간이 중요한 애플리케이션에 적합합니다.

현미경에 IDS 산업용 카메라가 장착된 OCULUS ImageCam®3 세극등 이미지 문서화 시스템
IDS 산업용 카메라를 장착한 OCULUS ImageCam® 3: 대부분의 세극등에 적용 가능

편리해진 세극등 진단

최적의 진단 이미지를 제공하기 위해 이 시스템에는 카메라 외에 고품질 빔 스플리터가 포함되어 있습니다. 빔 스플리터는 카메라와 세극등 접안렌즈 사이에서 빛을 분할하여 동시에 눈을 비추고 볼 수 있도록 하여 각 안구 부분을 자세히 검사할 수 있도록 합니다. OCULUS 시스템의 빔 스플리터는 병리학적 소견의 위치에 관계없이 피사계 심도를 크게 증가시키는 순수 기계식 홍채 조리개를 갖추고 있습니다. 또한 시중에서 판매되는 모든 세극등에 적용 가능합니다. "카메라 유닛과 빔 스플리터는 매우 작고 가볍습니다. 이는 일상에서도 마찬가지입니다: 눈에 거의 띄지 않고, 부착이 매우 쉬우며, 이 크기에서는 다른 어떤 이미지와도 비교할 수 없는 이미지를 전달합니다. 이를 통해 진정한 의미에서 일상적인 세극등 진단이 더 쉬워졌습니다."라고 제조업체는 말합니다.

안과 질환의 진행 상황을 여러 단계 이미지로 모니터링하는 화면
4 이미지 모드 - 진행 상황 확인

이미지 품질, 신뢰성 및 장기적인 가용성 측면에서 IDS는 실험실 및 진단 분야 최고 수준의 품질 표준을 의미합니다.

OCULUS ImageCam® 3의 세극등 사진을 통해 눈 상태를 객관적으로 문서화하여 질병의 진행 상황을 모니터링하고 치료법을 비교할 수 있습니다. 환자에게도 이미지 문서화 시스템의 이점이 있습니다. 이렇게 생성된 진단의 시각적 참조 자료는 환자가 자신의 건강 상태와 의사의 치료 계획을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다. 의학적 소견은 그에 따라 저장하고 보관할 수 있습니다.

전망

강력한 산업용 카메라를 사용하여 피사계 심도가 높은 유익한 고대비 이미지를 제공하는 OCULUS ImageCam®과 같은 혁신적인 이미지 프로세싱 시스템은 안과에서 진단 정확도, 효율성 및 환자 치료를 개선하는 데 도움이 됩니다. 질병 자동 인식, 진단 결정 지원, 의사의 워크플로우 개선, 새로운 치료 방법 개발을 위해 세극등 이미지 분석에 인공 지능(AI)이 점점 더 많이 통합되고 있습니다.

OCULUS Optikgeräte GmbH

Oculus 로고

OCULUS Optikgeräte GmbH는 125년 동안 전세계 안과 전문의, 검안사 및 안경사의 파트너로 활동해 왔습니다. 이 회사는 명확하게 정의된 사용자 그룹을 위해 최고급 안과 진단 기기를 개발합니다. 모든 것의 척도는 고객의 높은 요구와 지속적인 기술 개발입니다. OCULUS 매출의 55% 이상이 해외 시장에서 실현되고 있습니다. OCULUS 본사에는 400명 이상의 직원이 근무하고 있습니다. 이들 중 60% 이상이 연구 개발, 생산, 고객 서비스 분야에서 일하고 있습니다. 80여 개국에 12개의 자회사와 200개 이상의 도매 업체를 보유한 OCULUS는 전 세계 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 1895년에 설립된 이 가족 기업은 현재 3세대와 4세대가 공동으로 경영하고 있습니다.

uEye CP

사용 모델: U3-3270CP Rev.2.2

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.