지식 기반

AI 기반 품질 관리: 시각 검사 프로세스를 위한 유연하고 직관적인 검사 시스템

조명이 설치된 검사대의 카메라와 그 아래 검사용 툴 트레이

유연한 AI 검사

한 눈에 보기

  • 산업 분야: 산업용 품질 검사 및 제조
  • 카메라:  USB3 uEye XC(U3-36L0XC)
  • 작업: 별도의 프로그래밍 작업 없이 다양한 부품을 AI 기반으로 유연하게 시각 검사
  • 과제: 높은 제품 다양성, 변동성이 큰 검사 환경, 머신 비전 전문 지식의 부재
  • 솔루션: 오토포커스 카메라, 엣지 컴퓨팅, 빠른 모델 생성을 위한 노코드 소프트웨어가 결합된 모듈형 플러그 앤 플레이 검사 시스템
  • 고객 이점: 빠른 통합, 전문 지식 없이도 가능한 직관적인 조작, 변화하는 검사 작업에 대한 유연한 대응

품질 관리는 과거 어느 때보다 심각한 도전에 직면해 있습니다: 유연성과 정밀함은 물론 경제성까지 갖추어야 합니다. 자동차, 기계 공학, 전자 제조와 같은 산업 분야에서는 점점 더 다양한 부품을 테스트하고 있습니다. 이는 종종 변화하는 조건 하에서 이루어지며, 복잡한 시스템 통합을 위한 시간은 극히 제한적입니다. 바로 여기에 preML의 검사 솔루션이 필요합니다. 신속한 통합이 가능하고 직관적으로 사용할 수 있어, 이미지 프로세싱 지식이 없는 사용자도 AI 기반 검사 모델을 직접 생성할 수 있습니다. 또한, 모듈식 설계는 전자 조립품, 플라스틱 부품 및 기타 다양한 산업 분야에서 그 성능을 입증해 왔습니다. 이 시스템은 카메라, 조명, 엣지 컴퓨팅 및 사전 설치된 소프트웨어가 포함된 완전한 모듈식 키트로 제공됩니다. 이로써 산업용 품질 관리를 위한 진정한 플러그 앤 플레이 솔루션이 됩니다.

시스템의 핵심에는 IDS uEye XC 산업용 카메라가 있습니다. 13MP 센서가 정밀한 이미지를 제공하며, 오토포커스 기능은 부품의 높이가 변하거나 작업 거리가 달라지거나, 또는 표면 재질이 다르더라도 일관된 선명도를 보장합니다.

상부 조명 유닛이 장착된 조명 검사대와 부품 컨테이너
제조 현장 내 검사대

실용적인 검사 – 플라스틱 부품부터 회로 기판까지

실시간 운영 중인 preML Vision Lab 소프트웨어에서 uEye XC가 플라스틱 다월(dowel)을 촬영하면, 시스템이 자동으로 제품의 결함이나 오차를 체크합니다. 테스트 모델을 장치에서 직접 실시간으로 생성, 관리 및 평가할 수 있습니다.

모니터: preML 소프트웨어가 플라스틱 다월의 편차를 감지하고 표시
IDS uEye XC 카메라와 preML Vision Lab을 활용한 자동화된 플라스틱 다월 품질 관리: 테스트 모델 및 라이브 뷰에서의 결과 화면

전자 제품 제조 산업에서의 적용 사례를 통해 실질적인 활용 방안을 확인할 수 있습니다. TOP GmbH & Co. KG는 수작업으로 조립된 인쇄 회로 기판을 검사하기 위해 이 유연한 검사 시스템을 사용합니다. 강력한 카메라 기술과 AI 기반 검사 모델의 결합은 최소한의 운영 노력으로도 새로운 차원의 자동화를 실현합니다. preML의 창립자 David Fehrenbach는 사용 편의성을 강조합니다: "이 솔루션은 시장에서 중요한 공백을 메웁니다. 이제는 이미지 프로세싱이나 AI에 대한 지식이 없는 숙련 인력도 장치에서 직접 독립적이고 직관적으로 시각 품질 검사를 학습, 관리 및 수행할 수 있습니다.”

uEye XC – 이미지 품질과 사용 편의성

uEye XC는 웹캠의 사용 편의성과 산업용 카메라의 신뢰성을 결합합니다. 설치 및 시운전을 위해 케이블 단 하나면 충분합니다. 이는 시스템 변경 또는 확장이 빈번한 제조 환경에서 큰 강점이 됩니다. 내부에는 13MP onsemi 센서 AR1335가 탑재되어 고해상도 이미지를 제공하며, 이를 통해 신뢰도 높은 결함 검출이 가능합니다. 오토포커스 기능은 피사체 거리가 달라져도 자동으로 선명도를 높이고 일관된 이미지 품질을 유지합니다.

IDS 2D 머신 비전 제품 매니저 Jürgen Hejna는 이를 다음과 같이 설명합니다: "uEye XC는 복잡한 통합 과정 없이도 신뢰할 수 있는 이미지 품질을 필요로 하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 이 오토포커스 카메라는 자동으로 초점을 맞추고 완벽한 거리 조정을 가능하게 합니다. 센서는 20fps의 최대 해상도를 제공하며, BSI 기술 덕분에 변화하는 조명 환경에서도 원활하게 대응할 수 있습니다.” 빠른 교체형 매크로 부착 렌즈는 근거리 촬영 시 활용 범위를 확장합니다: 이 렌즈는 최소 물체 거리를 줄여 회로 기판의 배선부터 재질 결함 및 기하학적 공차에 이르기까지 미세한 구조를 정밀하게 검출할 수 있도록 합니다. 디지털 줌, 자동 화이트 밸런스 및 색상 보정과 같은 기능은 신뢰도 높은 세부 사항 검사를 지원합니다.

상단 개구부를 통해 내려다본 uEye XC 및 케이블이 포함된 엣지 컴퓨팅 모듈
uEye XC 오토포커스 카메라 및 엣지 컴포넌트

"검사 요구 사항에 따라 시스템당 최대 4대의 uEye XC 카메라를 운용할 수 있습니다. 이를 통해 다면 검사 공정이나 복잡한 형상 측정, 또는 표면과 세부 항목의 통합 검사를 구현할 수 있습니다."라고 David Fehrenbach는 설명합니다.

“uEye XC는 preML의 시스템 철학과 완벽하게 부합합니다: 사용자가 까다로운 광학 파라미터로 고생할 필요 없이 자동으로 이미지를 전달합니다.”

— David Fehrenbach, founder of preML —
개구부를 통해 내려다보는 uEye XC; 균일한 광량을 보장하는 통합 조명
검사대에 설치된 uEye XC 카메라

소프트웨어 및 엣지 컴퓨팅 – 노코드(No-code), 독립 실행형, 즉각적인 사용 가능

이 시스템은 컴팩트한 엣지 컴퓨팅 유닛과 함께 제공됩니다. 완전히 독립적으로 작동하며 인터넷 연결이 필요하지 않아 고립된 생산 환경에 이상적입니다. 사전 설치된 preML Vision Lab 소프트웨어는 웹 애플리케이션으로 디바이스에서 직접 실행됩니다. 코딩이 필요 없는 솔루션으로 설계되어 프로그래밍 지식이 없어도 검사 모델을 직접 학습시키고 실행할 수 있습니다. 단 몇 분 만에 새로운 제품에 맞춰 모델을 수정할 수 있어, 특히 제품 종류가 다양한 생산 라인에서 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

TOP 적용 사례: 전문 지식 없이도 가능한 품질 관리

TOP GmbH & Co. KG는 제품의 종류가 매우 다양하고, 다양한 표면 재질과 수시로 변하는 조명 환경이 일반적인 수작업으로 조립된 인쇄 회로 기판 검사에 이 시스템을 도입했습니다. TOP은 20년이 넘는 기간 동안 프로토타입부터 소량 및 대량 양산에 이르기까지, 모든 종류의 부품과 완제품을 조립해 왔습니다. 생산 공정은 린 생산 원칙을 따르고 있습니다. 상당수 부품이 수동으로 조립되며, 그 후에 유도 가열 납땜 공정이 이어집니다. TOP은 최상의 품질을 지향하므로, 생산되는 모든 부품에 대해 100% 전수 검사를 실시합니다. 이를 위해 다른 솔루션과 더불어 preML GmbH의 시스템을 사용하고 있습니다," 라고 TOP의 매니징 디렉터 Emil Kurowski가 설명합니다.

이 솔루션은 단 몇 분 만에 새로운 제품에 맞춰 조정할 수 있으며, 프로그래밍 지식 없이도 테스트 모델을 생성하고 확장할 수 있습니다. Fehrenbach는 설명합니다: "턴키 검사 시스템의 탁월한 성능과 맞춤형 소프트웨어 기능의 유연성을 결합한 최적의 솔루션입니다. 동시에, 스마트 카메라의 직관적인 조작 방식과 뛰어난 비용 효율성을 동시에 제공합니다."

시장 개발: 유연성, 경제성, 독립성

"시장은 시스템 통합 업체에 대한 과도한 의존에서 벗어나 유연성과 독립성을 강화하는 방향으로 분명히 움직이고 있습니다."라고 Fehrenbach는 말합니다. 많은 제조업체가 이러한 변화의 영향을 분명하게 체감하고 있습니다. 기업들은 외부 전문가의 도움 없이도 직접 조정할 수 있고, 신속하게 재구성할 수 있으며, 경제적으로 운용할 수 있는 시스템을 원하고 있습니다. 동시에, 다양한 대안 솔루션의 등장으로 가격 압박이 커지고 있어, 구현 기간 단축 및 비용 절감이 더 중요해지고 있습니다. 모듈식 preML 시스템은 이러한 요구 사항을 충족하며 이에 상응하는 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

따라서 이 시스템은 오늘날의 검사 공정뿐만 아니라, 그 이상의 새로운 가능성을 열어줍니다. 또한 자동화된 양산 테스트부터 완전 자율 학습형 품질 관리까지, 미래의 더욱 유연한 검사 솔루션의 기반을 구축하고 있습니다. 개발의 다음 단계는 로봇 공학 및 자동화 솔루션과의 통합입니다. 이를 통해 검사 공정의 네트워크를 더욱 강화하고, 완전한 자동화를 실현하고자 합니다.

preML GmbH

preML 로고

preML GmbH는 독일 Lahr에 본사를 둔 AI 스타트업으로, 자동화된 시각 품질 검사 전문 기업입니다. 불량 판별, 조립 완결성 검사, 물류 등 제조 공정을 더 효율적이고 정밀하며 경제적으로 만드는 모듈형 검사 시스템을 개발합니다.

uEye XC

사용 모델: U3-36L0XC

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.