AI 이미지 프로세싱을 활용한 빛 반사가 심한 부품의 품질 관리
강한 반사광이 시야를 방해할 때
한 눈에 보기
- 산업 분야: 품질 보증 / 품질 관리 / 출입 제어 기술
- 카메라: USB3 uEye XCP (U3-36P0XCP-M-GL Rev. 1.2)
- 작업: 고광택 금속 부품의 미세 표면 결함 자동 검사
- 과제: 반사율이 매우 높은 표면 특성상 미세 결함을 안정적으로 감지하기 어려우며, 다양한 각도에서의 관찰이 필요함
- 솔루션: 밀폐형 테스트 박스, 통합 RGBW 조명 및 고해상도 흑백 촬상 장치가 적용된 AI 기반 검사 시스템
- 고객 이점: 검사 시간의 획기적 단축, 재현 가능한 품질 관리, 0.1mm 미만의 미세 결함까지 안정적으로 감지
빛 반사가 심한 금속 표면 검사는 머신 비전 업계에서 가장 난이도가 높은 과제 중 하나입니다. 표면의 반사 때문에 세부 조사가 어렵고, 결함이 특정 각도에서만 나타나는 경우가 많으며, 작업자의 수동 육안 검사 품질은 근무 시간에 따라 편차가 발생하기 때문입니다. 오스트리아 기업인 Danube Dynamics는 메카트로닉 출입 통제 솔루션 제조업체인 EVVA와의 협력을 통해, AI 기반 검사 시스템으로 이러한 과제들을 어떻게 해결할 수 있는지 보여줍니다. 이 시스템은 상자 안에 정렬되어 있는 부품들을 한 번에 촬영한 뒤 표면 결함을 자동으로 평가하며, 생산 공정 내에서 재현 가능한 품질 관리를 구현합니다.
배경: 까다로운 표면과 엄격한 요구 사항
EVVA에서 생산되는 금속 부품들은 여러 제조 공정을 거치며 매우 엄격한 품질 규격을 충족해야 합니다. 이러한 부품에는 출입 보안 기술에 사용되는 잠금 실린더, 실린더 코어, 그리고 정밀하게 가공되거나 도금 처리된 기타 정밀 부품 등이 포함됩니다. 육안으로는 거의 보이지 않는 0.1mm 미만의 미세한 스크래치 같은 기계적 결함이나 도금 불량까지도 반드시 잡아내야 합니다.
핵심적인 어려움은 바로 빛 반사가 심한 표면이 빛을 반사하여 중요한 결함 정보를 가려버릴 수 있다는 점입니다. 신뢰할 수 있는 평가를 내리기 위해 종종 여러 각도에서 관찰해야 합니다. 실제로 이는 수동 검사의 일관된 높은 품질 유지를 복잡하게 만듭니다. 이에 따라 결함을 안정적으로 감지하고, 작업자를 지원하며, 생산 공정에 안정적으로 통합될 수 있는 솔루션이 요구되었습니다.
솔루션: 밀폐형 검사 박스, 맞춤형 조명, 그리고 AI
이 까다로운 검사 과제들을 안정적으로 해결하기 위해, Danube Dynamics와의 협업을 통해 AI 기반의 검사 시스템이 개발되었습니다. 이 시스템은 400 × 300 mm 크기의 Eurobox에 정렬된 부품들을 한 번에 캡처하고, 표면 결함을 자동으로 평가하며, 이를 통해 재현 가능한 품질 관리 체계를 생산 공정에 안정적으로 통합합니다. 상자 안에는 최대 126개의 부품이 정렬되어 담기며, 이 모든 부품이 단 한 번의 공정으로 검사됩니다. 빛 반사에도 불구하고 일정한 조건을 유지하기 위해, 맞춤형 조명이 장착된 밀폐형 테스트 상자가 사용됩니다. 개별 제어가 가능한 4개의 RGBW 바는 다양한 색상과 조명 각도를 허용하여 다양한 결함 패턴을 가시화합니다. 조명과 이미지 품질, 그리고 AI 평가의 조화로운 상호작용이 이번 솔루션의 핵심이었습니다.
이미지 캡처는 IDS uEye 제품군의 흑백 산업용 카메라 모델 U3-36P0XCP-M-GL Rev. 1.2를 통해 수행됩니다. 이 카메라는 19.80 MP onsemi 센서 AR2020을 기반으로 하여, 5136 × 3856 픽셀의 5K UHD 해상도를 제공하고, 미세한 표면 디테일을 검사하는 데 매우 적합합니다. 4:3 화면비의 1/1.8인치 롤링 셔터 센서로 아주 작은 결함까지도 상세하게 촬영할 수 있습니다. 이 시스템은 초점 거리가 8.5 mm인 IDS 렌즈(20M11-C08528 모델)를 장착하고 있습니다.
“넓은 검사 영역에 정렬되어 있는 수많은 부품을 단 한 번에 캡처하면서도, 미세한 표면 결함까지 안정적으로 잡아내는 것이 가장 중요했습니다. 조명과 고해상도 이미지 캡처, 그리고 AI 평가의 유기적인 상호작용을 통해 이 품질 관리 공정을 흔들림 없이 견고하게 운영할 수 있습니다.”
카메라는 Eurobox 전체를 고해상도로 캡처합니다. 이렇게 획득한 이미지 데이터는 AI를 활용하여 각 개별 부품의 아주 미세한 결함까지도 감지할 수 있습니다. 여기서 중요한 것은 픽셀 수뿐만 아니라, 규정된 조명 조건 아래에서의 반복 정밀도입니다. 모노크롬 버전 모델은 표면 특징의 고대비 표현을 추가로 지원합니다.
“특히 빛 반사가 심한 표면의 경우, 미세한 차이를 안정적이면서도 상세하게 묘사하는 것이 필수적입니다.“라고 IDS 2D 카메라 제품 책임자 Jürgen Hejna는 강조합니다. “이 카메라의 높은 센서 해상도와 손쉬운 통합 편의성은 산업용 애플리케이션을 위한 견고한 기반을 제공합니다.”
통합의 편의성 또한 Danube Dynamics가 이 제품을 선택한 결정적인 요인이었습니다. 이 카메라는 표준 인터페이스를 통해 전체 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다. 덕분에 개발에 드는 시간과 비용을 줄일 수 있으며, 실제 가동 중에도 안정적인 검사 결과를 보장합니다.
측정 가능한 이점
이 솔루션의 잠재력은 첫 번째 실제 현장 투입 때부터 곧바로 증명되었습니다. AI는 숙련된 전문가조차 거의 알아차리지 못했던 미세한 불량까지 감지했습니다. 무엇보다도 검사 시간이 대폭 단축되면서 도입 효과를 수치로 즉각 확인할 수 있었습니다.
기존에 유로박스당 30초 이상 걸리던 수동 육안 검사 시간이 5초 미만으로 단축되었습니다. 이는 규정된 4가지 조명 시나리오를 바탕으로 부품당 4장의 이미지를 생성하는 방식을 기반으로 합니다. 이후 진행되는 AI 추론은 실린더당 약 10밀리초의 실행 시간 내에 이루어집니다.
이와 동시에 검사 프로세스의 완전한 디지털화가 이루어졌습니다. 이제 검사 결과는 체계적으로 문서화되며 통계적으로 평가됩니다. 과거에는 기록되지 않았던 불량품과 편차 데이터가 이제는 투명하게 추적 가능해졌습니다. 결과적으로 수동 품질 관리를 완전히 대체하는 것이 아니라, 작업자를 정밀하게 지원하는 체계가 구축된 것입니다. 이를 통해 직원들의 업무 부담은 줄어들고, 검사 프로세스는 재현성을 갖추게 되었으며, 품질은 생산 공정 내에 측정 가능한 형태로 완벽히 통합되었습니다.
또 다른 이정표는 AI를 자체적으로 재훈련시킬 수 있는 기능입니다. EVVA는 새로운 제품 라인업이나 새로운 유형의 불량 패턴을 시스템에 스스로 추가할 수 있습니다. 이는 솔루션의 미래 지속 가능성을 높여주며, 시스템의 기본 구조를 변경하지 않고도 늘어나는 요구사항에 맞춰 유연하게 조정할 수 있도록 해줍니다.
전망
품질 관리 자동화에 대한 요구는 날로 높아지고 있습니다. 이와 동시에, 정밀하게 조율된 이미지 캡처 기술과 AI 기반 평가 시스템을 결합했을 때 어느 정도의 성과를 낼 수 있는지에 대한 업계의 인식도 확산되는 추세입니다. 오늘날 표준적인 애플리케이션은 비교적 간단히 구현할 수 있게 되었지만, 이번 프로젝트는 까다로운 표면 검사 분야에서 지닌 잠재력을 명확히 보여줍니다. 즉, 광학적으로 까다롭고 안전과 직결된 핵심 부품이라 할지라도 조명, 고해상도 카메라 기술, 그리고 AI를 사용하여 신뢰성 있게 검사할 수 있음을 보여줍니다.
Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH
Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH는 오스트리아 린츠에 본사를 둔 기술 기업으로, 2020년부터 산업용 지능형 임베디드 시스템 솔루션 분야를 전문으로 하고 있습니다. 이 회사는 소프트웨어, AI, 전자 기술의 접점에서 맞춤형 솔루션을 개발하며, “엣지 AI”를 통해 효율적이고 안전하며 미래 지향적인 자동화와 디지털화를 추진하고 있습니다. 현재 Danube Dynamics는 유럽 전역에서 30곳 이상의 고객을 보유하고 있으며, 15명 이상의 고도로 숙련된 개발자와 엔지니어 팀을 운영하고 있습니다.
EVVA Sicherheitstechnik GmbH
100년이 넘는 시간 동안 EVVA는 최고 수준의 기술력을 갖춘 기계식 및 전자식 출입 통제 시스템의 대명사로 자리매김해 왔습니다. 1919년 '발명·시험·활용·연구소(EVVA)'의 설립으로 시작된 여정은 오늘날 회사 철학의 핵심 근간이 되었습니다. EVVA는 자체적인 연구를 수행하고 독립적으로 제품을 개발 및 생산하며, 혁신적인 메카트로닉스 출입 통제 솔루션을 구현하고 있습니다. 가족 경영 기업인 EVVA는 전 세계적으로 해당 업계에서 가장 성공적인 기업 중 하나로 꼽힙니다. 300개 이상의 특허를 등록하였으며, 유럽 10개 시장의 현지 법인과 전 세계 유통망을 통해 글로벌 입지를 탄탄히 다지고 있습니다.
10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.
귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.
Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.