제한 구역 내 자동 속도 모니터링
이동 중 안전 확보
한 눈에 보기
- 산업 분야: 교통 안전 및 산업용 모니터링 애플리케이션
- 카메라: USB3 uEye LE(UI-1240LE)
- 작업: 민감한 작업 구역 내 차량 속도의 자동 캡처 및 문서화
- 과제: 조명 및 작업 환경 변동 조건에서도 신뢰할 수 있는 속도 측정 및 차량 식별
- 솔루션: 레이더 지원 시스템과 산업용 카메라, ANPR 및 정밀한 이미지 캡처를 위한 유연한 셔터 전환 기술 적용
- 고객 이점: 위험 운전 행동 감소, 안전성 향상, 추가 인력 없이 자동화된 데이터 분석 제공
물류 센터의 야드, 공항 주변, 산업 단지 등의 지역은 표준 교통 규칙을 따르지 않으며, 보행자나 지게차, 각종 장비 근처로 차량이 빈번하게 통행하기 때문에 매우 민감한 지역입니다. 한순간의 부주의와 과속이 결합되면 인명 피해부터 생산 중단 및 막대한 비용 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 안전상의 이유로 산업 현장 및 교통 현장에서의 차량 이동은 점점 더 자동 모니터링되고 있습니다.
영국 Westcotec은 산업 및 교통 분야의 안전 및 감시 솔루션 전문 기업입니다. 차량과 사람의 안전을 지능적으로 연계하는 시스템을 개발하여, 기업과 지자체가 위험을 최소화할 수 있도록 지원합니다. Westcotec은 이러한 요구를 충족시키기 위해 속도 측정과 차량 식별 기능을 결합한 자동화 시스템인 Automatic Speed Watch Camera (자동 속도 감시 카메라, ASWC)를 개발했습니다. 이 시스템은 독일의 산업용 카메라 전문 제조사인 IDS Imaging Development Systems의 검증된 이미지 프로세싱 기술을 기반으로 하며, 이는 차량 속도 측정 및 번호판의 정밀한 식별을 위해 고해상도 이미지 데이터를 제공합니다.
시스템 작동 방식 – 단순 측정 그 이상
“내부 안전 규칙만으로 위험한 운전을 방지하기에는 충분하지 않다는 사례를 거듭 목격하고 있습니다. 데이터를 기록할 뿐만 아니라 행동 변화에 적극적으로 기여하는 지능형 시스템이 필요합니다." 라고 Westcotec의 세일즈 디렉터 Olly Samways는 설명합니다. Automatic Speed Watch Camera (자동 속도 감시 카메라, ASWC)는 설정된 속도 제한을 초과하는 차량을 감지하고 고해상도 사진을 촬영합니다. 번호판 외에도 속도, 날짜 및 시간이 기록됩니다. 운전 면허 및 차량 등록 기관(DVLA) 연동을 통해 제조사, 모델, 색상 등의 추가 정보가 제공됩니다. 처리 과정은 레이더 보조 방식으로 진행되며, ANPR 매칭을 통해 차량 데이터를 안정적으로 식별합니다. 수집된 정보는 체계적으로 구조화되어 판독과 내보내기, 분석에 용이한 형태로 제공됩니다. 또한 반복되는 위반 행위를 감지할 수 있어, 주행 행태 개선을 위한 맞춤형 조치를 수립하는 근거로 활용됩니다. 데이터는 Wi-Fi 또는 USB를 통해 접근할 수 있으며, Westconnect 플랫폼을 통해 원격으로 관리하거나 이메일을 통해 자동 전송됩니다. SD(Secure Digital) 카드 녹화 기능으로 노트북을 항상 연결해놓지 않아도 됩니다.
정밀성과 기동성의 결합
IDS uEye LE 산업용 카메라는 ASWC의 핵심입니다. 이 카메라는 e2v 1.3MP CMOS 센서를 탑재하여 높은 감도와 우수한 이미지 품질을 제공합니다. 모노, 컬러, NIR 모델로 제공됩니다. 작동 중 글로벌 셔터와 롤링 셔터 모드 간 전환 기능은 빠른 움직임을 안정적으로 캡처하고 카메라가 변화하는 조명 조건에 적응할 수 있도록 합니다. 최대 4개의 개별적으로 정의 가능한 AOI를 설정하여 특정 사진 영역을 평가하고 여러 특징을 동시에 캡처할 수 있습니다.
“IDS 기술은 유연성을 제공합니다. 이를 통해 셔터 모드를 자유롭게 전환하여 낮에도 해질녘에도 상관없이 모든 이미지를 유효 데이터로 활용할 수 있습니다.”
ASWC는 USB3 및 GigE Vision과 호환되어 빠르고 안정적인 데이터 전송이 가능합니다. 대용량 이미지 파일도 신속하게 불러올 수 있으며, 교통량이 많은 상황에서도 시스템 성능이 저하되지 않고 일관되게 유지됩니다. 또한 데이터 분석, 알림 또는 시각화를 위한 타사 시스템에도 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 포괄적인 하드웨어 호환성은 신뢰성을 높이고 데이터 처리 속도를 가속화하며 현대적인 디지털 현장 환경에 원활하게 통합될 수 있도록 합니다.
현장 적용 및 결과
현재 ASWC 시스템은 영국 경찰청과 지방자치단체를 비롯해 물류 센터, 산업 단지, 공항 주변 지역 등 다양한 민간 사업장에서도 널리 운용되고 있습니다. 운영자들의 주된 목표는 추가 인력 투입 없이도 위험 운전 행태를 감소시키는 것이었습니다. 설치 과정은 매우 간편합니다. 장비를 설치하고 정렬하기만 하면 즉시 작동할 수 있습니다. 시스템 도입 후, 사용자들은 평균 주행 속도가 감소하고 내부 안전 기준 준수율이 대폭 향상되었다는 결과를 일관되게 보고하고 있습니다. 자동화된 데이터 수집을 통해 교통 완화, 구조적 개선, 또는 내부 교육 세션과 같은 맞춤형 조치를 시행할 수 있습니다.
이 시스템은 억제 수단이나 감시 도구가 아닌, 인식을 제고하고 장기적인 안전에 기여하는 예방적 수단으로 고안되었습니다. 이 기술의 강점은 이동성, 정밀한 데이터 수집, 그리고 기존 시스템과의 원활한 통합에 있습니다. 이는 현장의 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라, 운영을 최적화하고 장기적으로 위험을 줄이는 전략적 의사결정의 기반을 마련합니다.
전망
요구 사항이 증가하고 있습니다: 고객들은 클라우드 기반 접근, 유연한 보고 도구, 시각적 억제와 잠행 단속의 결합, 그리고 전체 사업장 전체를 아우르는 확장 가능한 솔루션을 요구하고 있습니다. Westcotec은 접근 제어, 차량 분류, 동적 위험 감지, 보행자 보호 등의 기능을 포함하는 로드맵으로 대응하고 있습니다. “하드웨어의 성능과 직관적인 소프트웨어를 결합하여 교통 분야의 이미지 프로세싱 한계를 한 단계 더 뛰어넘고, 이를 통해 더욱 안전한 환경을 조성하고자 합니다.”라고 Samways는 결론지었습니다.
Westcotec Ltd
Westcotec은 전통적인 LED 속도 제한 및 경고 표지판뿐만 아니라, 지상 감지 기술을 활용한 침수 경고, 교량 높이 제한 경고 및 충돌 방지 시스템과 같은 특수 장치를 제조합니다.
10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.
귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.
Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.