18 메가픽셀 카메라를 이용한 얼굴 식별 기술로 범죄를 막습니다.
사건이 해결됩니다!
영국 회사인 Acumé Forensic은, 사기죄부터 무장 강도 및 살인에 이르기까지 광범위한 범죄들을 해결하는 데 사용되는 증거 식별 서비스로 유명합니다. 이러한 케이스들을 해결하려면 잠재적인 가해자들을 확실하게 식별하는 것이 중요합니다. 식별 프로세스는 통상적으로 보관 이미지(머그샷) 또는 CCTV 화면에 의존하고, 좋지 않은 이미지 품질로 인해 종종 제한을 받습니다. 이미지들이 흐리거나 선명하지 않으면, 경찰 조차도 용의자를 식별하는 데 매우 큰 어려움을 겪을 것입니다. 대부분의 사건에서 이미지에 기록된 사람은 카메라를 직접 쳐다보지 않으므로 문제를 더 복잡하게 합니다. 그리고, 소스 자료의 낮은 품질때문에 Acumé Forensic의 팀과 같은 포렌식 전문가가 어려움을 겪게 됩니다. 이를 위해, Leeds를 기반으로 한 이 회사가 브래드포드 대학교와 협력하여 범죄와 싸우는 궁극적인 목표를 위해 명확한 식별을 위한 선도적인 기술을 개발했습니다.
어플리케이션
포렌식 전문가가 개발한 시스템을 통해, 순찰 경찰관들은 잠재적인 식별을 위해 확실하고 명확한 소스 자료를 생성할 수도 있습니다. 영국 내무성의 지침에 따르면, 경찰관은 적어도 5개의 구금 대상자의 이미지를 캡처해야 합니다. 이러한 이미지의 품질이 좋을수록, 나중에 범죄행위와 관련된 이미지 및 비디오 증거와 이러한 이미지를 비교하기가 더욱 쉬워집니다. 이것은 잠재적인 용의자들의 생체정보 식별을 위한 포렌식 시스템인 “HALO”를 개발하고자 하는 아이디어에 영감을 주었습니다.
각 "HALO"시스템에는 IDS Imaging Development Systems GmbH의 USB 3 uEye LE 머신 비전 카메라 4대가 구비되어 있습니다. 이러한 특히 강력한 CMOS 카메라들은 현재 표준을 훨씬 능가하는 수준의 품질로 단일 단계에서 다양한 각도로부터 잠재적인 가해자의 5가지 필수 사진들을 제공합니다.
이 시스템은 Acumé Forensic에서 개발한 소프트웨어를 동시에 사용하여 기록된 각각의 이미지와 함께 –모든 개인에게 고유한 – 생체정보 얼굴 데이터를 캡처합니다. 사용된 알고리즘은 사람 얼굴의 100만개 이상의 특징들을 구별할 수 있습니다. 캡처된 정보에는 피부색과 질감, 눈, 귀, 코, 입의 모양에 대한 세부 정보들이 포함됩니다. 또한, 이 시스템은 개인 얼굴의 피부 색상 변화뿐만 아니라, 다양한 특징들의 물리적 치수와 예를 들어, 얼굴이 평균 얼굴과 얼마나 다른지 등의 통계적 편차를 감지합니다. HALO는 사람의 고유한 얼굴 특징에 대한 기록을 생성하므로, 사람의 얼굴의 가장 작은 부분만 보인다고 해도 그 특징들은 추후 식별될 수 있습니다.
USB 3.0 카메라의 18 메가픽셀 센서는 세부 정보를 놓치지 않는 것을 보장합니다. 그 결과, 고유한 특징들은 밝게 표시되고, 심지어 불완전한 이미지에 포함된 정보라도 지문만큼이나 가치있게 만들 수 있습니다. 얼굴의 3D 모델이 생성되어, 자동 식별 분야에서 전례 없는 품질 표준을 가능하게 합니다.
결과적으로, 이미지의 품질이 좋지 않거나, 사람이 카메라를 직접 보지 않은 경우에도, CCTV 화면으로부터 촬영된 용의자를 식별하는데 사용될 수 있습니다. 시스템 개발에 참여하고 있는, 브래드포드 대학의 비주얼 컴퓨팅 교수인 Hassan Ugail 교수는, "알고리즘이 얼굴을 학습하면, 알고리즘은 귀만 있어도 얼굴을 인식할 수 있습니다."라고 설명합니다.
카메라
얼굴 식별을 사용한 범죄자 추적 가능성을 높이기 위해, 시스템 개발자 Peter Lowery가 이끄는 Acumé Forensic 팀은 UI-3580LE-C-HQ 컬러 카메라를 onsemi의 5 MP CMOS 센서와 3개의 UI-3590LE-C-HQ 카메라들을 HALO 시스템에 통합했습니다. 이러한 3대의 카메라에는 ON 반도체의 CMOS 컬러 센서가 장착되어 – VGA에서, 4K 영화를 거쳐 풀 18 MP 해상도에 이르기까지 풍부한 세부 이미지를 보장합니다. BSI (뒷면 조명) 픽셀 기술은 높은 수준의 감광도를 보장하여, 고해상도 시각화 작업에 이상적인 센서가 되도록 합니다. 47 x 46 x 26.3 mm의 소형의 치수를 가진 USB 3 uEye LE 카메라의 컴팩트한 하우징은 범죄 수사관들에게도 깊은 인상을 주었습니다. 비용 효율적이고, 공간 절약형인 프로젝트 카메라는, 특히 광각 렌즈들을 사용할 수 있는 C/CS-마운트 렌즈 마운트 덕분에 광범위한 용도에 적합합니다.
또한, 포렌식 전문가들은 IDS 카메라의 호환성에 대한 철저한 조사를 했습니다. DS 소프트웨어 개발 키트에서 제공된 많은 예시적인 샘플 프로그램은 이러한 슈퍼-탐정들(super-sleuths)이 올바른 카메라 공급자를 찾는데 도움을 주었습니다. USB 머신 비전 카메라는, IDS Software Suite의 .NET 인터페이스 덕분에 Acumé의 어플리케이션에 쉽게 통합되었습니다. "IDS가 제공하는 가장 큰 이점은 광범위한 제품 범위, 대규모의 소프트웨어 패키지 및 훌륭한 지원입니다." 라고 Peter Lowery는 단언합니다.
아웃룩 – 셜록 홈즈와 왓슨 박사
USB 3 uEye LE와 HALO와의 관계는 왓슨 박사와 셜록 홈즈와의 관계와 같습니다. 함께 하면, 그들은 무적의 범죄 해결팀입니다. 고해상도 사진을 찍고 생체정보 데이터가 캡처된 후, 처음에는 로컬 서버에 저장되고, 그 뒤에 국가 경찰 데이터베이스에서 사용될 수 있습니다. 이를 통해, 사람이 식별되고 그 이후, 데이터베이스 내의 기록과 매칭될 수 있고, 더욱 중요한 것은, 이것이 단순히 지역 수준이 아닌 국가 수준에서 이루어진다는 것입니다.
HALO 시스템은 곧 Leicestershire 경찰과 함께 브래드포드 대학에 의해 설치될 예정입니다. "또한 이 프로젝트는 운영체계가 서로 다른 다수의 전국 경찰의 데이터베이스들의 통합을 포함하는데, 이는 우리의 소프트웨어가 누군가를 식별하기 위해 이러한 모든 데이터베이스들에 신속하게 액세스 할 수 있다는 것을 의미합니다."라고 Ugail 교수는 설명합니다. 따라서, 미래에는, IDS 머신 비전 카메라와 함께 HALO를 사용하여 다양한 범위의 범죄 케이스들을 해결할 수 있게 될 것입니다 – 이는 나쁜 사람들에게 좋지 않은 소식입니다!
Acumé Forensic Ltd.
이 회사는 피해자들 및 범법자들에 대한 3D 바디 매핑 및 3D 범죄 현장 재구성을 포함하여, 검찰 및 방어팀에 대한 영국 최고의 전문가 의견 제공업체입니다. 자체 개발한 소프트웨어를 사용한, 법정에 증거로 제출할 CCTV 화면 캡처 및 분석이 그 포트폴리오에 포함됩니다. Acumé Forensic은 경찰 수사 분야에서 디지털 머신 비전 사용의 선구자로 여겨지며, 포렌식 머신 비전 및 지오메틱스(즉, 범죄 현장의 캡처 및 프레젠테이션/재구성) 분야의 시장 주도 기업입니다.
10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.
귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.
Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.