지식 기반

스탬핑 및 성형 기술에서 지능형, 카메라 기반의 공구 보호

신뢰할 수 있는 uEye CP 산업용 카메라의 도움으로 스탬핑(stamping) 및 성형(forming) 기술에서 값 비싼 공구 손상과 그에 따른 결과로서 비용 발생을 방지합니다.

프레스 샵(press shop)의 진화

디지털화를 통한 효율성 증대 - 거의 모든 산업 분야에서 이를 회피할 수 없습니다. 또한 프레스 샵의 운영자들은 점점 더 생산을 네트워크화하고 있습니다. 그러나 단일 프레스이든 프레스 라인이든 상관없이, 최신 상태를 유지하기 위해 반드시 전체 플랜트를 교체해야 하는 것은 아닙니다. "비용 집약적인 혁명 대신에 합리적인 진화"의 원칙에 따라, 기존 라인들을 개선(retrofit)하는 것이 유행입니다. 비주얼 금형 보호(Visual Die Protection)를 통해, Göppingen의 Schuler Pressen GmbH는 스탬핑 및 성형 기술에서 값 비싼 금형 손상과 그에 따른 결과로서 비용 발생을 방지하기 위한 솔루션을 제공합니다 - 기존 라인들에 대한 개선 가능. IDS Imaging Development Systems GmbH의 산업용 카메라와 지능형 소프트웨어가 장착되어, 생산 공정이 요구되는 대로 모니터링될 수 있습니다.

어플리케이션

시스템 원리는 간단합니다:  비주얼 금형 보호(VDP)는 초기 단계에 프레스 샵에서 금형 손상의 가능한 원인들을 감지하고, 손상 및 고장시간(downtime)이 발생하기 전에 라인을 정지시킵니다. 프레스 설치 공간의 다양한 영역들에 대하여, 서로 다른 모니터링 기능들을 설정할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 예기치 않은 사고를 방지하도록 광범위한 오류 소스들을 커버할 수 있습니다. 고장 확률이 감소하고 시스템의 안전한 동작이 보장됩니다.

제어 기능들은 컴포넌트 위치를 확인하는 것에서부터 이물질(foreign object) 감지 및 공정 중 검사, 개별 공구 기능들의 타겟팅된 모니터링까지 다양합니다. 예를 들어, 이전 프레스 패스의 판금 조각과 같은 이물질이 금형에서 감지되면, 이물질이 금형 표면으로 밀려들어가거나 손상을 일으킬 수 없도록 프레스가 자동으로 정지됩니다.

프레스 샵(press shop)의 디지털화
프레스 샵(press shop)의 디지털화
시스템이 예상치 못한 고장의 원인들을 감지하고 프레스를 정지시킵니다
시스템이 예상치 못한 고장의 원인들을 감지하고 프레스를 정지시킵니다

추가로, 모든 이미지들 및 분석 데이터는 완전한 추적가능성(traceability)을 위해 고객들이 사용할 수 있습니다. 지속적인 개선 프로세스들을 위하여, 시스템은 이미지와 프로세스 데이터를 동시에 연결하고 지능형 데이터 분석의 도움으로 설정을 최적화합니다. 중대한 편차가 있을 때만 생산 공정에 개입합니다. 따라서 비주얼 금형 보호(Visual Die Protection)는 생산 공장의 공정 신뢰성을 높이고, 공구 손상을 방지하며, 공장 가용성을 높이고, 사용자의 납품 능력을 보장합니다. 특히 적시 공급망(just-in-time supply chain)에서, 이는 결정적인 경쟁 우위입니다.

컴포넌트들의 위치를 확인함으로써 사고들을 방지
컴포넌트들의 위치를 확인함으로써 사고들을 방지

이 시스템은 실제 프레싱 공장 외부에서도 광범위한 모니터링 작업들에 사용될 수 있습니다. 기존 시스템의 손쉬운 개조와 광범위한 어플리케이션들 덕분에, 모니터링 기능은 몇 분 만에 설정될 수 있습니다. 따라서, 고객들은 카메라 기반의 도구 보호로부터 이점을 즉시 누릴 수 있습니다. 이는 Schuler 시스템이 아닌 경우에도 적용됩니다. 제품 데이터 처리의 도움으로, 이미 설정된 공구의 모니터링도 첫 번째 프레스 스트로크에서 로딩되고 모니터링될 수 있습니다.

카메라

Schuler 시스템의 기반이 되는 이미지 데이터는 IDS의 uEye CP 산업용 카메라에 의하여 제공됩니다. CP는 "Compact Power"를 의미하며, 모든 종류의 산업용 어플리케이션들을 위한 컴팩트한, 시각적 파워 팩을 상징합니다. 광범위한 픽셀 전처리로 최대의 기능을 제공하고, 이미지 시퀀스들을 버퍼링하기 위한 내부 120MB 이미지 메모리 덕분에 멀티-카메라 시스템에 완벽합니다. 크기가 29 x 29 x 29mm에 불과한 GigE 카메라는 특히 광 감도, 동적 범위, 및 색상 재현에서 우수한 점수를 받았습니다. 따라서 품질 보증이나 자동화와 같은 저조도 조건에서도 완벽한 결과를 제공해야 하는 어플리케이션에 적합합니다. "이미지 데이터의 품질이 우리에게 확신을 주었습니다. 프레스 샵의 불리한 조명 조건에서도, 카메라는 우리의 검사 시스템들을 위한 완벽한 소스 자료를 제공합니다"라고 Schuler Pressen GmbH의 디지털 솔루션 사업부 프로젝트 매니저 Christoph Pölzl이 설명합니다. 통합을 위해, 회사는 모든 uEye 산업용 카메라들을 관리하기 위한 중심이 되는 편리한 공구인 IDS 카메라 매니저를 사용했습니다.

하나 이상의 IDS 산업용 카메라들은 공구실(tool room)을 모니터링합니다
하나 이상의 IDS 산업용 카메라들은 공구실(tool room)을 모니터링합니다

“이미지 데이터의 품질이 우리에게 확신을 주었습니다. 프레스 샵의 불리한 조명 조건에서도, 카메라는 우리의 검사 시스템들을 위한 완벽한 소스 자료를 제공합니다.”

— Christoph Pölzl - Schuler Pressen GmbH의 디지털 솔루션 사업부 프로젝트 매니저 —

전망

비주얼 금형 보호(Visual Die Protection)는 2019년부터 시장에 출시되었으며, 그 이후로 스탬핑 및 성형 기술에서 신뢰할 수 있는 시각 보호 공구로 자리 잡았습니다. 인공 지능과 산업용 카메라를 통해, 프레스 샵에서 선명한 시야를 제공합니다. "미래에 우리는 지속적으로 성장하는 시장을 기대합니다"라고 Christoph Pölzl이 예측합니다. 공정 및 공구 모니터링 외에도, 공정 중 품질 모니터링의 영역에서 추가 어플리케이션들이 추가됩니다. 또한, 이미지와 프로세스 데이터를 연결하는 진단 공구도 지속적으로 확장되고 있습니다. 그래서 진화는 계속되어 결국에는 작은 혁명으로 이어지지 않을까요?

Schuler

Schuler 로고

Schuler는 네트워크로 연결된 프레스에서부터 프레스 샵 설계에까지 성형 기술의 모든 영역에서 고객별(customer-specific) 첨단 기술을 제공합니다. 프레스 외에도, 제품 포트폴리오에는 전체 금속 가공 산업을 위한 자동화 및 소프트웨어 솔루션, 공구, 공정 노하우 및 서비스가 포함됩니다. 이 회사는 국제 기술 그룹 ANDRITZ의 일부입니다.

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi