지식 기반

컴퓨터 비전과 시선 추적 기술을 활용한 추적 가능한 시각적 품질 검사

카메라 기반 이미지 프로세싱 시스템을 활용한 클린룸 품질 관리

한 눈에 보기

산업 분야:
품질 보증, 제조업
카메라:
USB 3 uEye XLE
작업:
디지털 품질 관리 프로세스에서 자동 이미지 분석과 수동 시각 검사를 결합
과제:
오류를 신뢰성 있게 감지하고, 중복 검사를 줄이며, 검사 결과를 빠짐없이 문서화
솔루션:
QM.AID는 신경망을 활용해 제품 이미지를 분석하고, 이상이 의심되는 부품을 작업자에게 전달해 수동 검사를 진행합니다.
고객 이점:
일반적인 검사 건을 자동으로 승인하여 검사자의 업무 부담을 줄입니다. 모든 검사 결과를 추적 가능한 형태로 문서화합니다.

현미경이 스스로 판단을 돕는다면

때로는 아주 작은 차이가 제품 전체의 품질을 좌우합니다. 미세한 편차나 작은 손상, 사소한 불규칙성만으로도 부품이 품질 기준을 충족하지 못할 수 있습니다. 따라서 시각 검사는 최고 수준의 집중력과 정밀성을 요구합니다. 하지만 사람이 검사하면 개인의 인식 차이가 결과에 영향을 줄 수밖에 없습니다. 숙련된 작업자의 판단력을 유지하면서 검사를 더욱 객관적으로 진행할 방법은 무엇일까요?

독일 Geretsried에 본사를 둔 Antra ID GmbH는 MQS QM.AID를 통해 이 문제에 대한 해결책을 제시합니다. 현미경 기반 스테이션은 지능형 컴퓨터 비전과 시선 추적을 결합합니다. 특허 출원 중인 이 프로세스는 자동 이미지 분석과 수동 시각 검사를 하나의 디지털 워크플로우로 통합합니다. IDS Imaging Development Systems의 USB 3 uEye XLE 산업용 카메라는 이러한 검사 프로세스에 필요한 이미지를 제공합니다. 일반적인 검사 건은 자동으로 통과시켜 다음 생산 단계로 넘기고, 보다 면밀한 평가가 필요한 경우에는 작업자의 전문성을 활용하는 것이 핵심입니다.

판정이 명확한 검사의 자동 처리

품질 관리는 근본적인 딜레마에 직면해 있습니다. 오류를 최대한 정확하게 감지하고, 모든 검사 과정을 빠짐없이 문서화해야 합니다. 반면 중복 검사는 추가 업무를 유발합니다. 수작업만으로 검사하면 제품 품질을 투명하게 파악하기 어렵고, 작업자마다 인식 차이가 있어 검사 결과에 편차가 발생할 수 있습니다. MQS QM.AID는 기계와 작업자의 역할 분담을 통해 이 문제를 해결합니다. 검사 전에 양품에 대한 정보를 저장합니다. 소프트웨어는 이를 바탕으로 신경망을 사용해 촬영한 제품 이미지를 분석하고 편차를 찾아냅니다. 이상이 없는 부품은 다음 생산 단계로 자동 진행할 수 있습니다. 그러나 시스템이 결함이 의심되는 부품을 감지하면 작업자에게 전달해 수동 검사를 진행하도록 합니다.

이는 주로 검사자의 역할을 변화시키는 것이라고 Antra ID의 매니징 디렉터 Andrea Révész는 설명합니다. "모든 부품을 동일한 수준으로 검사하는 대신, 작업자는 시스템이 이상을 감지한 부품에 집중할 수 있습니다. 특히 높은 품질 기준이 요구되는 중소 규모 생산에서는 검사 작업량을 크게 줄일 수 있습니다.”

품질 검사 과정의 추적성 확보

QM.AID는 편차를 수동으로 검사할 때 카메라 이미지와 시선 추적 시스템을 함께 활용합니다. 이를 통해 작업자가 제품의 어느 부분을 검사했는지 기록합니다. 인공지능 기반 컴퓨터 비전은 부품의 품질 평가를 지원하고, 시선 추적 시스템은 작업자의 시각 검사 과정에 함께 활용됩니다. 전체 시스템은 즉시 사용할 수 있는 검사 스테이션 형태로 제공됩니다. 현미경, 패널 PC, 시선 추적 장치, 링 라이트 및 삼각대 시스템이 사전에 통합되어 있으며, 캘리브레이션과 테스트까지 완료된 상태로 제공됩니다. 모니터는 애플리케이션에 따라 현미경 옆이나 위에 배치합니다. 인체공학적으로 설계된 작업 공간은 전체 시스템 구성에서 중요한 부분입니다.

카메라와 모니터를 갖춘 현미경 검사 스테이션.
QM.AID는 현미경, 패널 PC, 시선 추적 장치, 링 라이트, 삼각대 시스템을 즉시 사용 가능한 하나의 검사 스테이션으로 결합합니다.

문서화 기능도 통합되어 있습니다. 검사 결과는 FactBase 내 QM.AID FactSheets에 디지털 방식으로 기록되며, 이후 분석에 활용할 수 있습니다. ERP 연동 옵션을 통해 디지털 데이터 흐름을 확장할 수 있습니다. 솔루션은 ‘온프레미스’ 방식으로만 운영되므로 데이터와 모델은 사용자의 네트워크 내에 보관됩니다. 그 결과, 이미지 획득부터 자동 예비 평가, 필요한 부분에 대한 수동 검사, 추적 가능한 검사 결과 도출까지 기존의 시각 검사를 중심으로 이어지는 연속적인 디지털 프로세스가 구현됩니다.

품질 판단의 기반이 되는 이미지 데이터

소프트웨어가 AI를 활용해 평가하려는 검사 대상은 먼저 신뢰성 있게 촬영해야 합니다. 이 과정에서 IDS의 USB 3 uEye XLE 카메라가 사용됩니다. 카메라는 검사 대상 제품을 촬영하고, 추가 처리를 위해 QM.AID 소프트웨어에 이미지 데이터를 전달합니다. 카메라 이미지는 두 가지 역할을 합니다. 신경망 분석의 기반이 되는 동시에, 이상이 감지되어 작업자가 수동 검사를 진행해야 할 때 모니터에 표시되는 검사 이미지로도 사용됩니다.

Antra ID는 카메라를 선정할 때 인터페이스, 센서, 속도, 컴팩트한 크기, 가격을 특히 중요하게 고려했습니다. 카메라는 IDS peak를 통해 연동됩니다.

"현미경 기반 솔루션에 카메라를 컴팩트하게 통합하면서도 자체 소프트웨어에서 유연하게 제어할 수 있는 제품을 찾는 것이 매우 중요했습니다. USB 3 uEye XLE와 IDS peak를 사용하면 라이브 뷰 중에도 QM.AID에서 카메라 설정을 직접 조정할 수 있습니다."

— Andrea Révész, Managing Director, Antra ID —

전망

지능형 이미지 프로세싱 기술이 지속적으로 발전함에 따라 자동화된 시각적 품질 검사의 가능성도 더욱 확대되고 있습니다. 이에 따라 QM.AID는 다양한 검사 작업에 대응할 수 있도록 모듈형·확장형 시스템으로 설계되었습니다. 주요 대상은 불량품 납품으로 큰 후속 비용이 발생할 수 있는 중소 규모 생산을 수행하는 까다로운 제조 환경입니다. Antra ID는 의료 기술, 자동차 산업, 항공, 전자 및 기계 공학 분야 등을 주요 적용 분야로 보고 있습니다.

이 솔루션의 기본 개념은 자동 결함 감지를 넘어섭니다. 기계는 반복적인 검사 건을 처리하고, 작업자는 이상이 발견된 부품에 집중합니다. 컴퓨터 비전, 사람의 판단력 및 디지털 문서화가 함께 작용하여 전체 가치 사슬에 걸쳐 효율적이고 추적 가능한 품질 프로세스의 기반을 마련합니다.

Antra ID GmbH

Antra ID GmbH 로고

Antra ID GmbH는 제조업에 특화된 산업 IT 시스템 통합 분야의 전문 기업입니다. 독일 Bavaria에 본사를 둔 이 기업은 고객이 제품 및 공정 품질을 개선하는 동시에 전반적인 효율성을 높일 수 있도록 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

uEye XLE

사용 모델: U3-3564XLE-C-HQ

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Sabine Terrasi은10년 이상 회사 프로필, 브로셔 및 사례 연구 디자인뿐만 아니라, 회사 및 기술 제품 커뮤니케이션도 지원해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 명확한 메시지와 근거 있는 콘텐츠를 제작합니다.

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.