지식 기반

지능형, 카메라 기반 스마트 승객 수 집계 시스템으로 지역 교통의 투명성과 예측 가능성 향상

Adigo nPax 시스템이 차량 내 탑승객을 uEye CP 카메라로 감지합니다.

카메라를 통한 승객 수 집계

정확한 승객 수 집계는 운송 회사에 필수적입니다. 이를 통해 운행 시간표를 최적화하고, 수용 능력을 효율적으로 활용하며, 지역 대중교통 운영을 개선할 수 있습니다. 최신 솔루션 중 하나는 카메라 기반 승객 계수 시스템입니다. 지능형 이미지 프로세싱 시스템은 수동으로 집계하지 않고도 탑승 및 하차 인원을 자동으로 정확하게 기록합니다. 노르웨이 Adigo Mechatronics사는 페리를 위한 ‘Adigo nPax’ 시스템을 개발했습니다. IDS Imaging Development Systems GmbH 산업용 카메라는 이 시스템에 필요한 이미지를 제공합니다. 그렇다면 이 기술은 어떻게 작동하며, 어떤 장점이 있고, 어디에서 사용되고 있을까요?

애플리케이션

국제 해운 규정에 따라 페리 운영사는 탑승객 수를 정확히 파악해야 합니다. 전통적으로는 승차권 발권 과정에서 인원을 확인해 왔으나, 자동화가 진행되면서 페리 탑승은 점차 자유로운 흐름(free-flow) 방식으로 전환되고 있습니다. 차량과 승객이 전통적 검표나 차단 장치 없이 바로 승선할 수 있습니다. 이 과정에서 카메라, 센서, 디지털 요금 징수 기술 등 자동화 시스템이 차량 번호판이나 승객 수를 실시간으로 기록합니다. 목표는 긴 대기 시간 없이 빠르고 원활한 승선 절차를 구현하는 것입니다.

그러나 이동 중인 차량 내 승객 수를 세는 것은 여전히 어려운 문제로, 특히 승객 수가 많거나 차량 창문이 선팅되어 어린이가 탑승한 경우에는 직원의 도움이 필요할 때가 많습니다. 이런 경우 Adigo nPax 시스템이 필요합니다: 카메라와 AI 지원 알고리즘의 결합을 통해 승객 수를 자동으로 집계하고, 이를 선박의 기록 시스템에 직접 전송합니다. 데이터는 중앙에서 문서화되어 관련 당국이나 내부 프로세스에서 활용할 수 있습니다. 필요 시 승무원은 모바일 기기를 통해 수동으로 집계 결과를 확인하고, 이를 통해 시스템을 지속적으로 개선할 수 있습니다.

Adigo nPax로 가능한 승객 수 그림
Adigo nPax 승객 수 집계 시스템

정확한 승객 데이터로 효율성 향상

Adigo nPax 시스템을 통해 계수 정확도와 운영 효율성이 크게 향상됩니다. 맞춤형 조명 솔루션을 갖춘 엄선된 산업용 카메라는 빠른 차량 속도에서도 선명한 이미지를 안정적으로 캡처합니다. 데이터는 현장에서 바로 분석됩니다. 최첨단 AI 모델이 실시간으로 이미지를 처리하여 시스템을 통과하는 모든 차량의 정확한 승객 수를 즉시 제공합니다. 데이터 보안 측면에서, 모든 영상 데이터는 선박 내에서만 사용되며, 외부 저장이나 전송은 이루어지지 않아 개인 정보 보호에 기여합니다. 이 시스템은 1년 이상 Arsvågen-Mortavika 노선에서 운영되고 있습니다.

Adigo nPax 시스템을 지나가는 자동차
Adigo nPax는 시스템을 통과하는 모든 차량에 대해 정확한 승객의 수를 즉시 제공합니다.

"수백 대의 차량을 대상으로 한 제어 테스트 결과 98% 이상의 계수 정확도를 보였습니다. 선팅된 창문, 유아용 카시트 커버, 노르웨이 해안의 변덕스러운 기상 조건과 같은 문제에도 불구하고 Adigo nPax는 정확한 결과를 안정적으로 제공합니다."

— André Ødegårdstuen, Adigo Mechatronics 제품 개발자 —

뛰어난 감광도를 갖춘 카메라

사용된 카메라는 IDS GigE uEye CP 모델입니다. 29 x 29 x 29 mm의 컴팩트한 크기, 50g의 경량 마그네슘 하우징으로 산업용에 적합합니다. 자동화, 의료기술, 생명과학, 농업, 물류, 교통 분야 등 다양한 환경에서 활용 가능합니다.

Adigo는 IDS 포트폴리오에서 가장 감도가 뛰어난 e2v 1.3 MP CMOS 센서 탑재 모델을 선택했습니다. CCD 품질의 뛰어난 감광도 외에도 작동 중에 전환할 수 있는 두 가지 글로벌 및 롤링 셔터 방식을 제공하여 변화하는 요구 사항과 환경 조건에 대한 유연성을 극대화합니다. 또한 최대 4개의 관심 영역(AOI)을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 여러 특성을 동시에 확인할 수 있으며, 다른 파라미터를 사용하여 AOI를 캡쳐할 수 있습니다.

"이 카메라는 임계 파장 범위에서 감도가 뛰어나고 필요한 프레임률로 고품질 이미지를 제공하기 때문에 특별히 선택했습니다."라고 Ødegårdstuen은 말합니다. "견고하고 효율적인 운영을 가능하게 하는 IDS peak C++ 인터페이스를 통해 Adigo nPax 시스템과의 원활한 통합이 이루어졌습니다."

Adigo nPax 시스템의 일반 보기 및 클로즈업 화면
엄선된 산업용 카메라와 맞춤형 조명 솔루션, AI를 갖춘 Adigo nPax 시스템은 모든 승객을 안정적으로 촬영합니다.

전망

Adigo의 본고장인 노르웨이뿐 아니라 전 세계적으로 자동 승객 수 집계 솔루션에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 대중교통 최적화를 위한 효율적인 데이터 기반 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 특히 카메라 기반 자동화 시스템은 정확한 승객 집계뿐 아니라 교통 흐름에 대한 귀중한 인사이트를 제공하며, 자원 활용을 극대화할 수 있게 합니다. 공공 부문에서 지속가능성과 효율성이 점점 더 중요한 역할을 하는 시점에서, 이러한 기술은 교통 부문의 미래 경쟁력 확보에 기여하고 있습니다.

Adigo Mechatronics

Adigo 로고

uEye CP

사용 모델: UI-5240CP Rev.2.2

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi