내부 물류 프로세스들의 문서화를 위한 자동화된 사진 포털
제어를 통한 구동
인더스트리 4.0의 디지털화로 인해, 내부 물류는 지속적으로 변화의 대상입니다. 내부 추적성(internal traceability), 즉 창고 또는 생산 시설에서 상품의 추적은, 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 제조업체와 소비자는 제품의 안전과 품질에 점점 더 많은 역점을 두고 있습니다. 따라서 비용이 많이 들고 이미지를 훼손하는 불만은 피해야만 합니다. 자동화 시스템은 여기에서 상품 제어를 최적화하는 동시에 운영자의 작업을 촉진하고 가속화하여, 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
내부 물류에서 내부 추적을 위한 시스템의 성공적인 구현의 예는 Schnellecke Logisitcs에서 찾을 수 있습니다. 독일 Dingolfing 사이트에서, Kleve에 위치한 Pose Automation GmbH의 확장 가능한 품질 보증 솔루션은 입고 및 출고 제품 검사를 위한 포괄적인 사진 문서화를 보장합니다. 물류 홀(logistics hall)에서 사용되는 P.Portal은 상품 상태 분석 및 문서화를 맡아서, IDS의 똑똑한 USB3 Vision 산업용 카메라를 사용합니다.
어플리케이션
P.Portal은 구성 요소가 있는 컨테이너들을 검사하는 데 Schnellecke에서 사용됩니다. 불만이 발생한 경우에 증거 및 문서화의 목적을 위하여, 채워진 컨테이너들은 사진 촬영되어야 합니다. 지금까지, 직원들이 디지털 카메라를 사용하여 수동으로 이 부분을 처리하였습니다 - 이제 uEye CP 제품군의 카메라 4대가 해당 컨테이너의 사진을 각각 촬영합니다. 트리거 센서 덕분에, 이는 반복된 정확도로 완전 자동으로 이루어집니다. PC 기반 멀티 카메라 시스템은 이미지 데이터를 표시하고 동시에 저장합니다. 카메라는 문서화할 컨테이너가 그 밑을 통과하는 브릿지 같은 구조에 장착됩니다. 거리 센서에 의해 트리거되면, 이 컨테이너는 통과할 때 4개의 면(전면/후면/좌측/우측)으로부터 자동으로 촬영됩니다.
원칙적으로, 카메라 위치는 자유롭게 선택할 수 있으며, 이 경우에서 포털의 좌측과 우측입니다. 포털의 두 측면 확장들을 통하여, 모든 사진들을 동시에 촬영할 수 있습니다. 선택적인 Smart Light 모듈은 이미지 캡처 프로세스를 위한 지능형 조명 제어를 가능하도록 하여, 에너지 비용을 적극적으로 절감합니다.
Schnellecke Logistics의 린 매니저(Lean Manager) Anne Hofbauer는, "시스템은 우리의 모든 요구 사항을 충족합니다"라고 강조합니다. "연속적인 사용에서도 안정적입니다." 이미지 처리 구성 요소는 작업을 완벽하게 해결합니다: 지나가는 트램들과 그것들의 화차들은 자동으로, 개별적으로 고해상도로 촬영됩니다. 주문 및 처리 번호가 문서화되어 있으므로 완벽한 추적이 가능합니다. 고속 열차도 1ms의 짧은 노출 시간으로 완벽하게 촬영됩니다. "따라서, 고감도 카메라는 모션 블러(motion blur)없이 이미지 자료를 캡처하고, 이미지가 전체적으로 동일한 품질이고 컨테이너의 필요한 모든 면이 촬영되기 때문에 완벽한 추적성을 보장합니다."라고 Anne Hofbauer는 확신합니다.
“따라서, 고감도 카메라는 모션 블러없이 이미지 자료를 캡처하고 완벽한 추적성을 보장합니다.”
Pose Automation의 매니징 디렉터 Sebastian Pose에게, 시스템에 장착할 카메라에 대한 중요한 선택 기준은 해상도, 속도 및 광감도였습니다. 이 표준화된 어플리케이션에서는, 모델 U3-3890CP가 사용됩니다. Schnellecke 용으로 통합된 이 USB3 비전 카메라는, 매우 짧은 노출 시간으로 완벽한 결과를 요구하는 작업에 매우 적합합니다. Sony STARVIS 제품군의 고해상도 12.00 MPixel 센서를 특징으로 하며, 센서의 BSI("후면 조명") 기술 덕분에 우수한 감광도와 낮은 노이즈를 자랑합니다. uEye+ 카메라는 또한 광범위한 픽셀 전처리와 함께 작동하며, 이미지 시퀀스 버퍼링을 위한 내부 120MB 이미지 메모리가 있습니다 - P.Portal과 같은 멀티 카메라 시스템을 위한 좋은 선택입니다.
"기본적으로, 추적 솔루션 P.Portal은 다양한 IDS 카메라 모델들의 유연한 사용을 위하여 설계되었습니다. 이를 통해 고객에게 광범위한 경제적인 어플리케이션들을 제공할 수 있습니다. 대체로, IDS 카메라들은 견고함과 특히 우리의 시스템에 쉽게 통합되는 것이 특징입니다. 통합은 편리한 IDS peak 소프트웨어 개발 키트의 도움으로 이루어집니다."라고 Sebastian Pose는 설명합니다.
소프트웨어
Pose Automation에서 개발한 소프트웨어의 도움으로, 이미지는 날짜와 시간과 함께 클라이언트의 시스템에 실시간으로 저장됩니다. "전체 시스템뿐만 아니라 소프트웨어 개발에서 우리에게 중요했던 것은, 사진촬영 프로세스의 높은 수준의 자동화였습니다. 게다가, P.Portal은 딥 러닝 기술로 얼굴 픽셀화를 제공하므로 DGSVO를 준수합니다."라고 Sebastian Pose는 설명합니다. 또한 여기에 사용된 "Smart Light" 녹색 기술과 같은 모듈식 확장이 가능하며, 이를 통해 통로의 균일한 조명이 자동으로 켜지고 꺼집니다. "Code Reading", "Booking Live", "Smart Recording"과 같은 추가 모듈이 완전하게 제공됩니다
시스템의 장점은 분명합니다:
- 불만 발생 시 명확성: 사진 자료는 인계(handover) 당시에 손상이 이미 존재했었는지 여부를 빠르고 쉽게 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 이것은 시간과 불필요한 비용들을 절약합니다.
- 완전한 문서화: P.Portal은 인계 시 상태를 촬영합니다. 물류 프로세스는 카메라에 의해 끊어짐이 없이 기록됩니다.
- 제품 및 주문 추적: 선택적으로, 바(bar), DMC 및 QR 코드가 포함된 포장 라벨은 고객의 자체 예약 시스템에서도 자동으로 판독되고 연결될 수 있습니다.
- 시간 중립: 전체 사진촬영 프로세스는 추가적인 시간이 들지 않습니다
"사진 프로세스의 자동화는, 완전한 문서화에 관한 프로세스를 보장하는 것은 물론, 프로세스 흐름을 시간 효율적으로 만들고 직원의 작업 부하를 줄입니다."라고 Schnellecke Logistics의 린 관리자 Anne Hofbauer는 지적합니다.
전망
제품의 품질이 좋아야 합니다 - 항상 어디서든. 확장 가능한 품질 보증 솔루션 P.Portal은 입고 또는 출고되는 상품 검사 동안은 물론, 진행중인 생산 동안에도 상품 및 제품의 상태를 분석하고 문서화합니다. 이미지 처리의 도움을 통해 내부 물류 프로세스를 자동화할 수 있는 모든 곳에서 잠재력이 있습니다. 올바른 솔루션을 사용하면, 산업에 관계없이, 기업이 프로세스를 더욱 발전시키고 기업의 결과를 개선하는 데 도움이 됩니다.
Schnellecke Logistics SE
Schnellecke Group은 다양한 물류 서비스를 제공하고 국제적으로 운영되는 가족 기업(family business)입니다. 물류, 운송 및 생산의 3개 부서들로 구성된 Schnellecke는 전 세계에 걸쳐 기업들의 공급망의 필수 부분들을 커버합니다. 이 회사는 운송 및 창고에서부터 사전 조립 및 부가가치 서비스, 개별 부품들 및 모듈들의 순차적 생산 및 컨테이너 호환 패키징까지 이르는 전반적인 개념을 개발합니다.
시스템 통합기: Pose Automation GmbH
IDS 솔루션 파트너 Pose Automation GmbH는 산업 환경을 위한 고성능 측정 및 테스트 시스템을 개발합니다.