색상 실루엣이 나타나는 대형 인터랙티브 디스플레이 벽 앞에서 포즈를 취하고 있는 두 사람

기술과 참여의 만남: IDS 카메라, vvvv, 그리고 SCHNELLE BUNTE BILDER(빠르고 다채로운 이미지)가 만들어내는 체험형 역사

인터랙티브 설치 작품

한 눈에 보기

  • 산업 분야: 박물관, 미디어 아트 및 인터랙티브 전시 시스템
  • 카메라: GigE uEye CP (GV-5280CP Rev. 2.2) 및 uEye XCP (U3-3680XCP-NIR Rev. 1.2)
  • 작업: 인터랙티브 및 참여형 전시 시설을 위한 관람객 움직임의 포착 및 실시간 연동
  • 과제: 시각적 간섭 없이 가변적인 조명 조건과 겹쳐지는 프로젝션 환경 속에서 사람을 안정적으로 감지
  • 솔루션: 저지연 처리 및 시각화를 위해 산업용 카메라, NIR 기술, YOLO 트래킹, vvvv 실시간 플랫폼을 결합한 시스템 구축
  • 고객 이점: 창의적인 실시간 시스템과의 손쉬운 통합을 바탕으로 몰입감 높고 안정적이며 유연한 상호작용 경험 제공

2025년 12월 9일, Bonn에 위치한 독일연방공화국 역사박물관(Haus der Geschichte)에서 새로운 상설 전시 “You Are Part of History”가 개막했습니다. 핵심은 참여에 있습니다: 관람객은 단순히 정보를 수집하는 데 그치지 않고, 역사적 서사에 적극적으로 몰입하며 콘텐츠를 만들어가고 자신만의 흔적을 남기게 됩니다. 이러한 새로운 형태의 참여는 SCHNELLE BUNTE BILDER, 독일 역사박물관 재단, vvvv 실시간 플랫폼, 그리고 IDS Imaging Development Systems의 산업용 카메라 간의 긴밀한 협력을 통해 기술적으로 실현되었습니다.

미디어 아티스트 Sebastian Huber와 SCHNELLE BUNTE BILDER 팀은 수년간 예술, 기술, 커뮤니케이션을 결합한 인터랙티브 설치 작품을 개발해 왔습니다. 이러한 작업을 위해 실시간 애플리케이션을 위한 시각 프로그래밍 환경인 vvvv를 폭넓게 활용합니다 이 플랫폼은 생성형 시각화에 특히 적합하며, 박물관 내의 3D 환경이나 설치 작품에 활용하기에 매우 최적화되어 있습니다.

“산업용 제품과 창의적인 소프트웨어의 상호작용은 매우 흥미롭습니다.”라고 Sebastian Huber는 강조합니다. “IDS는 견고하고 정밀한 하드웨어를 제공해 주며, vvvv는 이를 실시간으로 창의적으로 활용할 수 있는 유연성을 제공합니다.”

이 역사박물관 내 여러 주요 전시 구역에는 IDS 카메라가 설치되어 있습니다. 최초의 인터랙티브 미디어 형식은 2022년 실험 공간인 “#Proberaum”에서 시범 운영되었으며, 이제는 새로운 상설 전시의 일부로 통합되어 운영되고 있습니다.

첫 번째 공간: 프롤로그 – “You are part of history (당신은 역사의 일부입니다)”

전시의 도입부에서는 대형 LED 스크린을 통해 역사적 장면들이 상영되며, 관람객의 모습이 실시간으로 그 장면 속에 통합되어 나타납니다. 이를 통해 관람객들은 자연스럽게 ‘You are part of history (당신은 역사의 일부입니다)’라는 전시 주제를 마주하게 됩니다. uEye CP 시리즈의 GigE Vision 산업용 카메라를 사용하여 최대 40명의 사람을 동시에 감지하고 촬영합니다.

이 카메라는 Sony의 소형 IMX264 CMOS 센서를 탑재하고 있으며, 높은 감도와 넓은 동적 범위 덕분에 변화하는 조명 환경이나 밝은 조명 아래에서도 움직임을 정확하게 포착합니다. 캡처된 이미지 데이터는 IDS peak SDK를 통해 vvvv로 직접 전송되며, vvvv는 이에 실시간으로 반응하여 벽면에 해당 시각화를 구현합니다.

역사 사진 위에 두 장의 컬러 이미지가 합쳐진 사람들의 실루엣
아래: 방문객 실루엣 감지; 위: 장면 속 실루엣 통합.

Huber는 다음과 같이 설명합니다. “카메라는 조명이 변하거나 난간 등 장애물이 있거나 매우 넓은 시야각을 갖는 어려운 환경에서도 방문객을 안정적으로 포착해야 합니다.” 이 과정에서 하드웨어의 안정성과 소프트웨어의 유연성의 결합은 매우 중요합니다. “IDS 카메라는 다양한 센서 옵션, USB 3.0 또는 GigE Vision의 유연한 인터페이스, 그리고 무엇보다 IDS peak SDK를 통한 쉬운 통합을 제공하여 vvvv 개발자가 모든 파라미터에 직접 접근할 수 있게 합니다.”  

두 번째 공간: “When were you born? (당신은 언제 태어났나요?)” – 손으로 체험하는 역사

또 다른 전시 공간에서는 관람객이 투사된 화면 위에 직접 손을 올립니다. 손바닥 자국이 인식되면 관람객의 출생 연도부터 청년 시절에 해당하는 역사적 사진이 화면에 나타납니다. uEye XCP 시리즈 U3-3680XCP-NIR 모델 카메라 두 대가 움직임을 포착합니다. Huber는 어려움을 이렇게 설명합니다. “카메라는 투사된 화면에 혼동되지 않고 사람을 정확하게 인식해야 합니다. 그래야만 투사된 화면이 피드백 루프를 생성하지 않으면서 주변 사람들에게 실시간으로 반응할 수 있습니다.”

선택된 IDS 카메라는 이러한 용도에 이상적입니다. 이 제품은 5Gbps 속도의 SuperSpeed USB를 통해 데이터를 전송하며, 근적외선(NIR) 대역 통과 필터를 장착하고 있습니다. 이 필터는 원치 않는 반사를 제거하고 밝은 환경에서도 안정적인 감지를 가능하게 합니다. BSI 픽셀 기술이 적용된 5MP AR0522 센서는 낮은 전력 소비량에도 불구하고 뛰어난 감도와 낮은 노이즈, 그리고 근적외선(NIR) 영역에서의 강력한 성능을 제공합니다. 움직임 데이터는 실시간으로 전송되어, 관람객들의 다양성을 조명하는 하나의 집합적 초상화를 완성합니다.

“카메라는 시각적 연출을 방해하지 않으면서도 필요한 움직임 데이터를 제공합니다. 몰입형 스토리텔링에서 이것은 매우 중요합니다. 기술은 겉으로 드러나지 않으면서도 감지할 수 있어야 합니다.”

— Sebastian Huber, SCHNELLE BUNTE BILDER —
알루미늄 프로파일에 대형 렌즈와 NIR 필터가 장착된 IDS 산업용 카메라
투사 화면 뒤에서 관람객의 움직임을 포착 중인 uEye XCP 카메라

추적 기능은 이미지 데이터 내의 물체를 인식하는 머신러닝 알고리즘인 YOLO 소프트웨어를 사용하여 구현되었습니다. 매우 빠르게 동작하며, 그래픽 카드 환경에서는 실시간 구동까지 가능합니다. Sebastian Huber는 “손 인식을 위해 가장 단순한 형태의 ‘물체 탐지’ 기술을 사용합니다.”라고 설명합니다. 이 방식은 감지된 물체의 위치와 크기 정보를 제공합니다. 스크린샷에는 YOLO가 손 주위에 생성한 파란색 바운딩 박스가 표시됩니다. 이를 위해 Huber와 그의 팀은 파인 튜닝을 통해 맞춤형 YOLO 모델을 개발했습니다. “현재 이 모델은 ‘적외선 손’을 안정적으로 감지하지만, 주먹에는 반응하지 않습니다.”

모델 학습에서 열린 손과 주먹을 구분하기 위한 16개 영역이 표시된 스크린샷.
손 인식 모델 학습 화면 스크린샷

실시간 상호작용을 위한 기술

Sebastian Huber는 IDS 카메라의 성능과 활용도를 다음과 같이 강조합니다. “uEye 카메라는 뛰어난 성능을 자랑하며, 게인 조정과 같은 이미지 보정 기능을 자체적으로 수행하며, 실시간 인터랙티브 설치 작품에 필수적인 모든 기능을 제공합니다. 특히 실용적인 점은 렌즈와 센서 선택부터 USB 또는 GigE 인터페이스까지, 요청에 따라 카메라를 맞춤 제작할 수 있다는 것입니다. 맞춤형 솔루션으로서, 어떤 설치 환경의 요구 사항에도 정확하게 맞춰 구성할 수 있습니다. 동시에 이 제품들은 견고하고 내구성이 뛰어나며 신뢰할 수 있습니다.” vvvv의 공동 개발자인 Joreg은 다음과 같이 덧붙입니다: “독일 역사박물관의 인터랙티브 설치 작품과 같은 프로젝트에서 vvvv는 용도에 따라 개발 속도를 높여주어 특히 유용합니다.”

IDS 카메라 기술과 vvvv의 결합은 정밀하고 지연이 거의 없는 실시간 상호작용을 가능하게 합니다. 카메라는 움직임을 즉시 감지하여 이를 즉각적으로 미디어 반응으로 전환합니다. 컴팩트하고 견고한 디자인과 다양한 렌즈 옵션 덕분에 박물관의 건축 구조에 쉽게 통합할 수 있습니다. 높은 적외선 감도 덕분에 복잡한 조명 환경에서도 안정적인 감지가 가능하며, IDS peak SDK는 창의적인 실시간 시스템과의 안정적인 연결을 보장합니다.

미래 박물관

기존 센서 기술이 끝나는 지점에서 상호작용이 시작됩니다: 관람객은 그 자체로 예술 작품의 일부가 됩니다. 독일 역사박물관은 이번 새로운 전시를 통해, 현대적인 이미지 프로세싱 기술이 단순한 기술적 기능을 넘어, 역사를 생생하게 재현해내는 서사적 도구로 거듭날 수 있음을 보여줍니다. 관람객은 능동적인 참여자가 되고, 관람객과 전시물 사이의 경계는 점차 흐릿해집니다. IDS 카메라는 정밀한 이미지 기반을 제공하고, vvvv는 역동적인 제어 센터 역할을 하며, SCHNELLE BUNTE BILDER는 이 둘을 결합하여 과거와 현재가 움직임을 얻는 서사적 공간을 창조합니다.

IDS 카메라와 vvvv 프로그래밍, 그리고 SCHNELLE BUNTE BILDER의 예술적 비전이 어우러져 기술과 예술, 기억이 하나로 융합되는 미래형 박물관의 모범적인 모델을 제시합니다.

IDS peak와 vvvv: 창의적인 실시간 프로젝트를 위한 완벽한 연결

카메라의 진가를 창의적인 작업에서 발휘할 수 있도록, vvvv는 IDS peak와의 긴밀한 기술 통합을 기반으로 합니다. 이로 인해 개발자들의 업무가 훨씬 수월해집니다: 복잡한 SDK 통합 과정 없이도 vvvv에서 모든 카메라 기능을 즉시 사용할 수 있습니다. API를 정밀하게 제어할 수 있으며, 렌즈와 센서부터 컴팩트한 디자인까지 IDS의 폭넓은 하드웨어 옵션을 모두 활용할 수 있습니다.

vvvv의 공동 개발자인 Joreg는 이를 다음과 같이 설명합니다.: “가능한 한 다양한 하드웨어를 직접 지원하고자 합니다.” 많은 고객님의 요청에 따라, IDS peak를 통합했습니다. 사용자는 이제 SDK를 직접 통합하는 번거로움 없이 몇 번의 클릭만으로 IDS 카메라의 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 많은 사람들이 IDS를 선택하는 이유는 렌즈 구성과 컴팩트한 디자인, API 제어 기능이 일반 소비자용 제품보다 훨씬 더 뛰어난 유연성을 제공하기 때문입니다.”

vvvv는 .NET Framework를 기반으로 하기 때문에, NuGet을 통해 확장 기능을 간편하게 통합할 수 있습니다. VL.Devices.IDS 패키지는 IDS peak 기능에 대한 직접적인 접근을 지원하므로, vvvv 시스템에 카메라를 통합하는 과정이 특히 간편해집니다.https://www.nuget.org/packages/VL.Devices.IDS

vvvv - Dießl & Gregor 파트너십

vvvv 로고

vvvv는 .NET용 실시간 비주얼 프로그래밍 환경입니다. 미디어 아트, 생성형 그래픽, 인터랙티브 인터페이스 분야에서 전 세계적으로 활용되고 있습니다. 이 회사는 창의적인 전문가들이 복잡한 실시간 애플리케이션을 신속하게 개발하고, 움직임과 데이터를 시각적 경험으로 변환하며, 인터랙티브 공간을 설계할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

SCHNELLE BUNTE BILDER – Huber-Pohle-Timpernagel GbR

SCHNELLE BUNTE BILDER 로고

SCHNELLE BUNTE BILDER는 미디어 아트와 디지털 인터랙션을 전문으로 하는 스튜디오입니다. 관람객이 즐겁게 콘텐츠를 탐색하고, 서로 소통하며, 예술적 경험을 직접 만들어갈 수 있는 몰입형 인터랙티브 공간을 창조합니다. 이를 위해 최첨단 기술, 창의적인 콘셉트, 참여형 형식을 결합하여 전시, 공연, 이벤트를 새롭게 재구성합니다.

uEye CP

사용 모델: GV-5280CP Rev.2.2

uEye XCP

사용 모델: U3-3680XCP-NIR Rev.1.2