사용이 쉬운 AI 비전 시스템
누구나 사용 가능한 지능형 이미지 프로세싱
자체 학습 알고리즘과 이미지 프로세싱의 결합은 매우 다양한 기회를 제공합니다. 그러나 여전히 많은 기업은 AI를 통한 자동화에 의구심을 갖고 시도조차 하지 않거나, 기존 방식을 고수하고 있습니다. IDS Imaging Development Systems GmbH의 CEO Jan Hartmann은 “IDS는 기업의 AI비전을 통한 자동화와 디지털화를 가능케하여 해당 기업의 전체 프로세스와 제품의 품질 향상을 돕습니다. ”라고 말했습니다. IDS는 AI 비전 기술을 어플리케이션의 시작과 끝 단계까지 확장함으로써, 포괄적인 전문 지식과 솔루션 도구를 제공합니다. 이로써 IDS는 컴포넌트 공급 업체에서 AI 비전 파트너로 발돋움하고 있습니다.
어플리케이션 개발에는 하나의 AI 솔루션만 있는 것이 아닙니다. 그리고 특정 AI 비전 시스템이 항상 문제의 적절한 해답은 아닙니다. 어플리케이션은 어떻게, 무엇을, 그리고 무엇으로 할지 결정합니다. 단순함, 비용, 성능, 시간은 AI 비전 기술을 사용하기 위한 가장 중요하고 결정적인 기준에 속합니다. AI 기반의 방식이 규칙 기반의 방식과는 전혀 다르게 작동한다는 점은 장점이자 단점입니다. IDS는 이런 새로운 작동 방식을 이용해 더 직관적으로 사용이 가능한 새로운 도구를 개발하였습니다. 머신 러닝을 통해 품질 요구 사항을 AI 기반 이미지 프로세싱 시스템으로 전송하여 프로세스를 최적화하고 자동화할 수 있습니다. AI 비전은 소스코드 없이 진행가능하며, 이는 프로그래밍 기술 없이도 프로세스를 진행할 수 있는 혁신을 의미합니다. 기업은 더 이상 프로그래머와 이미지 프로세싱 전문가에게 의존하지 않아도 됩니다.
지능적인 새로운 방법에도 불구하고 AI 비전은 여전히 "이미지 프로세싱"으로 남아 있습니다. 솔루션을 실현하려면 규칙 기반 대응과 같은 어플리케이션에 통합되어 다른 시스템 구성 요소와 함께 작업해야 합니다. AI, 이미지 프로세싱 또는 어플리케이션 프로그래밍에 대한 사전 지식 여부에 상관 없이 사용자도 이 작업을 해결해야 합니다. 그리고 그 안에는 어플리케이션의 진짜 도전 과제가 있습니다. 가격, 성능, 기능만을 기준으로 시스템 구성 요소를 선택하는 경우 종종 다양한 시스템 인터페이스와 관련하여 추가 단계에서 다양한 서비스 제공 업체 및 제조업체를 만나야 합니다. 완전한 워크플로에서의 원활한 협력을 위해 시간과 인내, 전문 지식이 필요한 경우가 많습니다.
따라서 IDS는 최적으로 일치하는 구성 요소를 사용하며, 사용자는 단일 파트너의 지원을 받을 수 있습니다. 이를 통해 귀중한 시간과 개발 자원을 절약하고, 사용자가 개별 솔루션을 더 빠르게 이용할 수 있습니다.
즉시 사용 가능한 임베디드 AI 비전 시스템
지능형 산업용 카메라에서 직접 실행되는 인공 지능 - IDS NXT 비전 시스템을 통해 AI 비전을 쉽고 비용 효율적으로 사용할 수 있습니다. 물체 감지, 분류 또는 이상 탐지를 위해 개별적으로 훈련된 신경망과 업계 표준 인터페이스 및 통신 프로토콜은 자율적으로 작동하는 카메라를 완전한 추론 시스템으로 만듭니다. 이미지에서부터 완성된 AI 어플리케이션에 이르기까지 모든 개발 프로세스는 사용하기 쉬운 도구로 처리됩니다. 클라우드 기반 AI 비전 소프트웨어 IDS lighthouse는 이미지 데이터 세트를 관리하고, 신경망을 훈련하고, IDS NXT 카메라용 Vision app으로 완전한 이미지 처리 시퀀스를 만드는 데 사용됩니다.
올 여름, IDS NXT는 또 다른 빠른 속도의 통합이 쉬운 임베디드 비전 플랫폼으로 확장될 것입니다. 새로운 IDS NXT malibu는 기존 모델에 비해 추론 시간을 최대 20배까지 단축하여 신경망을 훨씬 더 빠르게 실행할 수 있습니다. 머신 비전 결과물은 하드웨어 가속 방식을 통해 오버레이로 라이브 이미지에 통합되며, 압축 비디오 스트림(H.264 또는 MJPG)으로 제공됩니다. 이를 통해 프로세스 모니터링 또는 시각 지원 시스템에 이상적인 어플리케이션을 만들 수 있습니다. automatica 박람회 (B5.203 부스)에서 직접 확인해 보세요.
모두를 위한 AI 비전
그러나, 독립형 카메라가 항상 머신 비전 어플리케이션에 가장 적합한 플랫폼인 것은 아닙니다. 여러가지 이유로, 고전적인 산업용 카메라 PC 기반 시스템을 함께 사용하는 것이 필요하거나 더 적합할 수 있습니다. 성능, 연결성, 유연성, 기존 시스템과의 통합 등 여러가지 이유가 있습니다. 결국 어플리케이션의 요구 사항으로 어떤 플랫폼의 장점이 구현에 가장 적합한지 결정됩니다. 사용자는 종종 특정 시스템에 대해 여러 머신 비전 컴포넌트들의 장점과 단점을 고려하여 결정해야 하는 상황에 직면하게 됩니다. 그렇지만 직접 조합을 고르고 만드는 것이 어렵기 때문에 타협을 해야 하는 경우가 있습니다.
IDS 고객은 AI 비전 시스템을 선택할 때 제한이 없습니다. 클라우드 기반 AI 비전 소프트웨어 IDS lighthouse에서 훈련된 신경망은 IDS NXT AI 카메라 외에도 PC 기반 시스템의 표준 산업용 카메라와 함께 사용 가능합니다. IDS peak 소프트웨어 2.4 버전부터, 어플리케이션 개발자는 자체 카메라 어플리케이션에서 IDS의 AI 비전을 사용할 수 있습니다. IDS는 모든 IDS 카메라에서 단순한 AI 기반 이미지 평가를 사용할 수 있는 가상 머신 비전 구축 키트를 제공합니다. 즉, IDS NXT 제품 라인뿐만 아니라 다른 제품에서도 사용할 수 있습니다. 이제 IDS 카메라와 함께 실행 중인 모든 어플리케이션에 AI 기반 추론을 추가할 수 있습니다.
프로그래밍이 필요 없는 고성능 AI 비전 기술
IDS는 다소 단순하고 비용 최적화된 프로젝트에 적합한 IDS NXT 시스템과 더불어, AI 파트너와 함께 "고성능" 비전 어플리케이션 영역을 위한 시스템을 제공합니다. 이러한 이유로 Fraunhofer에서 분리된 DENKweit GmbH와 이미지 프로세싱 전문 IDS Imaging Development Systems GmbH는 앞으로 협력의 길을 가고자 합니다. 올해 초부터 DENKweit과 IDS와의 협력이 시작되었습니다. 두 회사는 고도로 복잡한 기술을 가능한 쉽게 접근하고 사용할 수 있도록 한다는 공통된 목표를 공유합니다. 이러한 이유로 두 회사는 그들의 공통점과 그 시너지를 이용하고자 합니다.
DENKnet을 사용하면 IDS 이미지 프로세싱 구성 요소에 대한 완벽한 보완을 통해 새로운 어플리케이션의 가능성을 열고 중요한 경쟁 우위를 실현할 수 있습니다. DENKnet을 사용하면 최소 15개의 훈련 이미지로 단 몇 분 만에 선도적인 AI 비전 기술과 최고 성능을 갖춘 개별 이미지 분석을 구현할 수 있습니다. DENKnet은 필수적인 안정성, 성능 및 기술의 올바른 선택에 대해 백그라운드에서 독립적으로 관리합니다. 따라서 코드 없는 도구 "DENK VSION AI HUB"를 통한 작업은 매우 간단하고 직관적으로 설계되어 사전 지식 없이도 누구나 사용할 수 있습니다. DENKnet 이미지 프로세싱과 IDS 카메라의 조합으로 최고 성능(GPU 가속)과 품질을 갖춘 이미지 프로세싱 솔루션을 실현할 수 있습니다. IDS peak SDK를 사용하면 이미지 프로세싱을 어플리케이션에 원활하게 통합할 수 있습니다.
요약
IDS는 단기간에 AI 비전 포트폴리오를 확장하여 각 어플리케이션에 필요한 플랫폼에 적합한 구성 요소를 사용자에게 제공하고 있습니다. PC 없이 가능한 어플리케이션을 위한 모든 기능을 갖춘 저비용의 사용이 쉬운 임베디드 비전 시스템부터, PC 및 산업용 카메라를 통한 고품질 이미지 분석까지 모든 것을 다룹니다. 사용자는 카메라부터 CNN의 이미지 기반 교육 및 자체 어플리케이션으로의 통합에 이르기까지 원활한 지원을 받을 수 있습니다.
공학 석사 Heiko Seitz는 2001년부터 IDS에서 근무하고 있습니다. 카메라 소프트웨어 개발자로 수년간 근무한 후, 현재 IDS에서 제품 마케팅 매니저로 기술 커뮤니케이션을 지원하고 있습니다. Heiko Seitz의 경험은 복잡한 기술과 실용적 지식 전달 사이의 간극을 메우며, 기술 문서, 웨비나, 강연 등에서 이를 효과적으로 구현합니다.
Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션
귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.