지식 기반

움직이는 입자

제트 스트림에 대한 이벤트 기반 카메라 분석을 통해 색상으로 구분된 입자 궤적을 사용한 유동 시각화

3D 유동 진단에 사용되는 이벤트 기반 카메라

공기나 물의 움직임을 어떻게 입체적으로 보이게 할 수 있을까요? 이벤트 기반 센서 기술을 적용한 산업용 카메라는 이를 위해 완전히 새로운 데이터베이스를 제공합니다: 실제로 변화하는 부분만 기록하여 최소한의 노력으로 정밀한 유동 분석을 가능하게 합니다. 특히 이러한 카메라 여러 대를 결합하여 수천 개의 입자를 3D로 실시간으로 추적하는 경우 더욱 흥미로운 결과를 얻을 수 있습니다.

유동 진단의 새로운 관점

공기, 물 또는 기타 매질의 흐름을 정밀하게 분석하는 기술은 연구와 개발에서 핵심적인 도구입니다. 지금까지는 개별 입자의 움직임을 가시화하기 위해 고가의 고속 카메라가 주로 사용되어 왔습니다. 이러한 카메라는 매우 상세한 이미지를 제공하지만, 막대한 데이터량을 생성하기 때문에 저장·전송·처리에 큰 비용이 듭니다. 또한 높은 프레임률에서도 결과는 노출 시간, 조명 조건, 광학적 설정 선택에 따라 크게 좌우됩니다. 충분한 영상 처리 전문 지식이 없다면 모션 블러, 어두운 이미지 영역, 불완전한 스캔이 쉽게 발생할 수 있으며, 이는 측정 데이터의 품질에 큰 영향을 미칩니다.

이 문제를 해결할 새로운 기술이 등장했습니다 이벤트 기반 카메라는 전체 이미지를 지속적으로 촬영하는 대신, 시야 내의 변화만을 마이크로초 단위 정밀도로 기록합니다. 이러한 뉴로모픽 센서 기술은 데이터 스트림을 극적으로 줄이는 동시에 고속 동작 분석을 가능하게 합니다. 또한 여러 센서를 조합하여 사용할 수도 있습니다. 이를 통해 복잡한 3D 유동 분석도 확장 가능하며, 합리적인 가격으로 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 이로써 연구기관과 산업 애플리케이션에 새로운 문을 열어주는 진정한 기반 기술이 될 것입니다.

3차원을 향한 다중 관점 접근

유동 진단에서 핵심은 움직임을 정확하게 포착하는 것, 그것도 가능하다면 2차원이 아닌 3차원에서 포착하는 것입니다. 이벤트 기반 카메라는 여기에 완전히 새로운 접근 방식을 제공합니다. 기존 이미지 센서와 달리, 이들은 시야 내의 명암 변화만을 감지하며, 그 반응 속도는 서브 밀리초(sub-millisecond) 수준입니다. 결과적으로 생성되는 데이터 양이 훨씬 적을 뿐 아니라 데이터에는 의미 있는 정보만 담겨 있습니다. 또한 높은 감도와 컴팩트한 설계 덕분에 이전에는 고가의 고속 시스템에서만 가능했던 애플리케이션도 실현 가능합니다.

특히 여러 대의 이벤트 기반 카메라를 함께 사용할 때 그 진가가 드러납니다. 입자를 서로 다른 각도에서 관찰해야만 공간에서의 정확한 위치 식별이 가능하고, 이를 기반으로 입자의 3D 움직임을 재구성할 수 있습니다. 이 기술을 활용한 대표적인 애플리케이션으로는 입자 영상유속계(PIV)나 엔진 블레이드 사이의 복잡한 압축 충격파 구조 시각화 등이 있습니다. 감소된 데이터 스트림 덕분에 실시간 분석도 가능해지며, 이는 영상 기반 측정 기술을 활용한 능동적 유동 제어(active flow control) 개념 구현을 가능하게 합니다.

여기서 소개된 방법론은 특히 독일항공우주센터(DLR) 추진기술 연구소의 광학 엔진 측정 기술 부서에서 수행된 유동 진단 분야의 이벤트 기반 이미지 프로세싱에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다.

이벤트 기반 카메라 데이터로부터 얻은 입자 이미지 및 색상 구분 유동 분석을 제공하는 소프트웨어 인터페이스
유동 난류의 실시간 분석 (데이터 속도: 카메라당 약 10e6 events/s)

이벤트에서 3D 데이터까지

유동장에서 개별 입자의 3차원 움직임을 포착하기 위해서는 단일 카메라만으로는 충분하지 않습니다. 공간 내 입자의 위치를 명확하게 파악하기 위해 일반적으로 3~4대의 카메라를 조합한 다중 관점 접근 방식이 필요합니다. 카메라는 서로 다른 관점에서 동일한 입체적 객체를 포착하고 이미지 영역이 부분적으로 겹치도록 사진측량 방식으로 배치합니다. 이후 대응되는 픽셀 정보와 카메라 위치를 기반으로 한 삼각측량을 통해 입자의 3D 위치를 계산할 수 있습니다. 관찰 각도가 많을수록 입자 궤적의 재구성은 더 정확하고 견고해집니다.
정확한 동기화는 각 카메라에서 수집된 데이터를 나중에 올바르게 결합하는 데 필수적입니다. 이를 위한 4대의 IDS 이벤트 기반 산업용 카메라는 이 작업에 특히 유용한 두 가지 인터페이스를 제공합니다.

  • 트리거 입력: 모든 데이터 스트림에 고유한 타임스탬프를 활성화하여 나중에 이벤트를 서로 정확히 매칭할 수 있도록 합니다.
  • 하드웨어 동작 제어 (TDRSTN): 이 기능을 사용하면 여러 컴퓨터에서 동작하더라도 모든 카메라를 동시에 시작할 수 있습니다.
투명 용기에서의 3D 유동 진단을 위한 다수의 EVS 산업용 카메라 테스트 구성
4대의 동기화된 IDS EVS 카메라가 유동장 내 직경 20마이크로미터의 트레이서 입자를 촬영합니다.

데이터 수집이 완료되면 진정한 도전이 시작됩니다. 개별 카메라의 이벤트들은 먼저 서로 기하학적으로 정합(카메라 캘리브레이션) 되어야 합니다. 그런 다음 입자는 동기화된 이벤트에서 직접 위치를 추정하거나, 혹은 각 뷰에서 먼저 개별적으로 추적한 후 3D 궤적을 재구성하는 2단계 방식으로 재구성됩니다. 개별 픽셀 이벤트의 위치와 타임스탬프는 일정 시간 동안 누적됩니다. 즉, 시간과 공간 측면에서 통합됩니다. 결과적으로 입자가 일정 체적 내에서 시간에 따라 어떻게 이동했는지 보여주는 일종의 “운동 궤적”이 생성됩니다.

이러한 시각화 방식은 복잡한 흐름 패턴을 이해하는 데 매우 유용합니다. 입자들이 궤적을 따라 움직이는지, 난류가 발생하는지, 충격파가 어떻게 전파되는지를 확인할 수 있습니다. 역류, 와류 형성 및 국소적인 속도 변화 또한 이 방식으로 시각화할 수 있습니다. 이러한 정성적 표현은 연구 및 교육뿐만 아니라 항공우주, 유체역학 또는 미세유체역학 등 다양한 기술 시스템의 개발 및 최적화에도 큰 가치를 제공합니다.

이벤트 기반 카메라는 기존 고속 촬영 시스템의 흥미로운 대안입니다. 비록 아직 극한의 시간 해상도에는 도달하지 못하지만, 훨씬 비용 효율적이고 간소화된 유동 분석을 가능하게 하며, 이를 통해 소규모 연구실이나 연구기관에서도 3D PTV 측정을 사용할 수 있습니다.

— Christian Willert 박사, 독일 항공우주센터(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) —

장점과 한계, 그리고 도전 과제

시스템 성능은 시간 및 공간 해상도, 그리고 센서 특성 등에 따라 달라집니다. 사용된 Sony IMX636 센서는 약 100마이크로초 수준의 시간 정밀도를 제공합니다 이를 통해 약 1 kHz에서는 최대 1만 개의 입자를, 10 kHz에서는 약 1,000개의 입자를 동시에 추적할 수 있습니다. 이 수치는 해당 기술의 잠재력을 보여주는 동시에 한계점도 보여줍니다. 해상도가 높아지면 더 많은 입자를 처리할 수 있지만, 동시에 데이터량과 처리 요구사항도 증가합니다.

그러나 이벤트 카메라는 고속 시스템에 비해 비용 효율적인 대안입니다. 데이터 생성량이 적고, 저장 공간 요구가 낮기 때문에, 작은 규모의 연구기관에서도 정밀한 3D 유동 분석을 수행할 수 있습니다. EVS 카메라는 컴팩트한 디자인과 낮은 에너지 소비 덕분에 주변 장치 요구 사항이 최소화되어 이동식 및 자율 시스템에 이상적이며, 이를 통해 새로운 애플리케이션 가능성이 열립니다.

특히 혁신적인 측면은 초당 250개 이상의 유동 영역을 실시간으로 평가할 수 있다는 점입니다. 각 “영역”는 정의된 부피 내에서 입자 움직임 전체를 나타냅니다. 이러한 높은 시간적 밀도는 동적 유동의 정밀 분석뿐 아니라 적응형 시스템의 기반을 제공합니다. 예를 들어, 플랩이나 노즐 등 기계 요소를 제어하여 유동을 실시간으로 영향을 주는 시스템이 가능해집니다. DLR의 Christian Willert 박사는 이러한 실시간 평가 기능을 이미지 기반 계측 기술 발전에 있어 중요한 이정표로 보고 있습니다.

혁신 대신 실현

이벤트 기반 비전은 기존의 이미지 기반 시스템을 대체하지 않고 오히려 의미 있는 방식으로 보완합니다. 고속 카메라가 여전히 최대 공간 해상도와 완전한 이미지 정보가 필요한 상황에서 강점을 발휘한다면, 이벤트 기반 기술은 동적 프로세스를 효율적으로 캡처하기 위한 접근성 높은 선택지를 제공합니다. 정밀한 동작 분석이 가능해져 예산이나 인프라가 제한된 연구실 및 연구 기관에서도 활용할 수 있습니다.

IDS uEye EVS 카메라는 이 목적에 적합한 카메라 플랫폼을 제공합니다: 컴팩트하고 에너지 효율적이며 주변 장치 요구 사항이 매우 낮습니다. 이를 통해 복잡한 하드웨어 구성 없이도 확장 가능한 멀티 카메라 시스템을 구축할 수 있으며, 혁신적인 EVS 센서 기술 제조사인 Prophesee의 Metavision SDK와도 완전히 호환됩니다. 따라서 모바일 유동 진단, 풍동 모델, 드론 등 새로운 분야로의 확장이 가능합니다.

이벤트 기반 비전이 구현 가능한 기술로 이해될 수 있다는 사실은 Prophesee가 임베디드 분야에 지속적으로 참여하고 있다는 점에서도 나타납니다. 특별히 개발된 키트를 통해 고속 이벤트 데이터를 Raspberry Pi 5에서 저지연으로 직접 처리할 수 있습니다. 이로써 이 기술은 로봇공학, 산업 자동화 또는 자율 비행 플랫폼과 같은 컴팩트한 임베디드 시스템에도 적용할 수 있습니다. 전문적인 고성능 기술이 다양한 신규 애플리케이션을 위한 유연한 도구가 됩니다.

이벤트 기반 카메라 분석에서 색상으로 구분된 벡터를 사용하여 시각화한 유동 데이터
이벤트 기반 데이터 누적을 통한 유동 가시화 및 정량화

추가 정보

IDS 직원 헤이코 자이츠
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

공학 석사 Heiko Seitz는 2001년부터 IDS에서 근무하고 있습니다. 카메라 소프트웨어 개발자로 수년간 근무한 후, 현재 IDS에서 제품 마케팅 매니저로 기술 커뮤니케이션을 지원하고 있습니다. Heiko Seitz의 경험은 복잡한 기술과 실용적 지식 전달 사이의 간극을 메우며, 기술 문서, 웨비나, 강연 등에서 이를 효과적으로 구현합니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.