지식 기반

신속한 카메라 어플리케이션 프로토타입 개발

파이썬 로고 옆의 IDS uEye가 주기적으로 표시됩니다.

IDS peak 및 uEye+ 카메라를 사용한 소통형 프로그래밍

Python은 사물 인터넷(IoT)에서 매우 일반적인 프로그래밍 언어입니다. 이를 통해 완벽한 개발 환경이 아니라도 짧은 코드 조각을 작성하고 테스트할 수 있습니다. 이와 같은 소통형 프로그래밍은 테스트 및 시험 단계에 이상적인 인터페이스입니다. 특히 Python을 임베디드 시스템과 함께 사용하면 많은 시간을 소모하는 크로스 컴파일링이 필요하지 않아 효율적입니다.

또한, IDS peak 1.2로 Python을 활용한 uEye+ 카메라 어플리케이션 프로그래밍이 가능합니다. IDS 산업용 카메라의 다양한 기능을 빠르게 테스트하고 분석할 수 있으며, 이를 통해 대규모 소프트웨어 프로젝트에서 사용할 수 있도록 준비할 수 있습니다. 이 TechTip을 통해 IDS peak Python 인터페이스를 통한 uEye+ 카메라 프로그래밍에 대해 더 자세히 설명해 드리고자 합니다.

사용된 Python 소스 코드 예제는 카메라 및 인터페이스의 기본 핸들링을 보여줍니다. 그들은 "Jupyter notebooks"로 설계되었습니다. 이를 통해 uEye+ 카메라를 사용하여 오픈 소스 웹 어플리케이션(open source web application)에서 실시간으로 테스트하고 재현할 수 있습니다.

Windows 10 PC에서 Jupyter notebook의 설치 및 사용을 설명합니다. Python은 여러 플랫폼에서 사용할 수 있고 Jupyter Notebook은 독립적인 플랫폼 웹 어플리케이션이므로 Linux에서 소스 코드 예제를 실행하고 테스트할 수 있습니다.

요구사항

Python 설치 대화 상자 - 고급 설정
Python 설치 대화 상자 - 고급 설정

Python이 "모든 사용자"에 대해 설치되어 있고, Python이 "path" 변수에 추가되었는지 확인하십시오. 그런 다음 명령 프롬프트를 통해 Python을 사용할 수도 있습니다.

pip install Pillow
pip install matplotlib
pip install opencv-python
pip install torch
python -m pip install --upgrade pip
pip install "C:\Program Files\IDS\ids_peak\sdk\api\binding\python\wheel\x86_64\ids_peak-1.2.0.5-cp38-cp38-win_amd64.whl"
pip install "C:\Program Files\IDS\ids_peak\sdk\ipl\binding\python\wheel\x86_64\ids_peak_ipl-1.2.2.1-cp38-cp38-win_amd64.whl"

Jupyter Notebook

오픈 소스 웹 어플리케이션의 설치도 pip를 사용하면 매우 간단합니다.

pip install notebook

Jupyter Notebook에 대한 더 많은 정보:

Notebook 서버

사용자 권한으로 충분한 Powershell 창을 열고 Jupyter Notebook 서버를 시작합니다.

폴더 내 Powershell 열기
샘플 notebook의 설치 폴더에서 직접 서버를 작동하면 notebook을 직접 사용할 수 있습니다.
특정 폴더에서 직접 PowerShell 창을 열려면, 먼저 탐색기에서 이 디렉토리로 이동하고 상단의 경로 표시줄에 "powershell"을 입력한 후 "Enter" 키를 누릅니다.

PS C:\Users\ids\ids-peak-jupyter-notebooks> jupyter notebook
[I 12:12:45.115 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\ids\ids-peak-jupyter-notebooks
[I 12:12:45.115 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 12:12:45.115 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=f8baad4df16a4b1436c59723cfcba540c4b5a923b3352120
[I 12:12:45.115 NotebookApp]  or http://127.0.0.1:8888/?token=f8baad4df16a4b1436c59723cfcba540c4b5a923b3352120
[I 12:12:45.115 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).

Notebook 서버는 시작할 때 기본 웹 브라우저에서 열리고, shell에 웹 어플리케이션의 URL(기본값: http://localhost:8888)을 포함한 약간의 정보를 출력합니다. 브라우저에서 서버를 열면, notebook 서버가 시작된 디렉토리의 notebook, 파일 및 하위 디렉토리 목록을 표시하는Notebook 대시보드가 표시됩니다.

Jupyter Notebook 대시보드
Jupyter Notebook 대시보드

Notebook 사용하기

"ids-peak-python-sample-jupyter.jpynb"notebook을 서버에서 여십시오.

IDS peak Python 소스코드 샘플
IDS peak Python 소스코드 샘플
IDS 직원 헤이코 자이츠
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

공학 석사 Heiko Seitz는 2001년부터 IDS에서 근무하고 있습니다. 카메라 소프트웨어 개발자로 수년간 근무한 후, 현재 IDS에서 제품 마케팅 매니저로 기술 커뮤니케이션을 지원하고 있습니다. Heiko Seitz의 경험은 복잡한 기술과 실용적 지식 전달 사이의 간극을 메우며, 기술 문서, 웨비나, 강연 등에서 이를 효과적으로 구현합니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.