물류 프로세스 효율성을 높이는 AI 기반 화물 적재 문서화
한 눈에 보기
- 산업 분야:
- 물류
- 카메라:
- uEye XC 오토포커스
- 작업:
- 작업 진행 중 전체 적재 과정의 자동화 및 끊김 없는 문서화
- 과제:
- 자재 흐름을 방해하지 않고 최소한의 조작 노력으로 모든 물품 이동을 정밀하게 기록
- 솔루션:
- 관련 데이터를 필터링하고 식별하여 구조화된 형식으로 저장하는 AI 기반 이미지 분석 기술과 결합된 지게차 장착형 카메라 시스템
- 고객 이점:
- 운전자의 시간 절약 및 모든 적재 작업에 대한 투명하고 일관되며 추적 가능한 문서화
모든 적재 과정 캡처
물류 현장에서는 1초가 소중합니다. 동시에, 자재의 흐름을 늦추지 않으면서도 모든 물품의 이동을 정확하고 추적 가능하게 기록해야 합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 독일 뮌헨에 본사를 둔 IT 서비스 제공업체 CANCOM은 운전자의 업무 부담을 크게 줄이면서 전체 적재 과정을 자동으로 기록하는 카메라 기반 시스템을 개발했습니다. 필요한 이미지는 IDS Imaging Development Systems GmbH의 콤팩트한 uEye XC 오토포커스 카메라로 촬영됩니다. DENKweit의 AI 기반 이미지 프로세싱 기술은 영상 데이터를 지능적으로 분석합니다.
실시간 작업 중 자동 적재 문서화
이 애플리케이션의 핵심은 운전석에 카메라가 장착된 지게차입니다. 차량이 이동하는 동안 카메라는 전방 구역을 지속적으로 촬영합니다. 이 프로세스는 납품서 기록으로 시작하여 적재 순서의 모든 단계를 아우릅니다. 여기에는 이동하고, 각 개별 팔레트를 들어 올렸다가 내려놓고, 마지막으로 지게차를 주차한 후 화물을 고정하는 과정이 모두 포함됩니다. 이를 통해 운전자는 업무 부담을 대폭 줄일 수 있습니다. 수동 문서화를 위해 이전에 필요했던 작업 중단이 완전히 사라집니다. 동시에 이 시스템은 일관성 있고 추적 가능한 이미지 데이터를 생성하여, 전체 프로세스 전반에 걸쳐 완전한 투명성을 확보해 줍니다.
실시간 지능형 이미지 분석
이 솔루션의 핵심 구성 요소는 캡처된 이미지 데이터의 지능형 평가입니다. 표준화된 UVC (USB Video Class) 인터페이스를 통해 카메라는 추가 드라이버 설치 없이 차량용 온보드 단말기로 이미지를 직접 전송합니다. 이 데이터는 로컬 AI 서버로 전송되어 실시간으로 분석됩니다. 먼저, AI 기반 이미지 분류 기능을 통해 각 프레임을 내용과 관련성을 기준으로 평가합니다. 촬영된 이미지의 99% 이상이 이 단계에서 필터링되어 걸러지므로, 실질적으로 관련된 정보만 후속 처리됩니다. 나머지 데이터에 대해서는 DENKweit의 DENKnet 시스템에서 제공하는 특화 모델이 사용됩니다. 객체 인식과 OCR 기술을 조합하여 납품서와 팔레트 구조를 식별합니다. 투어 번호가 판독되며, 이는 이미지를 할당하는 핵심 기준 역할을 합니다. 이를 통해 관련성 있는 모든 이미지가 특정 투어에 연결되어 구조화된 방식으로 중앙에 저장됩니다. 동시에 이 시스템은 이미지에 나타난 팔레트의 개수를 파악하고 그 규격을 식별할 수 있습니다.
“uEye XC 오토포커스 카메라는 변화하는 조명 환경을 포함한 모든 상황에서 선명하고 활용도 높은 이미지를 제공합니다.”
거리 변화에도 변함없는 높은 이미지 품질
이 솔루션의 유연성은 동적 이미지 캡처 기능에서 특히 돋보입니다. uEye XC 오토포커스 카메라는 서로 다른 초점 거리 사이를 자동으로 조절합니다. “납품서를 촬영할 때는 초점이 약 35센티미터 거리에 맞추어집니다. 반면 적재 과정을 기록할 때의 FOV는 2미터에서 3미터 사이입니다.”라고 CANCOM의 AIoT 팀장 Thomas Fuchs는 설명합니다. “이를 통해 조명 조건이 바뀌는 환경에서도 모든 상황에서 선명하고 활용 가능한 이미지를 확보할 수 있습니다.”
사용된 카메라는 13 MP 센서를 탑재하고 있으며 자동 화이트 밸런스, 색상 교정, 그리고 밝기·대비·선명도에 대한 개별 파라미터 조절 등의 기능을 제공합니다. UVC 인터페이스 덕분에 별도의 드라이버 설치 없이 일반 웹캠처럼 간편하게 작동할 수 있습니다. 차량 단말기에 탑재된 Windows IoT와 결합하여 통합을 대폭 단순화합니다. 장치가 자동으로 감지되며, 장치 관리 시스템을 통해 중앙에서 관리할 수 있습니다.
엣지부터 데이터 센터까지 확장 가능한 AI 인프라
이 애플리케이션의 특별한 강점은 카메라와 인공지능의 상호작용에 있습니다. CANCOM이 구현한 이 솔루션은 DENKweit의 컨테이너화된 AI 모델을 활용합니다. 이 모델들은 엣지부터 데이터 센터까지 유연하게 확장할 수 있고 Kubernetes 환경에서 구동 가능하며, 필요에 따라 GPU 가속 기능도 지원합니다. 상대적으로 적은 수의 훈련 이미지만으로도 초기 작동 모델을 구축할 수 있습니다. 하지만 데이터의 품질과 다양성이 향상됨에 따라 모델의 성능도 크게 개선됩니다.
전통적인 머신 비전 시스템과 비교했을 때, 이러한 방식은 개발 노력을 획기적으로 줄여줍니다. 복잡한 규칙 기반 비전 파이프라인은 보다 빠르게 구현할 수 있고 변화하는 요구사항에 더 쉽게 적응할 수 있는 학습 기반 방식으로 대체됩니다. 이와 동시에 사용자는 가용한 연산 능력의 눈부신 발전에 따른 이점을 누릴 수 있어, 많은 애플리케이션에서 통합형 GPU 솔루션만으로도 충분한 성능을 발휘합니다.
“AI 이미지 프로세싱은 카메라 기반 솔루션의 애플리케이션 범위를 훨씬 더 넓혀주며, 실제 도입 시 경제적 타당성까지 확보해 줍니다.”
전망
“AI 이미지 프로세싱은 카메라 기반 솔루션의 애플리케이션 범위를 훨씬 더 넓혀주며, 실제 도입 시 경제적 타당성까지 확보해 줍니다.”라고 Fuchs는 말합니다. 한때 수십만 유로에 달하는 투자금과 수개월의 개발 기간이 필요했던 작업들을 이제는 단 몇 주 만에, 훨씬 적은 비용으로 실현할 수 있습니다. 따라서 CANCOM은 향후 추가 프로젝트에도 이 기술을 활용할 계획입니다. 물류 분야 애플리케이션뿐만 아니라 다른 산업의 새로운 활용 분야에서도 충분히 적용을 고려해 볼 수 있습니다. 한마디로 이 기술은 프로세스의 효율성, 투명성, 추적성을 높여야 하는 곳이라면 어디든 적합합니다.
CANCOM SE
선도적인 디지털 비즈니스 제공업체이자 AI 인에이블러인 CANCOM은 기업, 기관 및 공공 부문이 디지털 미래로 나아가는 여정을 지원합니다. CANCOM의 포트폴리오에는 데이터 기반 디지털 솔루션, 매니지드 서비스, 클라우드 상품과 더불어 기존의 IT 인프라 및 워크플레이스 솔루션이 포함되어 있습니다. 열정과 기술력을 바탕으로, CANCOM은 고객의 디지털 진화를 함께하며 IT 복잡성을 줄이고 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있도록 지원합니다. CANCOM은 모든 IT 및 비즈니스 요구사항을 아우르는 종합적인 포트폴리오를 제공합니다.
AI 기반 이미지 분석
DENKweit는 산업용 이미지 프로세싱을 위한 AI 기반 기술을 개발합니다. 독자적인 AI 아키텍처인 DENKnet을 통해, 기업들은 매우 짧은 시간 내에 복잡한 이미지 검사까지 자동화하고 이를 실제 생산 현장에 적용할 수 있습니다.