지식 기반

내부 물류 프로세스들의 문서화를 위한 자동화된 사진 포털

내부 물류 프로세스들의 문서화를 위한 자동화된 사진 포털

제어를 통한 구동

인더스트리 4.0의 디지털화로 인해, 내부 물류는 지속적으로 변화의 대상입니다. 내부 추적성(internal traceability), 즉 창고 또는 생산 시설에서 상품의 추적은, 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.  제조업체와 소비자는 제품의 안전과 품질에 점점 더 많은 역점을 두고 있습니다. 따라서 비용이 많이 들고 이미지를 훼손하는 불만은 피해야만 합니다. 자동화 시스템은 여기에서 상품 제어를 최적화하는 동시에 운영자의 작업을 촉진하고 가속화하여, 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

어플리케이션

P.Portal은 구성 요소가 있는 컨테이너들을 검사하는 데 Schnellecke에서 사용됩니다. 불만이 발생한 경우에 증거 및 문서화의 목적을 위하여, 채워진 컨테이너들은 사진 촬영되어야 합니다. 지금까지, 직원들이 디지털 카메라를 사용하여 수동으로 이 부분을 처리하였습니다 - 이제 uEye CP 제품군의 카메라 4대가 해당 컨테이너의 사진을 각각 촬영합니다. 트리거 센서 덕분에, 이는 반복된 정확도로 완전 자동으로 이루어집니다. PC 기반 멀티 카메라 시스템은 이미지 데이터를 표시하고 동시에 저장합니다. 카메라는 문서화할 컨테이너가 그 밑을 통과하는 브릿지 같은 구조에 장착됩니다. 거리 센서에 의해 트리거되면, 이 컨테이너는 통과할 때 4개의 면(전면/후면/좌측/우측)으로부터 자동으로 촬영됩니다.

원칙적으로, 카메라 위치는 자유롭게 선택할 수 있으며, 이 경우에서 포털의 좌측과 우측입니다. 포털의 두 측면 확장들을 통하여, 모든 사진들을 동시에 촬영할 수 있습니다. 선택적인 Smart Light 모듈은 이미지 캡처 프로세스를 위한 지능형 조명 제어를 가능하도록 하여, 에너지 비용을 적극적으로 절감합니다.

카메라 위치를 자유롭게 선택할 수 있는 포토 포털
카메라 위치를 자유롭게 선택할 수 있는 포토 포털
IDS의 USB3 Vision 산업용 카메라는 고속 열차로 통과하는 컨테이너도 안정적으로 감지합니다.
IDS의 USB3 Vision 산업용 카메라는 고속 열차로 통과하는 컨테이너도 안정적으로 감지합니다.

Pose Automation의 매니징 디렉터 Sebastian Pose에게, 시스템에 장착할 카메라에 대한 중요한 선택 기준은 해상도, 속도 및 광감도였습니다. 이 표준화된 어플리케이션에서는, 모델 U3-3890CP가 사용됩니다. Schnellecke 용으로 통합된 이 USB3 비전 카메라는, 매우 짧은 노출 시간으로 완벽한 결과를 요구하는 작업에 매우 적합합니다. Sony STARVIS 제품군의 고해상도 12.00 MPixel 센서를 특징으로 하며, 센서의 BSI("후면 조명") 기술 덕분에 우수한 감광도와 낮은 노이즈를 자랑합니다. uEye+ 카메라는 또한 광범위한 픽셀 전처리와 함께 작동하며, 이미지 시퀀스 버퍼링을 위한 내부 120MB 이미지 메모리가 있습니다 - P.Portal과 같은 멀티 카메라 시스템을 위한 좋은 선택입니다.

"기본적으로, 추적 솔루션 P.Portal은 다양한 IDS 카메라 모델들의 유연한 사용을 위하여 설계되었습니다. 이를 통해 고객에게 광범위한 경제적인 어플리케이션들을 제공할 수 있습니다. 대체로, IDS 카메라들은 견고함과 특히 우리의 시스템에 쉽게 통합되는 것이 특징입니다. 통합은 편리한 IDS peak 소프트웨어 개발 키트의 도움으로 이루어집니다."라고 Sebastian Pose는 설명합니다.

소프트웨어

Pose Automation에서 개발한 소프트웨어의 도움으로, 이미지는 날짜와 시간과 함께 클라이언트의 시스템에 실시간으로 저장됩니다. "전체 시스템뿐만 아니라 소프트웨어 개발에서 우리에게 중요했던 것은, 사진촬영 프로세스의 높은 수준의 자동화였습니다. 게다가, P.Portal은 딥 러닝 기술로 얼굴 픽셀화를 제공하므로 DGSVO를 준수합니다."라고 Sebastian Pose는 설명합니다. 또한 여기에 사용된 "Smart Light" 녹색 기술과 같은 모듈식 확장이 가능하며, 이를 통해 통로의 균일한 조명이 자동으로 켜지고 꺼집니다. "Code Reading", "Booking Live", "Smart Recording"과 같은 추가 모듈이 완전하게 제공됩니다

4개의 면으로부터 촬영된 각 컨테이너는 모니터에 실시간으로 표시됩니다.
4개의 면으로부터 촬영된 각 컨테이너는 모니터에 실시간으로 표시됩니다.

전망

제품의 품질이 좋아야 합니다 - 항상 어디서든. 확장 가능한 품질 보증 솔루션 P.Portal은 입고 또는 출고되는 상품 검사 동안은 물론, 진행중인 생산 동안에도 상품 및 제품의 상태를 분석하고 문서화합니다. 이미지 처리의 도움을 통해 내부 물류 프로세스를 자동화할 수 있는 모든 곳에서 잠재력이 있습니다. 올바른 솔루션을 사용하면, 산업에 관계없이, 기업이 프로세스를 더욱 발전시키고 기업의 결과를 개선하는 데 도움이 됩니다.

Schnellecke Logistics SE

Schnellecke 로고

Schnellecke Group은 다양한 물류 서비스를 제공하고 국제적으로 운영되는 가족 기업(family business)입니다. 물류, 운송 및 생산의 3개 부서들로 구성된 Schnellecke는 전 세계에 걸쳐 기업들의 공급망의 필수 부분들을 커버합니다. 이 회사는 운송 및 창고에서부터 사전 조립 및 부가가치 서비스, 개별 부품들 및 모듈들의 순차적 생산 및 컨테이너 호환 패키징까지 이르는 전반적인 개념을 개발합니다.

시스템 통합기: Pose Automation GmbH

포즈 자동화 GmbH의 로고

IDS 솔루션 파트너 Pose Automation GmbH는 산업 환경을 위한 고성능 측정 및 테스트 시스템을 개발합니다.

uEye CP

사용 모델: U3-3890CP

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.