지식 기반

골프 스윙 분석 – uEye USB 카메라로 골프 핸디캡 개선

골프 스윙 분석 – uEye USB 카메라로 골프 핸디캡 개선

홀인원!

성공적인 골퍼는 지능, 원시성 및 정확성을 보유해야 합니다. 그리고 최고의 성능을 달성하는 것은 주로 올바른 스윙을 찾는 것에 달려 있습니다. 그러나 기술이 다양한 아이언과 우드로 풀 스윙을 할 때 (물론 날카로운 정신 집중과 함께)에만 작용하는 것은 아닙니다. 퍼팅, 치핑, 피칭 및 벙커 샷에도 정교한 움직임의 정확성이 필요합니다. 결국, 기술-중심의 골프 게임은 현존하는 가장 복잡한 유형의 스포츠입니다. 한 가지 예로 - 골프 스윙 중엔 신체의 178개 이상의 근육이 사용됩니다.

골프 스윙과 퍼팅을 분석하기 위한 최신 비디오 분석 시스템은 이제 아마추어들 사이에서도 사실상 골프 훈련에 없어서는 안 될 요소로 간주됩니다. 그리고 프로 골퍼에게는 필수품입니다. 움직임 분석을 위한 고품질 비디오 파일의 획득 및 제공은 교육 과정의 핵심 구성 요소입니다.

최근 몇 년 동안 관련된 카메라 기술이 크게 발전했습니다. 그러나 높은 이미지 품질을 유지하면서 더 높은 프레임 속도를 달성하려는 노력은 항상 특별한 도전이었습니다. 따라서 최소한의 비용으로 여러 카메라 피드를 동시에 처리할 수 있는 컴퓨터 인프라가 필요합니다.

Clayton West, Huddersfield의 영국 회사 MIA Sports Solutions는 골프 트레이닝 센터, 골프 리조트 및 골프 클럽에 트레이닝 스튜디오를 계획, 설계 및 설치하는 글로벌 리더입니다. IDS Imaging Development Systems의 최신 USB 카메라는 회사의 모든 "Tech Ex 스튜디오"에 통합되어 있습니다.

골프의 다양한 기본 스트로크 기술은 차별화된 훈련과 차별화된 분석이 필요합니다. 이를 염두에 두고 Mia Sports Solutions는 다양한 스튜디오 유형을 개발했습니다. IDS의 강력한 USB 카메라는 기술 : Ex Full Flight 스튜디오와 Tech : Ex Putting 스튜디오에 모두 통합되어 있습니다.

풀 스윙 – USB 3 uEye CP Rev.2로 최적의 비행 거리 달성

매우 특정한 거리로 공을 치려면 골퍼가 풀 스윙 기술을 마스터해야 합니다. 스윙의 힘과 타격의 품질은 기술 : Ex Full Flight 스튜디오에서 분석하고 최적화 할 수 있습니다. 모든 기술 : Ex Full Flight 스튜디오에는 4개의 다른 각도에서 스윙 모션의 전체 범위를 캡처하는 4개의 IDS UI-3060CP Rev. 2 카메라가 장착되어 있습니다. 카메라 시스템은 두 대의 카메라로 동시에 라이브 이미지를 녹화 할 수 있습니다.

모든 기술 : Ex Full Flight 스튜디오에서 4개의 IDS USB 3 uEye CP 카메라는 골퍼가 풀 스윙을 최적화하도록 도와줍니다.
모든 기술 : Ex Full Flight 스튜디오에서 4개의 IDS USB 3 uEye CP 카메라는 골퍼가 풀 스윙을 최적화하도록 도와줍니다.

다중 카메라 어플리케이션은 통합된 128MB 이미지 메모리를 통해 가능합니다. USB 3.0 산업용 카메라는 166 fps (전체 해상도)의 프레임 속도로 뛰어난 이미지 품질과 극히 낮은 노이즈를 보장합니다. 빠른 속도 덕분에 감광 카메라는 움직임 분석의 시각화 작업을 위한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 230만 화소 소니 센서 IMX174 (1936 x 1216px)는 광 감도, 다이나믹 레인지 및 색 재현에 대한 새로운 표준을 설정하므로 이러한 목적에 이상적입니다. 한편, USB 3.0 인터페이스는 플러그 & 플레이 연결과 최대 5Gbit/s의 빠른 데이터 전송을 제공합니다.

기술 : Ex Full Flight 스튜디오는 카메라에 포착된 영상을 V1 PRO HD 비디오 분석 소프트웨어에 210fps의 속도로 전송하며, 골프 전문가들에게 풀 골프 스윙을 기록, 분석, 비교 및 개선할 수 있는 이상적인 기반을 제공합니다.

각 기술 : Ex Putting 스튜디오에는 IDS Imaging Development Systems의 USB 2 uEye LE 카메라 4개가 장착되어 있습니다.
각 기술 : Ex Putting 스튜디오에는 IDS의 USB 2 uEye LE 카메라 4개가 장착되어 있습니다.

빠르고 정확함 – USB 2 uEye LE는 골퍼가 "홀에 들어갈" 수 있도록 도와줍니다.

에이스 또는 홀인원은 골프에서 드뭅니다. 그러나 골퍼가 그린에 도달하기 위해 공을 몇 번 쳐야 하는지에 관계없이 궁극적인 목표는 항상 그 공을 홀에 넣는 것입니다. 이를 위해서는 퍼팅 샷이 필요합니다. 기술 : Ex Putting 스튜디오는 골퍼가 퍼팅 샷을 연습하고 홀에 공을 넣는 정확도를 분석하도록 설계되었습니다. 이를 위해 반도체의 컬러 WVGA 센서 MT9V032STC가 장착된 4대의 IDS UI-1220LE-C-HQ 카메라가 사용됩니다. 글로벌 셔터를 사용하면 빠르게 움직이는 물체를 캡처할 수 있습니다. 옵션인 HDR (High Dynamic Range) 모드 덕분에, CMOS 센서는 높은 동적, 고대비 장면에서도 우수한 이미지를 제공합니다.
1/3" 센서 포맷은 산업용 카메라를 큰 비용 없이 표준 아날로그 비디오 카메라의 이상적인 대체품으로 만듭니다.

기술 : Ex Putting 스튜디오에서는 이미지가 거의 100fps로 분석 소프트웨어에 전송됩니다. IDS 카메라는 골프 프로가 "홀에 들어가기" 위해 마지막 몇 번의 일반적으로 매치-크리티컬한 스트라이크를 완벽하게 하기 위한 퍼팅 분석을 위해 최상의 조건을 생성합니다.

원시성

볼을 치기 전에, 골퍼는 다양한 클럽-아이언과 우드-을 선택할 수 있으며, 이 선택은 샷의 성공에 중요한 역할을 합니다. 기술 : Ex 스튜디오에 설치할 산업용 카메라를 선택할 때 Mia Sports Solutions는 IDS Imaging Development Systems의 두 가지 uEye 모델을 결정했습니다.

이 선택을 결정하는 주요 기준은 다음과 같습니다.

  • 최고급 이미지 품질과 매우 높은 프레임 속도를 결합하여 가능한 한 많은 골프 스윙 요소를 캡처합니다. 이것은 변동하는 조명 조건이 우세한 실내와 실외 모두에서 동일하게 잘 작동합니다.
  • 골프 스윙에서 개별 키 시퀀스의 캡처 및 분석을 위한 매우 짧은 노출 시간.
  • 라이브 이미지 전송 옵션
  • 매력적인 가격에 높은 이미지 품질
  • 카메라의 설정 및 조정 옵션 범위
  • 성능 저하없이 긴 케이블 길이
IDS USB 3 uEye CP Rev.2 카메라는 다양한 조명 조건에서도 매우 높은 프레임 속도로 최고 수준의 이미지 품질을 제공합니다.
IDS USB 3 uEye CP Rev.2 카메라는 다양한 조명 조건에서도 매우 높은 프레임 속도로 최고 수준의 이미지 품질을 제공합니다.

IDS Software Suite는 Mia Sports에서도 높은 점수를 받았습니다.

“IDS SDK는 다양한 제어 기능뿐만 아니라 다양한 시스템에 연결하기 위한 유연한 옵션을 제공합니다. 그 덕분에 IDS 카메라를 비디오 분석 시스템에 쉽게 통합할 수 있었습니다.”

— Andrew J. Keast, Mia Sports Solutions의 디렉터 —

Mia Sports Solutions는 IDS 카메라를 선택할 때 뛰어난 원시성을 보여주었습니다. 이 카메라는 현재 및 미래 세대의 고성능 CMOS 센서를 염두에 두고 의도적으로 설계되었기 때문에 미래-보장형입니다.

전망

골프 스포츠는 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 인기가 높아지고 있습니다. 오늘날, 6천만 명의 골퍼들이 전 세계 35,000개의 골프 코스에서 경기를 하고 있습니다. Andrew J. Keast는 다음과 같이 확신합니다. "잘 운영되는 골프 클럽이나 리조트가 비디오 분석 스튜디오를 사용하여 신규 회원을 창출하고 고객 충성도를 높일 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다." 매년 골프를 즐기는 사람이 최대 15%까지 증가하고 있으며, 이는 골프가 대중적인 스포츠로 성장하고 있음을 의미합니다. 이것은 기술:와 같은 비디오 분석 스튜디오에 큰 잠재력을 제공합니다. IDS Imaging Development Systems의 고성능 머신 비전 카메라를 사용합니다. 지능과 정확성은 "홀인원"을 치는 데 가장 중요한 두 가지 요소이기 때문입니다.

Mia Sports Solutions

미아 스포츠 솔루션 로고

MIA Sports Solutions는 Tech : EX Studio Solution 브랜드 이름으로 Performance Golf Studios의 설계 및 설치 분야에서 글로벌 리더로 널리 알려져 있습니다. 이 회사는 독립 골프 전문가부터 유럽, 중동, 극동 및 호주의 대기업 리조트 고객에 이르기까지 다양한 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

uEye CP

사용 모델: UI-3060CP Rev. 2

uEye LE

사용 모델: UI-1220LE

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.