지식 기반

더 작게, 더 빠르게, 더 스마트하게

다양한 디자인과 크기를 갖춘 IDS 산업용 카메라

산업용 카메라는 최근 몇 년 동안 "더 작게, 더 빠르게, 더 스마트하게"라는 세 가지 측면에 초점을 맞추면서 빠르게 진화했습니다. 센서 기술의 끊임없는 발전과 생산 프로세스 자동화 증가에 따라 고객의 요구 사항에 맞게 카메라의 성능을 최적화해야 하는 기회가 늘고 있습니다. 더 컴팩트한 디자인, 더 빠른 속도, 지능형 기능 발전은 다양한 산업 분야에서 추가 개발에 중요한 역할을 해왔습니다. 이 기술 기사에서 세 가지 카메라 제품군의 중요 특징을 살펴보고, 산업용 이미지 프로세싱을 지원하는 방법을 확인해 보세요.

임베디드 어플리케이션을 위한 소형 카메라

렌즈 홀더에 맞는 초소형 보드 레벨 카메라도 제공 가능합니다. 이러한 초소형 장치는 특히 소형 장치 엔지니어링 및 임베디드 비전 어플리케이션에 적합합니다. 이 IDS 카메라는 29 x 29 x 7mm 크기의 모델을 제공합니다. X 시리즈의 소형 산업용 카메라는 다양한 통합을 위해 여러가지 하우징 버전으로 제공됩니다. 렌즈 홀더가 있거나 또는 없는 보드 레벨 카메라, 플라스틱과 아연 다이캐스트 하우징 카메라 등 가장 필수적인 기능을 갖춘 비용 효율적인 모델이 준비되어 있습니다. 이로 인해 가격에 민감한 대형 어플리케이션에 적합합니다. 또한 합리적인 가격 뿐만 아니라 작은 크기 덕분에 다양한 이미지 프로세싱 시스템에 쉽게 통합 가능합니다.

연결, 인터페이스 등을 위한 액세서리는 표준 컴포넌트로 사용할 수 있습니다. 일반적인 C/CS 마운트와 S 마운트 렌즈를 사용할 수 있으며, Type C 커넥터와 USB3 Vision 표준을 통해 많은 액세서리나 복잡한 개발 도구 없이도 쉽게 작동하고, 비전 시스템에 통합할 수 있습니다.

이 IDS 카메라 제품군은 또 다른 시장 요구 사항을 해결할 수 있습니다. 모든 어플리케이션에 최고 사양의 이미지 센서 카메라가 반드시 필요한 것은 아닙니다. 해상도, 프레임률, 셔터 기술 등의 기본 기능을 프리미엄 모델 대비 축소시킨 카메라를 통해 비용을 절감할 수 있습니다.

다양한 하우징 또는 USB 인터페이스, 렌즈 홀더 버전의 소형 보드 카메라
다양한 하우징 옵션, 매우 컴팩트한 크기, USB3 Vision 인터페이스를 갖춘 비용 최적화된 산업용 카메라는 모든 이미지 프로세싱 시스템에 쉽게 통합 가능합니다.

속도 손실 없는 45MP 해상도

사이클 속도를 높여 검사 시간을 단축하거나, 웨이퍼 또는 패널과 같은 물체를 분석, 측정하거나, 또는 더 먼 거리에서 높은 정밀도로 결함을 점검해야 하는 경우 대형 포맷 센서가 사용됩니다. 이러한 방식으로 가능한 최대 시야각을 갖춘 필수 이미지 또는 검사 지점을 최소한으로 줄이고 처리량을 늘릴 수 있습니다. 데이터 집약적인 최대 해상도의 카메라 이미지를 높은 프레임률과 매우 짧은 시간에 이미지 프로세싱 장치로 전송하려면 고속 인터페이스 또한 필요합니다.

IDS uEye Warp10 카메라는 기가비트 이더넷 기반 네트워크 10GigE 덕분에 장거리에서도 빠르고 쉽게 데이터를 전송하는 카메라 제품군입니다. 최대 45MP의 Onsemi 글로벌 셔터 센서가 이미지 센서로 사용됩니다. 스레드 기반의 TFL 마운트와 결합하여 최대 2” 이미지 대각선을 가진 센서는 가장자리 음영 없이 노출 가능합니다.

이러한 고속 시스템은 일반 산업용 카메라에 비해 훨씬 더 많은 열 방출이 필요하기 때문에 여기에 쿨링 리브가 있는 하우징이 사용됩니다. 추가적인 액티브 쿨링 플레이트는 패시브 쿨러가 있는 다른 10GigE 시스템보다 훨씬 더 컴팩트한 디자인을 가능하게 합니다.

TFL 나사 연결 대형 렌즈 홀더가 있는 IDS 카메라. 컴팩트한 하우징에는 쿨링 리브가 있습니다. 아래에는 액티브 쿨링 팬이 있는 나사식 플레이트가 있습니다.
10GigE 카메라 uEye Warp10은 일반 산업용 카메라보다 10배, USB3 모델보다 3배 빠릅니다. 해상도, 이미지 품질, 속도에 대한 요구가 높은 어플리케이션에서 강점을 보여줍니다.

PC 없이 카메라에서 직접 수행하는 이미지 분석

품질에 따른 정렬, 종류에 따른 분류, 물체 또는 특징 감지가 가능한 PC 없이 사용하는 이미지 프로세싱 시스템을 찾고 계신가요? 이런 경우 AI, 엣지 컴퓨팅, 임베디드 비전은 더 많은 유연성과 생산성을 제공할 수 있습니다. 이러한 소형 임베디드 비전 장치의 대표적인 제품으로, 이미지를 캡처하여 추가 처리를 위해 호스트 PC로 전송할 뿐만 아니라, 통합 AI 가속기로 이미지 분석을 자체적으로 수행하고, 독립적으로 프로세스 관련 결과를 생성하는 지능형 카메라입니다.

따라서 이러한 장치는 고전적인 산업용 카메라 또는 추가 시스템 구성 요소로 생성할 수 없는 데이터를 제공하는 새로운 역할을 수행합니다. 더 이상 이미지 프로세싱의 일부가 아닌, 완전한 이미지 프로세싱 시스템 역할을 합니다. 인터페이스가 OPC UA와 같은 산업 프로토콜을 지원하기 때문에 결과 데이터를 기계 및 컨트롤러와 직접 교환하며, 인더스트리 4.0 어플리케이션에서 원활하게 작동합니다. 이는 이미지 프로세싱과 PLC의 융합에 있어 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 미래를 위한 시너지 효과를 창출할 수 있습니다.

IDS NXT AI 카메라가 금속 프로파일에 장착됩니다. Vision App, 웹 기반 Block Editor, deep ocean AI 가속기가 그 옆에 있습니다.
IDS NXT를 사용하면 간단한 이미지 분석 아이디어를 기능을 갖춘 임베디드 AI 비전 시스템으로 구현할 수 있고, 결과는 기계에서 직접 산업 프로토콜과 통신할 수 있습니다.

어플리케이션에 따라 결정됩니다.

따라서 카메라도 달라집니다! 산업용 카메라에 대해 이야기하는 사람은 서로 다른 다양한 요구 사항을 갖고 있습니다. 센서 해상도, 데이터 전송 속도, 기능 범위가 결정적인 요소가 아닌 경우도 많습니다. 따라서 항상 어플리케이션이 중요합니다. 자동화, 품질 보증 또는 자율 주행 차량 등 어플리케이션에 적합한 산업용 카메라에 대한 요구 사항은 이미 더 작고, 더 빠르고, 더 지능적인 특징으로 구체화될 수 있습니다.

IDS 직원 헤이코 자이츠
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

공학 석사 Heiko Seitz는 2001년부터 IDS에서 근무하고 있습니다. 카메라 소프트웨어 개발자로 수년간 근무한 후, 현재 IDS에서 제품 마케팅 매니저로 기술 커뮤니케이션을 지원하고 있습니다. Heiko Seitz의 경험은 복잡한 기술과 실용적 지식 전달 사이의 간극을 메우며, 기술 문서, 웨비나, 강연 등에서 이를 효과적으로 구현합니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.